reCamera 的 YOLO11n 模型转换:完整指南
目录
简介
为什么需要模型转换
reCamera 系列设备是由 Sophgo CV181x 芯片驱动的边缘 AI 摄像头,该芯片使用专用的张量处理单元(TPU)进行机器学习推理。与通用 CPU 或 GPU 不同,TPU 需要模型采用针对其架构优化的特定格式。
转换的关键原因:
- 硬件优化:CV181x 芯片使用 INT8 量化而非 FP32,将模型大小减少约 75%,推理速度提升 4-8 倍
- 内存限制:reCamera 设备的 RAM 有限(256MB-512MB),需要压缩模型
- 功耗效率:TPU 优化的模型比 CPU/GPU 替代方案消耗的功耗显著更低
- 实时性能:边缘设备需要低于 100ms 的推理时间才能满足实际应用需求
关于 reCamera 硬件
reCamera 系列包括多个变体,均基于 Sophgo CV181x SoC 构建:
- reCamera Default:基础型号,配备 2MP 传感器,USB-C 连接
- reCamera Microscope:专为近距离成像设计,配备可更换镜头
- reCamera HD POE:更高分辨率,支持以太网供电
- reCamera Gimbal:电动云台,具备物体跟踪功能
技术规格:
- 处理器:Sophgo CV181x(RISC-V + TPU)
- AI 性能:0.5 TOPS INT8
- 内存:256MB DDR3
- 存储:16MB SPI Flash + microSD
- 支持格式:CVI 模型(Sophgo 专有格式)
转换挑战
YOLO11n 模型通常在 PyTorch 中训练并导出为 ONNX 格式。然而,reCamera 的 CV181x 芯片无法直接运行 ONNX 模型。转换过程包括:
- 模型架构转换:将 ONNX 转换为 MLIR(多级中间表示)
- 量化:将 FP32 权重转换为 INT8,同时保持精度
- 硬件优化:为 TPU 加速调整层操作
- 格式转换:创建最终的 CVI 模型格式
了解硬件限制
内存限制
- 模型大小限制:实际部署通常为 8-16MB
- 输入分辨率:YOLO11n 通常为 640x640,以平衡精度和性能
- 批处理大小:由于内存限制,限制为 1
处理限制
- 支持的操作:并非所有 ONNX 操作都有 TPU 等效操作
- 精度损失:INT8 量化可能会降低 1-3% 的精度
- 推理速度:目标是根据模型复杂度达到 10-30 FPS
为什么标准 ML 框架不起作用
- TensorFlow/PyTorch:专为 x86/ARM CPU 和 NVIDIA GPU 设计
- ONNX Runtime:缺乏 CV181x 后端支持
- TensorRT:NVIDIA 专用,与 Sophgo 硬件不兼容
先决条件
所需知识
- 基本的 Linux 命令行操作
- 了解 Docker 容器
- 熟悉 YOLO 模型架构
- 云部署的基本网络概念
所需软件
- Docker Desktop(用于本地开发)
- SSH 客户端(macOS 上的 Terminal,Windows 上的 PuTTY)
- 用于云服务提供商管理的网页浏览器
- 用于配置文件的文本编辑器
所需文件
- ONNX 格式的训练好的 YOLO11n 模型
- 100 张校准图像(代表您的数据集)
- 1 张测试图像用于验证
云服务提供商设置选项
由于转换过程需要 Linux 和特定的工具链,云服务提供商提供了最可靠的环境。以下是主要提供商的设置指南:
选项 1:DigitalOcean(推荐初学者使用)
优势:简单界面,可预测的定价,良好的文档
设置步骤:
-
在 digitalocean.com 创建 DigitalOcean 账户
-
使用以下规格创建新的 Droplet:
- 镜像:Ubuntu 22.04 LTS
- 计划:基础,4GB RAM,2 vCPU($24/月,使用后可删除)
- 区域:选择离您最近的位置
- 身份验证:SSH 密钥(推荐)或密码
-
SSH 连接:
ssh root@your_droplet_ip -
安装依赖项:
apt update && apt upgrade -y
apt install -y docker.io git wget
systemctl start docker
systemctl enable docker
预估成本:转换过程 $0.50-2.00(如果使用后立即删除)
选项 2:AWS EC2
优势:最全面的云平台,提供免费套餐
设置步骤:
-
在 aws.amazon.com 创建 AWS 账户
-
启动 EC2 实例:
- AMI:Ubuntu Server 22.04 LTS
- 实例类型:t3.medium(2 vCPU,4GB RAM)
- 安全组:允许来自您 IP 的 SSH(端口 22)
-
SSH 连接:
ssh -i your-key.pem ubuntu@your-instance-ip -
安装依赖项:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y docker.io git wget
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker ubuntu
预估成本:转换过程 $0.10-0.50(t3.medium 定价)
选项 3:Google Cloud Platform
优势:新用户可获得 $300 免费积分,性能出色
设置步骤:
-
在 cloud.google.com 创建 GCP 账户
-
创建 Compute Engine 实例:
- 机器类型:e2-standard-2(2 vCPU,8GB RAM)
- 启动磁盘:Ubuntu 22.04 LTS,20GB
- 防火墙:允许 HTTP/HTTPS 流量
-
通过浏览器 SSH(内置终端)或使用 gcloud CLI
-
安装依赖项:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y docker.io git wget
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker $USER
预估成本:使用积分免费,否则约 $0.20-0.60 用于转换
选项 4:Microsoft Azure
优势:与 Windows 生态系统良好集成,学生折扣
设置步骤:
-
在 azure.microsoft.com 创建 Azure 账户
-
创建虚拟机:
- 镜像:Ubuntu Server 22.04 LTS
- 大小:Standard_B2s(2 vCPU,4GB RAM)
- 身份验证:SSH 公钥
-
SSH 连接:
ssh azureuser@your-vm-ip -
安装依赖项:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y docker.io git wget
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker azureuser
预估成本:转换过程约 $0.30-0.80
选项 5:阿里云
优势:在亚洲地区影响力强,价格有竞争力
设置步骤:
-
在 alibabacloud.com 创建账户
-
创建 ECS 实例:
- 镜像:Ubuntu 22.04 64 位
- 实例类型:ecs.t6-c1m2.large(2 vCPU,4GB RAM)
- 安全组:允许 SSH(22/22)
-
SSH 连接:
ssh root@your-ecs-ip -
安装依赖项:
apt update && apt upgrade -y
apt install -y docker.io git wget
systemctl start docker
systemctl enable docker
预估成本:转换过程约 $0.20-0.50
选项 6:腾讯云
优势:适合中国用户,价格实惠
设置步骤:
-
在 intl.cloud.tencent.com 创建账户
-
创建 CVM 实例:
- 镜像:Ubuntu Server 22.04 LTS 64 位
- 型号:S5.MEDIUM4(2 vCPU,4GB RAM)
- 安全组:允许 SSH(端口 22)
-
SSH 连接:
ssh ubuntu@your-cvm-ip -
安装依赖项:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y docker.io git wget
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker ubuntu
预估成本:转换过程约 $0.15-0.40
逐步转换过程
步骤 1:准备您的环境
-
通过 SSH 连接到您的云实例
-
设置 TPU-MLIR 环境:
# Pull the official TPU-MLIR Docker image
docker pull sophgo/tpuc_dev:v3.1
# Create working directory
mkdir ~/yolo_conversion && cd ~/yolo_conversion
# Start Docker container
docker run --privileged --name tpu_converter -v $PWD:/workspace -it sophgo/tpuc_dev:v3.1 -
在容器内安装 TPU-MLIR 工具:
pip install tpu_mlir[all]==1.7
# Clone and build TPU-MLIR
git clone -b v1.7 --depth 1 https://github.com/sophgo/tpu-mlir.git
cd tpu-mlir
source ./envsetup.sh
./build.sh
步骤 2:上传您的模型文件
从您的本地机器,将文件上传到云实例:
# Upload ONNX model
scp your_model.onnx user@your-cloud-ip:~/yolo_conversion/
# Upload calibration images (create zip first)
zip -r calibration_images.zip /path/to/calibration/images/
scp calibration_images.zip user@your-cloud-ip:~/yolo_conversion/
# Upload test image
scp test_image.jpg user@your-cloud-ip:~/yolo_conversion/
步骤 3:准备目录结构
在您的云实例内:
# Create required directory structure
mkdir -p model_yolo11n/{COCO2017,image,Workspace}
# Extract and organize files
unzip calibration_images.zip
mv calibration_images/* model_yolo11n/COCO2017/
mv test_image.jpg model_yolo11n/image/test.jpg
mv your_model.onnx model_yolo11n/Workspace/yolo11n.onnx
# Rename calibration images to expected format
cd model_yolo11n/COCO2017/
count=1
for file in *.jpg *.png *.jpeg; do
if [ -f "$file" ]; then
mv "$file" "Calibration${count}.jpg"
((count++))
if [ $count -gt 100 ]; then break; fi
fi
done
cd ../..
步骤 4:进入 Docker 容器并开始转换
# Copy model folder into Docker container
docker cp model_yolo11n tpu_converter:/workspace/tpu-mlir/
# Enter Docker container
docker exec -it tpu_converter /bin/bash
# Navigate to workspace
cd /workspace/tpu-mlir/model_yolo11n/Workspace
步骤 5:模型转换流水线
5.1:ONNX 版本降级
python /workspace/tpu-mlir/downgrade_onnx.py yolo11n.onnx yolo11n_v8.onnx
5.2:将 ONNX 转换为 MLIR
model_transform \
--model_name yolo11n \
--model_def yolo11n_v8.onnx \
--input_shapes "[[1,3,640,640]]" \
--mean "0.0,0.0,0.0" \
--scale "0.0039216,0.0039216,0.0039216" \
--keep_aspect_ratio \
--pixel_format rgb \
--output_names "/model.23/cv2.0/cv2.0.2/Conv_output_0,/model.23/cv3.0/cv3.0.2/Conv_output_0,/model.23/cv2.1/cv2.1.2/Conv_output_0,/model.23/cv3.1/cv3.1.2/Conv_output_0,/model.23/cv2.2/cv2.2.2/Conv_output_0,/model.23/cv3.2/cv3.2.2/Conv_output_0" \
--test_input ../image/test.jpg \
--test_result yolo11n_top_outputs.npz \
--mlir yolo11n.mlir
参数说明:
-
--model_name:转换流水线中模型的标识符- 用途:在整个过程中创建一致的命名
- 可以更改:是,使用描述性名称如 "traffic_detection" 或 "person_counter"
- 影响:仅影响内部命名,对性能无影响
-
--model_def:ONNX 模型文件的路径- 用途:指定要转换的模型
- 可以更改:是,必须与实际的 ONNX 文件名匹配
- 影响:不同的模型将产生不同的结果
-
--input_shapes:定义输入张量维度[batch, channels, height, width]- 用途:告诉转换器预期的输入图像格式
- 标准值:
[[1,3,640,640]]适用于 YOLO11n - 可以更改:⚠️ 注意 - 必须与训练分辨率匹配
- 更改的影响:
- 更小(如
320x320):推理更快,精度较低 - 更大(如
1280x1280):精度更高,速度慢很多,可能超出内存限制 - 不同宽高比:会扭曲图像,结果较差
- 更小(如
-
--mean:RGB 通道的像素归一化均值- 用途:将像素值以零为中心(标准预处理)
- 标准值:
"0.0,0.0,0.0"(无均值减法) - 可以更改:仅当模型使用不同归一化训练时
- 常见替代值:
- ImageNet:
"123.675,116.28,103.53"(如果模型使用 ImageNet 预处理) - 自定义:完全匹配训练预处理
- ImageNet:
-
--scale:像素归一化缩放因子- 用途:将像素值从 0-255 范围缩放到 0-1 范围
- 标准值:
"0.0039216,0.0039216,0.0039216"(等同于 1/255) - 可以更改:仅当模型期望不同输入范围时
- 更改的影响:
- 错误的缩放值会导致模型完全失效
- 必须与模型训练时完全匹配
-
--keep_aspect_ratio:在调整大小时保持图像比例- 用途:通过填充而非拉伸来防止图像扭曲
- 可以更改:是,使用
--no_keep_aspect_ratio禁用 - 影响:
- 启用(默认):精度更好,图像有黑色填充
- 禁用:稍快,但图像可能扭曲
-
--pixel_format:颜色通道顺序- 用途:指定输入使用 RGB 还是 BGR 颜色顺序
- 标准值:
rgb适用于大多数现代模型 - 可以更改:是,如果模型期望 BGR,可改为
bgr - 错误设置的影响:颜色会交换(红色显示为蓝色等)
-
--output_names:指定将哪些模型层用作输出- 用途:告诉转换器哪些层包含检测结果
- YOLO11n 标准:显示的 6 个输出层(3 个尺度 × 每个 2 个头)
- 可以更改:⚠️ 仅限高级用户 - 需要深入的模型知识
- 影响:错误的输出会阻止检测工作
-
--test_input:验证图像的路径- 用途:通过比较转换前后的结果来测试转换精度
- 可以更改:是,使用数据集中任何代表性图像
- 建议:使用与部署场景相似的图像
-
--test_result:验证数据的输出文件- 用途:存储参考结果以供后续比较
- 可以更改:是,任何以
.npz结尾的文件名 - 影响:仅影响文件命名
-
--mlir:输出 MLIR 文件名- 用途:下一个转换步骤的中间表示
- 可以更改:是,但保持
.mlir扩展名 - 影响:仅影响文件命名
5.3:生成校准表
run_calibration \
yolo11n.mlir \
--dataset ../COCO2017 \
--input_num 100 \
-o yolo11n_calib_table
参数说明:
-
yolo11n.mlir:来自上一步的输入 MLIR 模型- 用途:需要校准数据的模型文件
- 可以更改:必须与步骤 5.2 的输出文件名匹配
- 影响:不同的模型将产生不同的校准表
-
--dataset:校准图像目录的路径- 用途:提供代表性图像用于分析激活范围
- 可以更改:是,但必须包含与部署场景相似的图像
- 要求:图像应为
.jpg、.png或.bmp格式 - 质量影响:更多样化、代表性的图像 = 更好的校准
-
--input_num:使用的校准图像数量- 用途:确定为统计分析处理多少图像
- 标准值:
100(精度与处理时间的良好平衡) - 可以更改:是,在实际限制内
- 更改的影响:
- 更少图像(25-50):校准更快,量化可能不够准确
- 更多图像(200-500):校准精度更好,处理时间长很多
- 太少(<10):量化较差,精度显著损失
- 太多(>1000):收益递减,处理时间很长
-
-o(输出文件):校准表文件的名称- 用途:存储层激活的统计数据用于量化
- 可以更改:是,任何文件名(无需扩展名)
- 影响:仅影响文件名,内容相同
校准过程中发生的事情:
- 统计分析:每个校准图像都通过模型处理
- 激活映射:工具记录每层产生的值范围
- 量化规划:确定如何高效地将 FP32 值映射到 INT8
- 精度保持:找到最优缩放因子以最小化精度损失
预期输出:此过程需要 5-15 分钟,应显示如下进度:
input_num = 100, ref = 100
real input_num = 100
activation_collect_and_calc_th for op: /model.23/cv3.2/cv3.2.2/Conv_output_0_Conv
[Progress bar showing completion]
auto tune end, run time: XXX seconds
5.4:编译最终 INT8 模型
model_deploy \
--mlir yolo11n.mlir \
--quantize INT8 \
--quant_input \
--processor cv181x \
--calibration_table yolo11n_calib_table \
--test_input ../image/test.jpg \
--test_reference yolo11n_top_outputs.npz \
--customization_format RGB_PACKED \
--fuse_preprocess \
--aligned_input \
--model yolo11n_sym_int8.cvimodel
参数说明:
-
--mlir:输入 MLIR 模型文件- 用途:要为 TPU 编译的模型表示
- 可以更改:必须与步骤 5.2 的输出匹配
- 影响:不同的 MLIR 文件将产生不同的最终模型
-
--quantize:量化精度级别- 用途:确定模型权重和激活的数值精度
- 标准值:
INT8适用于 reCamera(CV181x TPU 必需) - 可以更改:CV181x 上选项有限
- 可用选项:
INT8:reCamera 必需,体积小 4 倍,速度快 4-8 倍F16:精度更高,体积更大,可能内存不足F32:原始精度,对 reCamera 部署来说太大
-
--quant_input:量化输入预处理- 用途:将输入缩放/归一化移至 TPU 以提高效率
- 可以更改:是,省略此标志以保持输入处理在 CPU 上
- 影响:
- 启用(推荐):推理更快,TPU 利用率更好
- 禁用:稍慢,但输入格式更灵活
-
--processor:目标硬件规格- 用途:为特定芯片架构优化代码生成
- 标准值:
cv181x适用于所有 reCamera 型号 - 可以更改:⚠️ 绝不更改 - 其他值在 reCamera 上不起作用
- 影响:错误的处理器设置会导致部署失败
-
--calibration_table:量化参考数据- 用途:为最优 INT8 转换提供统计数据
- 可以更改:必须与步骤 5.3 的输出文件名匹配
- 影响:不同的校准数据影响模型精度
-
--test_input:用于精度测试的验证图像- 用途:验证量化后的模型精度
- 可以更改:是,应代表典型用例
- 建议:使用与步骤 5.2 相同的图像以保持一致性
-
--test_reference:用于比较的参考输出- 用途:将量化模型输出与原始 FP32 结果比较
- 可以更改:必须与步骤 5.2 的输出文件名匹配
- 影响:仅用于验证,不影响最终模型
-
--customization_format:输入数据布局优化- 用途:为 TPU 处理优化内存布局
- 标准值:
RGB_PACKED适用于图像数据 - 可以更改:仅限高级用户
- 影响:
RGB_PACKED:为 RGB 图像优化(推荐)NCHW:标准张量格式,可能较慢
-
--fuse_preprocess: 将预处理集成到模型中- 目的: 将图像调整大小/归一化与推理结合
- 可以更改: 是,省略标志以单独处理预处理
- 效果:
- 启用 (推荐): 单步部署,更好的性能
- 禁用: 更多灵活性,但需要外部预处理
-
--aligned_input: 内存对齐优化- 目的: 确保 TPU 的最佳内存访问模式
- 可以更改: 是,但建议保留以获得性能
- 效果:
- 启用: 更好的内存带宽利用率
- 禁用: 可能稍微慢一些
-
--model: 最终转换模型的输出文件名- 目的: 为 reCamera 部署创建
.cvimodel文件 - 可以更改: 是,使用描述性名称如
person_detection.cvimodel - 要求: 必须以
.cvimodel扩展名结尾 - 效果: 仅影响文件名
- 目的: 为 reCamera 部署创建
编译过程中发生的事情:
- 层转换: 每个神经网络层都转换为 TPU 指令
- 内存优化: 模型权重被安排以实现高效的 TPU 访问
- 量化应用: FP32 权重使用校准数据转换为 INT8
- 硬件映射: 操作映射到特定的 TPU 功能单元
- 验证: 最终模型根据参考输出进行测试
预期输出: 转换应该完成,验证结果显示相似度分数 >99%:
npz compare PASSED
230 compared
230 passed
min_similarity = (0.9999997615814209, 0.9999984392787142, 116.13544464111328)
转换后的性能预期:
- 模型大小: 3-8MB(相比原始 ONNX 的 20-40MB)
- 推理速度: 在 reCamera 上 15-30 FPS
- 准确性: 原始模型性能的 97-99%
- 内存使用: 推理期间约 10-20MB RAM
步骤 6: 下载转换后的模型
6.1: 退出 Docker 并将文件复制到主机
# Exit Docker container
exit
# Copy converted model from container to host
docker cp tpu_converter:/workspace/tpu-mlir/model_yolo11n/Workspace/yolo11n_sym_int8.cvimodel ./
# Verify file exists and check size (should be 2-10MB)
ls -lh yolo11n_sym_int8.cvimodel
6.2: 下载到本地机器
# From your local machine
scp user@your-cloud-ip:~/yolo_conversion/yolo11n_sym_int8.cvimodel ~/Downloads/
步骤 7: 清理云资源
不要忘记终止您的云实例以避免持续收费!
- DigitalOcean: 从控制面板销毁 Droplet
- AWS: 终止 EC2 实例
- GCP: 删除 Compute Engine 实例
- Azure: 删除虚拟机
- 阿里云/腾讯云: 释放 ECS/CVM 实例
常见问题和故障排除
问题 1: 转换过程中出现"文件未找到"错误
症状:
../image/test.jpg doesn't existed !!!
解决方案:
# Check if file exists and has correct extension
ls -la ../image/
# If file has .img extension, rename it
mv ../image/test.img ../image/test.jpg
问题 2: 移动文件时出现"目录非空"错误
症状:
mv: cannot move 'Download/model_yolo11n' to 'tpu-mlir/model_yolo11n': Directory not empty
解决方案:
# Remove existing directory and replace
rm -rf tpu-mlir/model_yolo11n
mv Download/model_yolo11n tpu-mlir/
问题 3: 校准失败并显示"There is no inputs"
症状:
RuntimeError: There is no inputs
解决方案:
# Ensure calibration images are in correct format (.jpg, .png)
cd ../COCO2017/
for file in *.img; do
mv "$file" "${file%.img}.jpg"
done
问题 4: Docker 权限错误
症状:
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket
解决方案:
# Add user to docker group
sudo usermod -aG docker $USER
# Log out and log back in, or run:
newgrp docker
问题 5: 内存不足错误
症状:
CUDA out of memory
解决方案:
- 升级到更大的云实例(8GB+ RAM)
- 减少转换命令中的批处理大小
- 使用更少的校准图像(最少 50 张)
问题 6: 模型验证失败
症状:
npz compare FAILED
解决方案:
- 检查测试图像是否代表训练数据
- 验证 ONNX 模型是正确版本
- 尝试不同的测试图像
问题 7: SSH 连接问题
症状:
Connection refused
ssh: connect to host [IP] port 22: Connection refused
解决方案:
- 检查云提供商安全组是否允许 SSH(端口 22)
- 验证实例正在运行
- 尝试不同的 SSH 密钥或密码认证
部署到 reCamera
步骤 1: 连接 reCamera
- 通过 USB-C 线缆将 reCamera 连接到您的计算机
- 在
http://192.168.42.1访问 Web 界面 - 使用用户名:
root,密码:recamera.1登录
步骤 2: 上传模型
- 导航到工作区部分
- 在流编辑器中点击模型节点
- 点击 "Upload" 按钮
- 选择您的
.cvimodel文件 - 配置模型参数:
- Model Name:
yolo11n_detection - Classes: 输入您的类别名称(逗号分隔)
- Confidence Threshold: 0.5(根据需要调整)
- IoU Threshold: 0.45
- Model Name:
步骤 3: 部署和测试
- 点击 "Deploy" 按钮
- 等待 "Successfully deployed" 消息
- 导航到仪表板查看实时预览
- 根据需要调整置信度/IoU 阈值
常见问题解答
问:转换过程需要多长时间?
答:通常需要 20-45 分钟,取决于模型复杂性和云实例性能。校准步骤通常是最长的。
问:我可以使用不同的 YOLO 版本吗?
答:本指南专门针对 YOLO11n。其他版本(YOLOv8、YOLOv9)需要不同的输出层名称,可能存在兼容性问题。
问:如果我的模型在转换后准确性显著下降怎么办?
答:由于 INT8 量化,一些准确性损失(1-3%)是正常的。如果损失 >5%,请尝试:
- 使用更具代表性的校准图像
- 将校准图像数量增加到 200-500 张
- 在部署期间调整置信度阈值
问:我可以转换在自定义数据集上训练的模型吗?
答:可以,但确保您的校准图像代表您的自定义数据集。100 张校准图像应该涵盖您的模型将遇到的各种场景。
问:支持的最大模型大小是多少?
答:reCamera 的内存限制实际模型大小约为 8-16MB。YOLO11n 转换后通常产生 3-8MB 的模型。
问:我需要保持云实例运行吗?
答:不需要,您可以在下载转换后的模型后立即终止实例。转换是一次性过程。
问:我可以批量转换多个模型吗?
答:可以,您可以保持相同的环境,通过使用不同的模型文件重复步骤 5-6 来转换多个模型。
问:如果我遇到这里未涵盖的错误怎么办?
答:
- 检查 Docker 容器日志:
docker logs tpu_converter - 首先验证您的 ONNX 模型在 Python 环境中正确加载
- 尝试使用更简单的测试模型来隔离问题
- 联系 Seeed Studio 支持并提供具体错误消息
问:有云部署的替代方案吗?
答:有,您可以:
- 在 Mac/Windows 上本地使用 Docker Desktop(需要大量 RAM)
- 在 Windows 上设置带有 Docker 的 WSL2
- 使用本地 Linux 机器或虚拟机
但是,建议使用云部署以获得可靠性和性能。
结论
为 reCamera 部署转换 YOLO11n 模型需要了解硬件约束和 TPU-MLIR 工具链。虽然过程有几个步骤,但遵循本指南应该能够成功转换模型,准备好进行边缘 AI 部署。
成功的关键是:
- 准备: 将所有文件准备为正确的格式和结构
- 环境: 使用正确配置的 Linux 环境(推荐云环境)
- 耐心: 为校准和转换步骤留出足够时间
- 验证: 在部署前彻底测试转换后的模型
如需额外支持,请参考 SeeedStudio ReCamera wiki 或 TPU-MLIR 文档。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。