使用 MQTT 设置 IIoT 的 4G LTE 连接
介绍
Raspberry Pi 的 4G LTE HAT 提供可靠的高速蜂窝连接,使其成为远程和工业物联网(IIoT)应用的关键组件。通过 MQTT 这一轻量级消息协议,设备即使在偏远地区也能高效地通过蜂窝网络进行通信。使用 AT 命令进行配置,简化了 IoT 设备连接到网络的过程。这种 4G LTE 和 MQTT 的结合增强了实时数据传输能力,从而实现了具有远程管理功能的可扩展 IIoT 解决方案。
前置条件
硬件要求
软件要求
通信驱动和工具
如果尚未安装相关驱动和通信工具,请先查看指南。
Mosquitto Explorer
我们将使用 Mosquitto broker,具体来说是可用的测试 broker **https://test.mosquitto.org**,`无需用户名或密码`。为了方便起见,建议直接在您的 PC 上安装 Mosquitto进行测试。
使用 AT 指令连接到 MQTT Broker
步骤 1: 配置接收模式
AT+QMTCFG="recv/mode",0,0,1
步骤 2: 为 MQTT 客户端打开网络
AT+QMTOPEN=0,"test.mosquitto.org",1883
步骤 3: 检查 MQTT 连接状态(可选)
AT+QMTOPEN?
步骤 4: 将客户端连接到 Mosquitto MQTT 服务器
AT+QMTCONN=0,"clientExample"
请注意,客户端 ID 必须是唯一的,因此请确保生成一个高度唯一的 ID。Mosquitto 的公共 Broker 不需要用户名或密码即可访问。
步骤 5: 向主题发布消息
AT+QMTPUBEX=0,0,0,0,"test/topic",30
当出现 > 时,输入消息并按下 Ctrl+Z。
> This is test data, hello MQTT.
打开 Mosquitto Explorer 并输入您发布到的主题。您将在那里看到更新。
步骤 6: 订阅一个主题
AT+QMTSUB=0,1,"test/topic",2
打开 Mosquitto Explorer,输入您希望从 4G 模块发布到的主题和消息。
然后,您将在 4G 模块端成功订阅到已发布的消息。
步骤 7: 取消订阅一个主题
AT+QMTUNS=0,2,"test/topic"
步骤 8: 断开客户端与 MQTT 服务器的连接
AT+QMTDISC=0
Python 代码实现
步骤 1. 准备目录和虚拟环境
- 在您的 Raspberry Pi 上打开终端。
- 创建一个新的项目文件夹并进入该文件夹:
mkdir mqtt_EX
cd mqtt_EX
- 设置 Python 虚拟环境:
python3 -m venv --system-site-packages env
- 激活虚拟环境:
source env/bin/activate
- 安装所需的库:
pip install pyserial
步骤 2. 准备 Python 脚本
-
打开 Thonny Python IDE(Raspberry Pi 上预装)。
-
在 Thonny 中创建一个新文件,并将提供的代码粘贴到编辑器中。
-
更新
usb_port参数以匹配您的 Raspberry Pi 上 4G HAT 的串口。通常,它可能是/dev/ttyUSB2或/dev/ttyUSB3。示例:
usb_port = "/dev/ttyUSB2"
- 将文件保存为 test_mqtt.py,存放在 mqtt_EX 文件夹中。
import serial
import time
# 串口配置
SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB2' # 根据您的设置调整
BAUD_RATE = 9600
def send_at_command(ser, command, delay=1):
"""
向 Quectel 模块发送 AT 指令并等待响应。
"""
ser.write((command + '\r\n').encode())
time.sleep(delay)
response = ser.read_all().decode()
print(f"Command: {command}\nResponse: {response}")
return response
def main():
# 打开串口连接
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=5)
if not ser.is_open:
ser.open()
try:
# 配置 MQTT 接收模式
send_at_command(ser, 'AT+QMTCFG="recv/mode",0,0,1')
# 打开 MQTT 连接
send_at_command(ser, 'AT+QMTOPEN=0,"test.mosquitto.org",1883')
send_at_command(ser, 'AT+QMTOPEN?') # 检查连接状态
# 连接到 MQTT Broker
send_at_command(ser, 'AT+QMTCONN=0,"clientExample"')
# 订阅主题
send_at_command(ser, 'AT+QMTSUB=0,1,"test/topic_subscribe",2')
print("正在发布和订阅。按 Ctrl+C 停止。")
while True:
try:
# 发布消息
send_at_command(ser, 'AT+QMTPUBEX=0,0,0,0,"test/topic_publish",30')
send_at_command(ser, 'This is test data, hello MQTT.', delay=0.5)
# 读取订阅的消息
print("检查订阅主题的消息...")
incoming = ser.read_all().decode()
if incoming:
print(f"收到: {incoming}")
# 操作间的延迟
time.sleep(2)
except KeyboardInterrupt:
print("退出循环...")
break
# 取消订阅主题
send_at_command(ser, 'AT+QMTUNS=0,2,"test/topic_subscribe"')
# 断开与 Broker 的连接
send_at_command(ser, 'AT+QMTDISC=0')
finally:
# 关闭串口连接
ser.close()
if __name__ == '__main__':
main()
步骤 3. 运行脚本
- 打开终端,确保您在项目目录中:
cd mqtt_EX
- 激活虚拟环境:
source env/bin/activate
- 使用 Python 运行脚本:
python test_mqtt.py
- 输出结果:
资源
- [PDF 书籍] 《MQTT》应用指南
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。