MyActuator 脉塔 X 系列电机入门指南
本文将介绍如何开始使用 MyActuator 脉塔关节电机,以及如何在 reComputer Mini Jetson Orin 上使用 Python 和 ROS 控制它们。

规格参数
以下是所有电机型号的完整参数表:
| 参数 | X2-7 | X4-10 | X4-36 | X8-120 | X12-320 | X15-450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 28.17 | 12.6 | 36 | 19.61 | 20 | 20.25 |
| 输入电压 (V) | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 |
| 空载转速 (RPM) | 178 | 317 | 111 | 158 | 125 | 108 |
| 空载输入电流 (A) | 1 | 1 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.5 |
| 额定转速 (RPM) | 142 | 238 | 83 | 127 | 100 | 98 |
| 额定扭矩 (N.m) | 2.5 | 4 | 10.5 | 43 | 85 | 145 |
| 额定输出功率 (W) | 37 | 100 | 100 | 574 | 900 | 1480 |
| 额定相电流 A(rms) | 3 | 7.8 | 6.1 | 17.6 | 30 | 25 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 7 | 10 | 34 | 120 | 320 | 450 |
| 峰值相电流 A(rms) | 8.1 | 19.5 | 21.5 | 43.8 | 100 | 69.2 |
| 效率 (%) | 63 | 69.5 | 63.1 | 79 | 75 | 82.4 |
| 电机反电动势常数 (Vdc/Krpm) | 4.3 | 6 | 6 | 19.2 | 17.9 | 29.9 |
| 模块扭矩常数 (N.m/A) | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 5.8 |
| 电机相电阻 (Ω) | 0.61 | 0.32 | 0.35 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| 电机相电感 (mH) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.05 | 0.14 |
| 极对数 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | 20 |
| 三相连接方式 | Y | |||||
| 反驱扭矩 (N.m) | 0.4 | 0.8 | 1.14 | 3.21 | 3.8 | 4 |
| 背隙 (弧分) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 输出轴承类型 | 深沟球轴承 | 交叉滚子轴承 | ||||
| 轴向承受力 (KN) | 0.25 | 1.2 | 1.3 | 4 | 4.5 | 5.4 |
| 轴向应力 (KN) | 0.25 | 1.2 | 1.3 | 1 | 4.5 | 5.4 |
| 径向载荷 (KN) | 1 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 5 | 6 |
| 惯量 (Kg.cm²) | 0.17 | 0.25 | 0.3 | 1.5 | 12.9 | 31.6 |
| 编码器类型及接口 | 双编码器 ABS-17BIT (输入) / 17-18BIT (输出) | |||||
| 控制精度 (度) | <0.01 | |||||
| 通信方式 | CAN 总线 / EtherCAT | |||||
| 重量 (Kg) | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 1.40 | 2.37 | 3.50 |
| 绝缘等级 | F | |||||
RMD-X V4 系列命名规则
- RMD: 品牌名称 R-减速器 M-电机 D-驱动
- X2: X 代表系列名称:集成行星执行器,2 表示电机型号,例如:X2 X4 X6 X8 等
- P28: 行星齿轮比,例如:P12 P28 P32 等
- 7: 峰值扭矩 7N.m
- E: 通信方式 E: CAN BUS 和 EtherCAT
主要特点
- CAN BUS 和 EtherCAT
- 交叉滚子轴承
- 双编码器
- 高扭矩密度
- 高精度
- 中空设计
入门指南
使用前的环境准备
PC上的Windows系统
-
下载 对应产品手册。
-
解压
MYACTUATOR_Setup Software_V4.0.zip并安装以下内容:- 位于
Required Runtime Environment\ZLGUSBCAN_Driver目录中的USBCAN_AllInOne_x86_x64_2.0.0.1.exe - 位于
Required Microsoft Runtime Libraries目录中的MSVBCRT.AIO.2019.10.19.X86 X64.exe
- 位于
连接电路
这里我们选择了 X4-36 电机,其接口图如下所示。

| 端口定义 | 端口描述 |
|---|---|
| ① VCC | 电源正极 |
| ② GND | 电源负极 |
| ③ CAN_H | CAN_H 网络信号端 |
| ④ CAN_L | CAN_L 网络信号端 |
| ⑤ EtherCAT_IN | EtherCAT 输入端 |
| ⑥ EtherCAT_OUT | EtherCAT 输出端 |
| ⑦ T+ | 主机向模块发送控制命令 |
| ⑧ T- | 模块向主机发送状态反馈 |
| ⑨ R+ | 主机反映模块状态数据 |
| ⑩ R- | 模块反映主机控制命令 |
这里我们使用 CAN 通信方式,需要额外的 USB-CAN 接口通过 Windows 上位机进行调试。

此处需要为电机提供单独的 24V 电源,并将 USB 连接到您的电脑。
使用 MYACTUATOR Setup Software 250206.exe 测试电机
| 设置 ID 并连接 | 读取电机信息 | 校准电机 | 校准电机 | 运行电机旋转测试 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 默认电机 ID 为 1。输入 ID 为 1 并点击“连接”。 | 连接后,点击“读取”以获取电机的当前信息。 | 首次使用时,点击“校准电机”进行校准。 | 校准完成后,点击“读取”和“保存”。 | 现在可以在电机运行部分测试不同的电机控制模式。 |
有关更多详细功能,请参考包含在 MYACTUATOR_Setup Software_V4.0.zip 文件中的 Setup Software Instruction Manual - V3.0.pdf。
使用 reComputer Mini Jetson Orin 控制电机
目前市场上电机最常见的 CAN 通信接口使用 XT30 (2+2) 和 JST 接头。我们的 reComputer Mini Jetson Orin 和reComputer Robotics设备配备了 双 XT30 (2+2) 接口 和 基于 JST 的 CAN 接口,提供无缝兼容性。
reComputer Mini:

reComputer Robotics

有关 CAN 使用的更多详细信息,请参考此 wiki。
启用 CAN 接口
步骤1: 在使用 CAN0 和 CAN1 之前,请移除底部盖板并将两个 120Ω 终端电阻设置为 ON 位置。

步骤2: 通过 XT30 (2+2) 接口将电机直接连接到 reComputer Mini 的 CAN0。

此电源仅用于单电机学习和测试。对于多个电机,请设计单独的电源板,并将 Jetson 的电源与电机电源隔离,以避免高电流直接通过 Jetson。
启用 Jetson CAN 通信
打开终端并输入以下命令,将 GPIO 引脚拉高以激活 CAN0:
gpioset --mode=wait 0 43=0
如果使用 JST 接口的 CAN1,请将引脚 106 拉高。
gpioset --mode=wait 0 106=0
保持此终端打开,启动一个新终端并配置 CAN0。
sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
构建 Python 和 C++ 环境
步骤1: 克隆 SDK。
git clone https://github.com/ZhuYaoHui1998/myactuator_rmd.git
步骤2: 此驱动 SDK 需要安装以下依赖项。对于 Debian Linux,可以通过以下命令安装:
sudo apt-get install -y build-essential cmake
sudo apt install linux-modules-extra-5.15.0-1025-nvidia-tegra # 对于 Jetson Jetpack 6.0
如果需要使用 Python 绑定,还需额外安装 Python 3、pip 和 pybind11:
sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-pybind11 python3-setuptools
安装依赖项后,需按照以下步骤将驱动 SDK 安装为 C++ 库或 Python 包。两者都将使用 CMake 编译 C++ 代码。
构建 C++ 库
要构建 C++ 驱动 SDK,请在此文件夹中打开一个新终端并执行以下命令。在较旧版本的 Linux 上,构建可能会失败并显示错误消息 error: 'const struct can_frame' has no member named 'len',需要应用 issue 5 中讨论的代码修改。
cd ~/myactuator_rmd
mkdir build
cd build
cmake .. -D PYTHON_BINDINGS=on
make -j $(nproc)
sudo make install
标志 PYTHON_BINDINGS(默认为关闭)会额外构建 Python 绑定。如果只需使用 C++ 库,可以忽略此标志。当以这种方式构建 Python 绑定时,它们将被编译为共享库但不会安装。这意味着需要手动安装库,或者只能在构建文件夹中本地导入它们。
要卸载该包,可以使用以下命令:xargs rm < install_manifest.txt。
构建 Python 库
要构建并安装此 SDK 的 Python 绑定,请在主文件夹中打开一个新终端并执行以下命令:
cd ~/myactuator_rmd
pip3 install .
这将使用 setup.py 调用 CMake 并将绑定安装为 C++ 库。如果需要移除它们,只需调用 pip3 uninstall myactuator-rmd-py。
使用 C++ 控制
- 创建项目目录结构
在代码src目录下创建项目目录,例如命名为myactuator_example,并在子目录下创建一个src文件夹。
cd ~/myactuator_rmd
mkdir -p ~/myactuator_rmd/src/myactuator_example/src
cd ~/myactuator_rmd/src/myactuator_example
- 编写 CMakeLists.txt
在~/myactuator_rmd/src/myactuator_example/CMakeLists.txt文件中写入以下内容:
touch CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project(myactuator_example)
# 查找 myactuator_rmd 库
find_package(myactuator_rmd REQUIRED)
# 创建可执行文件
add_executable(myactuator_node
src/main.cpp
)
# 使用 C++17 标准
target_compile_features(myactuator_node PUBLIC
cxx_std_17
)
# 链接 myactuator_rmd 库
target_link_libraries(myactuator_node PUBLIC
myactuator_rmd::myactuator_rmd
)
- 编写 main.cpp
在~/myactuator_rmd/src/myactuator_example/src/main.cpp文件中写入以下代码:
touch src/main.cpp
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <myactuator_rmd/myactuator_rmd.hpp>
int main() {
myactuator_rmd::CanDriver driver {"can0"};
myactuator_rmd::ActuatorInterface actuator {driver, 1};
std::cout << actuator.getVersionDate() << std::endl;
std::cout << actuator.sendPositionAbsoluteSetpoint(180.0, 500.0) << std::endl;
actuator.shutdownMotor();
return EXIT_SUCCESS;
}
- 构建项目
cd ~/myactuator_rmd/src/myactuator_example
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make
- 运行程序
sudo ./myactuator_node

前提条件
- CAN 接口
can0必须正确配置(确保电机和 CAN 总线正确连接)。 myactuator_rmd库必须正确安装(如果未安装,请先安装)。
有关更多 C++ 实现细节,请参考 myactuator_rmd.hpp 中的所有内容。我们将详细介绍 Python 的使用方法。
使用 Python 控制
在目录 ~/myactuator_rmd/src/myactuator_example 下创建一个名为 scripts 的文件夹,用于存储 Python 脚本。
cd ~/myactuator_rmd/src/myactuator_example
mkdir scripts
获取版本号
在 scripts 目录下创建一个名为 test.py 的自定义 Python 脚本,并填入以下代码。
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
# 初始化 CAN 驱动和执行器接口
driver = rmd.CanDriver("can0") # 使用 can0
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1) # CAN ID 设置为 1
# 获取版本号
print("版本号:", actuator.getVersionDate())

加载库并继续为特定网络接口(此处为 can0)和驱动(此处为 1,对应 CAN 地址 0x140 + 1 = 0x141)创建驱动。
获取电机状态
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 电机状态 1
status1 = actuator.getMotorStatus1()
print(f"""
电机状态 1:
温度: {status1.temperature}°C
刹车状态: {'已释放' if status1.is_brake_released else '已锁定'}
电压: {status1.voltage}V
错误代码: {status1.error_code}
""")
# 电机状态 2
status2 = actuator.getMotorStatus2()
print(f"""
电机状态 2:
温度: {status2.temperature}°C
电流: {status2.current}A
轴速度: {status2.shaft_speed} RPM
轴角度: {status2.shaft_angle}°
""")
# 电机状态 3
status3 = actuator.getMotorStatus3()
print(f"""
电机状态 3:
温度: {status3.temperature}°C
相位 A 电流: {status3.current_phase_a}A
相位 B 电流: {status3.current_phase_b}A
相位 C 电流: {status3.current_phase_c}A
""")
## 扭矩计算
import myactuator_rmd_py as rmd
from myactuator_rmd_py.actuator_constants import X4_24 # 根据您的电机型号导入
def get_normalized_torque(actuator):
"""从电流计算归一化扭矩"""
# 获取电流值
status = actuator.getMotorStatus2()
current = status.current
# 计算归一化扭矩(电流/额定值)
torque_ratio = current / X4_24.rated_current
actual_torque = torque_ratio * X4_24.rated_torque
return actual_torque
# 使用示例
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
try:
while True:
torque = get_normalized_torque(actuator)
print(f"当前扭矩: {torque:.3f} Nm (额定: {X4_24.rated_torque} Nm)", end='\r')
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
actuator.shutdownMotor()

控制模式
- 获取当前控制模式
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
mode = actuator.getControlMode()
print(f"当前控制模式: {mode}")

- 绝对位置控制
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 移动到 180 度位置,速度为 100 度/秒
actuator.sendPositionAbsoluteSetpoint(180.0, 300.0)
time.sleep(5) # 等待电机到达目标位置
# 获取当前位置
angle = actuator.getMultiTurnAngle()
print(f"当前位置: {angle}°")
time.sleep(5)
mode = actuator.getControlMode()
print(f"当前控制模式: {mode}")
actuator.shutdownMotor()

您将看到电机旋转到 180 度位置。
- 相对位置控制
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 从当前位置再移动 90 度
current_angle = actuator.getMultiTurnAngle()
target_angle = current_angle + 90.0
actuator.sendPositionAbsoluteSetpoint(target_angle, 50.0)
time.sleep(3)
angle = actuator.getMultiTurnAngle()
print(f"当前位置: {angle}°")
mode = actuator.getControlMode()
print(f"当前控制模式: {mode}")
actuator.shutdownMotor()

您将观察到电机逆时针旋转 90 度。
- 速度控制
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 连续旋转,速度为 500 RPM
actuator.sendVelocitySetpoint(500.0)
time.sleep(15)
# 停止电机
actuator.stopMotor()
# 获取当前位置
angle = actuator.getMultiTurnAngle()
print(f"当前位置: {angle}°")
mode = actuator.getControlMode()
print(f"当前控制模式: {mode}")

- 扭矩控制
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 施加 0.5A 电流(扭矩)
actuator.sendCurrentSetpoint(0.5)
time.sleep(2)
# 停止扭矩输出
actuator.stopMotor()
# 获取当前位置
angle = actuator.getMultiTurnAngle()
print(f"当前位置: {angle}°")
mode = actuator.getControlMode()
print(f"当前控制模式: {mode}")

- 闭环运动控制
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
# 初始化
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 带反馈的位置控制
feedback = actuator.sendPositionAbsoluteSetpoint(180.0, 100.0)
time.sleep(5)
print(feedback)
# 带反馈的速度控制
feedback = actuator.sendVelocitySetpoint(20.0)
time.sleep(5)
print(feedback)
# 带反馈的扭矩控制
torque_constant = 0.32 # 根据电机型号设置
feedback = actuator.sendTorqueSetpoint(1.5, torque_constant)
time.sleep(5)
print(feedback)
actuator.stopMotor()

电机刹车控制
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 启用刹车
actuator.lockBrake()
print("刹车已启用")
# 释放刹车
actuator.releaseBrake()
print("刹车已释放")
电机电源控制
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 关闭电机电源
actuator.shutdownMotor()
print("电机电源已关闭")
编码器功能
- 获取多圈编码器位置
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
encoder_pos = actuator.getMultiTurnEncoderPosition()
print(f"多圈编码器位置: {encoder_pos}")
- 将当前位置设置为零点(需要重启)
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
actuator.setCurrentPositionAsEncoderZero()
print("当前位置已设置为编码器零点")
- 设置自定义零点(需要重启)
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
# 获取当前位置作为零点
current_pos = actuator.getMultiTurnEncoderOriginalPosition()
print(f"原始编码器位置: {current_pos}")
# 设置零点偏移
actuator.setEncoderZero(current_pos)
print(f"编码器零点已设置为: {current_pos}")
# 重启以应用设置
actuator.shutdownMotor()
time.sleep(1) # 等待关闭
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1) # 重新初始化
# 验证
new_pos = actuator.getMultiTurnEncoderPosition()
print(f"重启后的位置(应接近 0): {new_pos}")
加速度设置
# -*- coding: gbk -*-
import myactuator_rmd_py as rmd
import time
from myactuator_rmd_py.actuator_state import AccelerationType
# 初始化
driver = rmd.CanDriver("can0")
actuator = rmd.ActuatorInterface(driver, 1)
## 获取初始加速度
print(f"初始加速度: {actuator.getAcceleration()}")
actuator.setAcceleration(5000, AccelerationType.POSITION_PLANNING_ACCELERATION)
## 获取修改后的加速度
print(f"修改后的加速度: {actuator.getAcceleration()}")
# 设置不同的加速度类型
actuator.setAcceleration(1000, AccelerationType.POSITION_PLANNING_ACCELERATION)
actuator.setAcceleration(800, AccelerationType.POSITION_PLANNING_DECELERATION)
actuator.setAcceleration(1200, AccelerationType.VELOCITY_PLANNING_ACCELERATION)
actuator.setAcceleration(1000, AccelerationType.VELOCITY_PLANNING_DECELERATION)
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。