上传失败/程序运行异常/设备端口未找到时该怎么办?
有时我们可能会因为使用了错误的程序,导致 XIAO 设备端口丢失或无法正常工作。具体表现为:
-
连接到电脑,但未找到 XIAO 的端口号。
-
电脑已连接且端口号出现,但上传程序失败。
在本 Wiki 中,您可以找到解决方案。不同型号的 XIAO 有不同的故障排除方法,请根据您的型号选择相应的解决方案。
:::success快速浏览 以下是针对各种 XIAO 型号的上传失败、程序异常或设备端口未找到问题的故障排除方法。您可以通过以下链接快速索引:
针对 XIAO SAMD21
有时在用户编程过程中失败可能会导致 Seeed Studio XIAO SAMD21 的端口消失。我们可以通过以下操作解决此问题:
重置
首先,您可以尝试重置 XIAO SAMD21。步骤如下:
- 将 Seeed Studio XIAO SAMD21 连接到您的电脑。
- 使用镊子或短接线 仅短接一次 RST 引脚。
- 橙色 LED 灯闪烁并点亮。
内置 LED 的行为与 Arduino 上的 LED 是相反的。在 Seeed Studio XIAO SAMD21 上,引脚需要被拉低,而在其他微控制器上则需要被拉高。
如果这不起作用,请尝试进入 Bootloader 模式:
进入 Bootloader 模式
当您遇到上述两种情况时,可以尝试将 XIAO 置于 Bootloader 模式,这可以解决大多数设备无法识别和上传失败的问题。具体方法如下:
- 将 Seeed Studio XIAO SAMD21 连接到您的电脑。
- 使用镊子或短接线 短接两次 RST 引脚。
- 橙色 LED 灯闪烁并点亮。
此时,芯片进入 Bootloader 模式,烧录端口再次出现。由于 SAMD21 芯片有两个分区,一个是 Bootloader,另一个是用户程序。产品出厂时会在系统内存中烧录一个 Bootloader 代码。我们可以通过执行上述步骤切换模式。

如果这仍然不起作用,请断开板子与电脑的连接,然后重新连接。
针对 XIAO RP2040
有时在用户编程过程中失败可能会导致 Seeed Studio XIAO RP2040 的端口消失。我们可以通过以下操作解决此问题:
重置
首先,您可以尝试重置 XIAO RP2040。步骤如下:
- 将 Seeed Studio XIAO RP2040 连接到您的电脑。
- 按下 "R" 引脚 一次。
内置可编程单色 LED(两个蓝色,一个绿色)的行为与 Arduino 上的 LED 是相反的。在 Seeed Studio XIAO RP2040 上,引脚需要被拉低以启用。

如果这不起作用,请尝试进入 Bootloader 模式:
进入 Bootloader 模式
当您遇到上述两种情况时,可以尝试将 XIAO 置于 Bootloader 模式,这可以解决大多数设备无法识别和上传失败的问题。具体方法如下:
- 长按 "B" 按钮。
- 将 Seeed Studio XIAO RP2040 连接到您的电脑。
- 电脑上会出现一个磁盘驱动器。
此时,芯片进入 Bootloader 模式,烧录端口再次出现。由于 RP2040 芯片有两个分区,一个是 Bootloader,另一个是用户程序。产品出厂时会在系统内存中烧录一个 Bootloader 代码。我们可以通过执行上述步骤切换模式。
如果这仍然不起作用,请断开板子与电脑的连接,然后重新连接。
针对 XIAO nRF52840 (Sense)
有时,当用户编程过程失败时,Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) 的端口可能会消失。我们可以通过以下操作解决此问题:
重置
首先,您可以尝试重置 XIAO nRF52840 (Sense)。步骤如下:
- 将 Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) 连接到您的电脑。
- 按下“重置按钮”一次。

如果这不起作用,请尝试进入引导加载模式:
进入引导加载模式
当您遇到上述两种情况时,可以尝试将 XIAO 置于引导加载模式,这可以解决大多数设备无法识别和上传失败的问题。具体方法如下:
- 将 Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) 连接到您的电脑。
- 按下“重置按钮”两次。
如果仍然不起作用,请断开板子与电脑的连接,然后重新连接板子。
针对 XIAO ESP32C3
有时,当用户编程过程失败时,Seeed Studio XIAO ESP32C3 的端口可能会消失。我们可以通过以下操作解决此问题:
重置
首先,您可以尝试重置 XIAO ESP32C3。步骤如下:
- 将 Seeed Studio XIAO ESP32C3 连接到您的电脑。
- 按下“重置按钮”一次。

如果这不起作用,请尝试进入引导加载模式:
进入引导加载模式
当您遇到上述两种情况时,可以尝试将 XIAO 置于引导加载模式,这可以解决大多数设备无法识别和上传失败的问题。具体方法如下:
- 长按“BOOT按钮”。
- 在按住BOOT按钮的同时,将 Seeed Studio XIAO ESP32C3 连接到您的电脑。
- 松开按钮以进入引导加载模式。
针对 XIAO ESP32S3 (Sense)
有时,当用户编程过程失败时,Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense) 的端口可能会消失。我们可以通过以下操作解决此问题:
重置
首先,您可以尝试重置 XIAO ESP32S3。步骤如下:
- 将 Seeed Studio XIAO ESP32S3 连接到您的电脑。
- 按下“重置按钮”一次。

如果这不起作用,请尝试进入引导加载模式:
进入引导加载模式
当您遇到上述两种情况时,可以尝试将 XIAO 置于引导加载模式,这可以解决大多数设备无法识别和上传失败的问题。具体方法如下:
-
步骤 1. 按住 XIAO ESP32S3 的 BOOT 按钮并保持不松开。
-
步骤 2. 在按住 BOOT 按钮的同时,通过数据线连接到电脑。连接到电脑后松开 BOOT 按钮。
当您在上电时按住 BOOT 按钮,然后按一次重置按钮,也可以进入引导加载模式。
- 步骤 3. 上传 Blink 程序以检查 XIAO ESP32S3 的运行情况。