在 reComputer R1x 上部署 OpenRemote 在边缘管理物联网设备
介绍
OpenRemote 是一个开源物联网平台,旨在简化网络设备的连接和管理。系统的核心是 Manager,这是一个无头 Java 应用程序,充当物联网上下文代理,实时捕获和管理资产状态。通过动态资产建模,您可以表示环境的各种组件——如建筑物、房间和传感器——根据您的特定需求进行定制。用 Groovy、JavaScript 或 JSON 编写的规则基于资产状态变化或事件序列触发操作。例如,这些规则可以在满足某些阈值时通知用户,比如房间湿度上升时。该平台通过 Agents 支持网络设备,这些 Agents 与第三方 API 和服务协议接口,可以与管理器共同部署或安装在边缘网关上。通过在 Raspberry Pi 驱动的 Recomputer R1000 和 R1100 设备上部署 OpenRemote,您可以在边缘管理您的物联网生态系统,为您的设备提供高效的本地化控制。

安装 Docker 和 Docker-Compose
按照以下步骤在您的 Ubuntu 系统上安装 Docker 和 Docker-Compose:

1. 更新系统包
首先,更新包列表并升级已安装的包,以确保您的系统是最新的。
sudo apt update
sudo apt upgrade
2. 安装 Docker
接下来,使用官方安装脚本下载并安装 Docker。这将自动安装 Docker 及其所有依赖项。
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
3. 将您的用户添加到 Docker 组
默认情况下,Docker 需要 root 权限。要在不使用 sudo 的情况下运行 Docker 命令,请将您的用户添加到 Docker 组:
sudo usermod -aG docker ${USER}
运行此命令后,注销并重新登录,或重启系统以使更改生效。
4. 重启系统
重启系统以确保更改生效并将您的用户添加到 Docker 组。
sudo reboot
5. 测试 Docker 安装
重启后,通过运行 hello-world 镜像来验证 Docker 安装,这将确认 Docker 正常工作。
docker run hello-world
6. 安装 Docker-Compose
最后,安装 Docker-Compose,这是一个用于定义和运行多容器 Docker 应用程序的工具。要安装它,请运行:
sudo apt install docker-compose
在 Recomputer R1000 / R1100 上安装 OpenRemote
1. 下载 Docker Compose 文件
直接从 OpenRemote 仓库获取官方 docker-compose.yml 文件:
wget https://raw.githubusercontent.com/openremote/openremote/master/docker-compose.yml
2. 导航到目录
切换到 YAML 文件所在的目录:
cd /path/to/yaml
3. 拉取 Docker 镜像
下载所需的 Docker 镜像:
docker-compose pull
4. 启动 OpenRemote
使用 Docker Compose 运行 OpenRemote:
docker-compose -p openremote up
这将启动 OpenRemote Manager 和支持服务。
5. 访问 OpenRemote
启动后,您可以使用默认凭据登录到 OpenRemote Manager:
- 用户名:
admin - 密码:
secret
现在您已经在 Recomputer R1000 / R1100 上运行了 OpenRemote 作为边缘物联网平台来管理和控制您的连接设备。
使用 HTTP 协议
按照以下步骤将 OpenWeatherMap API 与您的 Recomputer R1000 / R1100 上的 OpenRemote 集成。本指南涵盖如何为天气数据创建 Agent、将其链接到资产以及设置配置。
获取 OpenWeatherMap API 密钥
要使用 OpenWeatherMap API,您需要一个免费的 API 密钥。在 OpenWeatherMap 注册免费账户并获取您的 API 密钥。
创建 Agent
创建 HTTP API Agent
- 导航到 Assets 页面。
- 点击左侧资产列表顶部的 + 图标以添加新的 Agent 或 Asset。
- 在出现的对话框中,从列表中选择 HTTP Agent。
- 名称:
HTTP API Agent - 点击 Add。

现在已创建了具有预配置属性的 agent。您需要配置它以连接到 OpenWeatherMap API。
配置 HTTP API Agent
现在 HTTP API Agent 已创建,使用以下详细信息进行配置:
-
Base URI:
https://api.openweathermap.org/data/2.5/
(不要忘记通过点击右侧的发送按钮或按 Enter 键发送值。) -
Request Query Parameters:
输入您的 OpenWeatherMap 账户的 API 密钥并按如下设置参数:
{
"appid": ["YOUR_API_KEY"],
"q": ["Rotterdam,nl"],
"units": ["metric"]
}
点击 Save 确认配置。

创建天气资产
添加新的天气资产
- 点击 + 图标添加资产。
- 从列表中选择 Weather Asset。
- 名称:
Weather Rotterdam - 点击 Add。
天气资产现在将作为 HTTP API Agent 的子项出现在列表中。如果需要,您可以更改其父项。

添加 Agent 链接
修改资产配置 通过点击资产页面顶部的切换按钮进入 Modify Mode。在此模式下,您可以更改资产的属性并配置其设置。
设置湿度属性
-
展开 humidity 属性。
-
点击 Add configuration item 并选择 Agent link。
-
选择 HTTP API Agent。
-
添加以下参数:
- Polling millis:
60000(每分钟轮询一次) - Path:
weather - Value filters:
JsonPathFilter-2 - Path (JSON):
$.main.humidity
- Polling millis:

设置温度属性:
-
展开 temperature 属性。
-
点击 Add configuration item 并选择 Agent link。
-
选择 HTTP API Agent。
-
添加以下参数:
- Polling millis:
60000(每分钟轮询一次) - Path:
weather - Value filters:
JsonPathFilter-2 - Path (JSON):
$.main.temp
- Polling millis:
点击右上角的 Save 应用这些更改。
查看实时天气数据
添加属性后,切换到 View Mode 查看实时天气数据。现在您已经将鹿特丹的当前温度和湿度链接到天气资产。

MQTT Agent 与 ChirpStack LoRaWAN 网关集成
本教程将指导您完成将 MQTT Agent 与 ChirpStack 集成并在 OpenRemote 管理器上配置它以与 Dragino LHT65 和 SenseCap S210x 传感器等设备一起使用的过程。在继续之前,请确保您已在 ReComputer R1X 设备上安装了 ChirpStack 并配对了设备(例如 SenseCap S210X)。有关 ChirpStack 安装详细信息,请参阅官方 ChirpStack LoRa Gateway on ReComputer R1X 指南。
先决条件
- OpenRemote Manager UI 正在运行。
- ChirpStack LoRaWAN Gateway 已安装在您的 ReComputer R1X 设备上。
- 一个 LoRaWAN 设备 SenseCap S210X。
创建 OpenRemote MQTT Agent
-
登录到 OpenRemote Manager UI:
打开浏览器并转到 OpenRemote Manager UI -
导航到 Assets 页面:
在页面左侧,点击 Assets 选项卡。 -
创建新的 MQTT Agent:
- 点击左侧资产树中的 + 按钮。
- 在 Add asset 对话框中,从资产类型列表中选择 MQTT Agent。
- 将资产命名为 ChirpStack MQTT Agent。
- 点击 ADD 创建资产。

- 配置 MQTT Agent:
- 点击 Modify 编辑资产配置。
- 设置以下属性:
- Host:您的 ChirpStack 服务器的 IP 地址(例如
10.0.0.208)。 - Port:
1883(默认 MQTT 端口)。
- Host:您的 ChirpStack 服务器的 IP 地址(例如
- 点击 SAVE 保存您的更改。

创建 OpenRemote LoRaWAN 设备资产
- 添加新的 LoRaWAN 设备:
- 在 Assets 页面中,点击左侧资产树中的 +。
- 在 Add asset 对话框中,选择 Thing Asset。
- 将资产命名为 S2101(或您的特定设备名称)。
- 点击 ADD 创建资产。

-
修改设备资产:
- 点击 Modify 编辑资产配置。
-
为温度添加自定义属性:
- 点击 ADD ATTRIBUTE 添加新属性。
- 在 Add attribute 对话框中,配置以下内容:
- Type:Custom attribute
- Name:Temperature
- Value type:Number
- 点击 ADD 保存属性。

- 为 MQTT Agent 添加配置项:
- 展开 Temperature 属性并点击 ADD CONFIGURATION ITEMS。
- 在 Add configuration items 对话框中,配置如下:
- Select:Agent link
- 点击 ADD 创建到 MQTT Agent 的链接。
- 展开 Agent link 配置项并设置 Agent ID:
- Agent ID:ChirpStack MQTT Agent。
- 点击 ADD 保存 Agent 链接。
配置传感器数据的 MQTT 订阅
-
为 MQTT 主题添加参数:
- 点击 ADD PARAMETER 添加新的配置项。
- 在 Add parameter 对话框中,选择 Subscription Topic 并点击 ADD。
-
配置 MQTT 订阅主题:
-
使用以下 ChirpStack MQTT 主题格式编辑 Subscription Topic 字段:
application/+/device/+/event/up -
此主题将订阅来自 LoRaWAN 设备的传入传感器数据。
-
-
添加值过滤器:
- 点击 ADD 添加新的 Value Filters 参数。
- 展开 Value Filters 部分并点击 ADD ITEM。
- 在 Add item 对话框中,选择 JSON Path 并点击 ADD。
-
配置传感器数据的 JSON 路径:
-
展开新创建的 JSON Path 项并将 Path 设置为:
$.object.messages[?(@.measurementId==4097)].measurementValue -
这是 SenseCap S2101 数据解码器的示例。根据您的具体设备需要调整路径。
-
启用 Return First 选项。
-
-
保存配置:
- 设置完所有配置后,点击 SAVE 完成设置。

测试集成
-
检查 MQTT 通信:
确保 MQTT Agent 已连接到 ChirpStack 服务器,并且主题application/+/device/+/event/up正在接收数据。 -
监控温度:
SenseCap S2101(或您配置的设备)现在应该发送温度读数,OpenRemote 管理器将在 Temperature 属性下显示这些值。

演示
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。