在 PlatformIO 上使用 Wio-E5 和 Arduino 实现 LoRaWAN 入门
如果您想了解关于长距离通信及其网络架构和应用的详细信息,可以查看这篇文章 LoRapedia,详细介绍了长距离通信技术。文章解释了什么是长距离通信、其工作原理以及优缺点。
简介
本指南详细介绍了如何在 PlatformIO 上使用 XIAO ESP32S3 和 Wio-E5 LoRa 模块,适用于任何兼容 Arduino 的开发板。
主要学习内容:
- Wio-E5 的 Arduino 库编程:利用 Arduino 库高效编程,超越基本的 AT 指令控制。
- LoRaWAN 网络集成:连接 Wio-E5 到 LoRaWAN 网络的步骤。
- 上行和下行数据实现:管理与网络之间的数据传输。
本应用对标准硬件设置进行了改进,加入了 OLED 用于直接数据可视化,CircleLED 用于下行指示,以及 DHT11 传感器数据报告,通过实际应用简化学习过程。
前置条件
硬件
- XIAO ESP32S3:一款兼容 Arduino 的多功能开发板,非常适合各种物联网项目。您可以根据需要替换为任何兼容 Arduino 的开发板。
- Grove - DHT11:用于环境数据采集,是许多物联网应用的关键组件。
- Grove - Circular LED:用于灯光控制。这是一个可控设备的示例,您可以根据需要替换为其他组件。
- Grove - OLED 显示屏:为项目提供视觉数据展示功能。此组件为可选,但推荐使用以增强交互性。
- Grove - Wio-E5 LoRa 模块:提供长距离、低功耗的无线通信,非常适合 LoRaWAN 应用。
- SenseCAP M2 多平台网关:在 Wio-E5 模块与 LoRaWAN 网络之间实现通信的关键组件。
软件
PlatformIO

在本项目中,我们将使用 PlatformIO,它具有以下优势:
- 高效的库管理:PlatformIO 提供便捷高效的库管理功能,确保您的项目始终与最新技术保持同步。
- VSCode 集成:通过集成 VSCode,大幅提升开发体验,提供代码高亮和 IntelliSense 功能,使编码过程更加流畅高效。
- 简单的库添加与配置:使用 PlatformIO,添加和配置库变得非常简单,可以快速根据项目需求进行定制。
如果您是 PlatformIO 的新手或希望深入了解,可以从以下资源开始:
- 如何使用 PlatformIO IDE 进行 Arduino 编程 – 一份适合初学者的入门指南。
- PlatformIO 官方网站 – 提供全面详细的说明。
LoRaWAN 网络服务器 (ChirpStack)
本节将指导您如何连接到本地 LoRaWAN 网络服务器,我们将以 ChirpStack 平台为主要示例,重点使用 SenseCAP M2 多平台 LoRaWAN 室内网关 (EU868)。
如果您对 ChirpStack 的以下步骤不熟悉,例如:
- 创建设备配置文件
- 添加应用程序
- 在应用程序下注册设备
您可以通过以下资源学习更多内容:
我们将在下一节中一起完成这些步骤。
如果您更倾向于使用其他平台,例如 AWS IoT 或 TTN,请参考以下指南:
准备工作
现在,让我们开始吧。我们将完成以下任务。
LoRaWAN 网络
为了确保通过 Wio-E5 模块与 LoRaWAN 网络成功通信,您需要验证以下几个关键方面:
-
LoRaWAN 覆盖范围:
- 确保您的设备位于 LoRaWAN 网络的覆盖范围内。例如,在我的案例中,设备由一个运行在 EU868 频段的 M2 网关覆盖。这一点至关重要,因为设备需要与支持相同频段的附近 LoRaWAN 网关通信。
-
网关与 LNS 的连接:
- 同样重要的是确认这些网关之一已连接到您计划使用的 LoRaWAN 网络服务器 (LNS)。这种连接至关重要,因为网关不仅充当 Wio-E5 设备与网络服务器之间的桥梁,还决定了设备数据到达服务器的路径。
获取入网参数
假设您已经在前一部分中配置了 ChirpStack 网络服务器,下一步是收集必要的网络入网参数。这些参数对于确保设备能够成功加入并访问网络至关重要。
有关更详细的分步教程,请参考 在 LoRaWAN 网络服务器上注册设备 部分。
添加设备配置文件
Wio-E5 模块默认使用区域参数 V102B。此信息来自 Wio-E5 AT 命令规范 的 4.28.13 VER 部分。
因此,我们将选择 LoRaWAN 1.0.2 作为 MAC 版本,并选择 RP002-1.0.2 作为区域参数修订版。

如果您需要为设备启用 Class C,可以通过点击以下按钮激活:

添加应用程序

添加设备
您需要填写设备 EUI (EUI64),此部分将使用您的设备 EUI (EUI64) 信息。
如果您已更改,请导航到此 部分 获取 DevAddr、DevEui 和 AppEui。
或者,如果您更倾向于使用新的 DevEUI,您可以重新生成并提交。

并获取 AppKey:

到目前为止,我们已经获得了以下用于与 LoRaWAN 网络进行入网操作的必要凭据:
- DevEUI:
2cf7f1205100a785 - AppKey:
19aee7bedec56509a9c66a44b7956b6f
这些凭据对于设备与 LoRaWAN 网络的安全注册和通信至关重要。
在 LoRaWAN 的上下文中,DevEUI 和 AppKey 在设备标识和安全通信中起着关键作用。AppEUI(在 LoRaWAN 1.1 及更高版本中也称为 JoinEUI)通常在设备入网过程中用于标识设备应连接的应用服务器实例。然而,在某些网络配置或某些网络服务器实现(如 The Things Network (TTN))中,AppEUI 可能不是必需的,或者已经预定义。这种方法通过减少需要配置的参数数量简化了设备设置过程。因此,根据您的网络服务器及其配置的具体情况,入网过程中可能不需要显式使用 AppEUI。
实操
开始一个新的 PlatformIO 项目
首先,您需要创建一个 PlatformIO 项目。请按照以下步骤操作:
-
打开 PlatformIO: 在您的计算机上启动 PlatformIO IDE。
-
创建一个新项目: 进入主菜单并选择 New Project。
以下是一个展示如何在 PlatformIO 中创建新项目的示例图片:

在这个项目中,选择 XIAO ESP32S3 作为开发板。
以下是为 XIAO ESP32S3 创建项目的示例:

添加必要的库:
创建项目后,您需要包含一些项目所需的库。您可以将这些库添加到 platformio.ini 文件中,以便 PlatformIO 自动下载它们:
[env:seeed_xiao_esp32s3]
platform = espressif32
board = seeed_xiao_esp32s3
framework = arduino
lib_deps =
olikraus/U8g2@^2.35.9
plerup/EspSoftwareSerial@^8.2.0
https://github.com/dok-net/ghostl # 问题修复: https://github.com/plerup/espsoftwareserial/issues/305#issuecomment-1880188894
seeed-studio/Grove Temperature And Humidity Sensor@^2.0.2
seeed-studio/Grove LED Bar@^1.0.0
https://github.com/andresoliva/LoRa-E5
当 PlatformIO 库管理器完成处理您的请求后,您将能够看到所有已添加到项目中的库。这些库存储在 .pio/libdeps/seeed_xiao_esp32s3 目录中,该目录特定于您选择的开发板,在本例中是 Seeed XIAO ESP32S3。
以下是成功添加库后 PlatformIO 环境的示例图片:

在此目录中,您会找到为每个库指定的文件夹。这些文件夹包含每个库的必要文件,例如源代码、示例和附加元数据。
这种组织方式使得管理和更新库变得非常简单。PlatformIO 会自动处理兼容性和依赖关系的解析,确保您的开发过程顺畅高效。您还可以使用 PlatformIO 库管理器轻松更新或移除库,从而使您的开发环境保持最新的库版本。
加入 LoRaWAN 网络(测试)
在本节中,我们将使用 andresoliva/LoRa-E5 来驱动 Wio-E5 加入 LoRaWAN 网络,而不是手动使用 AT 命令。
#include <Arduino.h>
#include <LoRa-E5.h> // 主 LoRa 库
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#define serialLog Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD) || defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#define serialLog SerialUSB
#else
#define serialLog Serial
#endif
const int RXPin = D7, TXPin = D6; // 替换为您的 Wio-E5 RX 和 TX 引脚编号
/************************LORA 设置*******************************************************************/
#define LoRa_APPKEY "19aee7bedec56509a9c66a44b7956b6f" /*此应用的自定义密钥*/
#define LoRa_FREQ_standard EU868 /*国际频段,参见*/
#define LoRa_DR DR4 /*DR5=5.2kbps //数据速率,参见 https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/ */
#define LoRa_DEVICE_CLASS CLASS_C /*CLASS_A 用于功率受限/低功耗节点,CLASS_C 用于其他设备应用*/
#define LoRa_PORT_BYTES 8 /*节点端口,用于发送二进制值,允许应用知道它接收的是字节*/
#define LoRa_PORT_STRING 7 /*节点端口,用于发送字符串消息,允许应用知道它接收的是字符/文本*/
#define LoRa_POWER 14 /*节点发送(Tx)功率*/
#define LoRa_CHANNEL 0 /*节点选择的发送通道,默认是 0,这里我们使用 2 仅作演示*/
#define LoRa_ADR_FLAG false /*ADR(自适应数据速率)状态标志(True 或 False)。如果节点在移动,请使用 False*/
/*再次发送数据包的等待时间*/
#define Tx_delay_s 9.5 /*发送间隔时间,以秒为单位*/
/*数据包信息*/
#define PAYLOAD_FIRST_TX 10 /*首次数据包发送的字节数*/
#define Tx_and_ACK_RX_timeout 6000 /*SF12 为 6000,SF11 为 4000,SF10 为 3000,SF9/8 为 2000,SF7 为 1500。所有示例基于 50 字节负载和 BW125*/
/*用于发送的缓冲区*/
unsigned char buffer_binary[128] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20};
char buffer_char[50] = "I am sending this message to a LoRa Gateway."; /**/
/*******************************************************************/
/*使用所需配置设置 LoRa 模块*/
void LoRa_setup(void) {
lora.setDeviceMode(LWOTAA); /*LWOTAA 或 LWABP。本例中使用 LWOTAA*/
lora.setDataRate((_data_rate_t)LoRa_DR, (_physical_type_t)LoRa_FREQ_standard);
lora.setKey(NULL, NULL, LoRa_APPKEY); /*使用 OOTA 时仅设置 App key*/
lora.setClassType((_class_type_t)LoRa_DEVICE_CLASS); /*设置设备类别*/
lora.setPort(LoRa_PORT_BYTES); /*设置默认端口以传输数据*/
lora.setPower(LoRa_POWER); /*设置发送功率*/
lora.setChannel(LoRa_CHANNEL); /*选择通道*/
lora.setAdaptiveDataRate(LoRa_ADR_FLAG); /*启用自适应数据速率*/
}
void setup() {
serialLog.begin(9600);
while (!serialLog)
; // 等待串口准备就绪
lora.init(TXPin, RXPin);
/*设置设备。在加入网络之前,必须设置所有参数。
如果您更改任何参数(通道或端口设置除外),则应重新加入网络以确保正常工作*/
LoRa_setup();
/*进入循环,直到加入过程完成*/
serialLog.println("Waiting to join the network...");
while (lora.setOTAAJoin(JOIN, 10000) == 0)
; // 将尝试加入网络直到成功。https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/message-types/
/*在下一个发送周期之前关闭 LoRa 模块电源*/
lora.setDeviceLowPower();
serialLog.println("Joining network successful!");
}
void loop() {
/*唤醒 LoRa 模块*/
lora.setDeviceWakeUp(); /*如果模块未处于睡眠状态,此命令无效*/
/*-----------发送字符串消息*/
lora.setPort(LoRa_PORT_STRING); /*设置接收网关配置的端口以接收字符串*/
lora.transferPacketWithConfirmed(buffer_char, Tx_and_ACK_RX_timeout);
/*--------发送字节消息*/
lora.setPort(LoRa_PORT_BYTES); /*设置接收网关配置的端口以接收字节*/
lora.transferPacketWithConfirmed(buffer_binary, PAYLOAD_FIRST_TX, Tx_and_ACK_RX_timeout);
/*在下一个发送周期之前关闭 LoRa 模块电源*/
lora.setDeviceLowPower();
delay((unsigned int)(Tx_delay_s*1000));/*将值从秒转换为毫秒*/
}
现在,构建并将其烧录到开发板上。

现在我们可以看到消息出现了,并且可以看到有两条消息:

很容易理解数据 00010203040506070809,它来自 buffer_binary 数组。
还有一条数据:SSBhbSBzZW5kaW5nIHRoaXMgbWVzc2FnZSB0byBhIExvUmEgR2F0ZXdheS4=,这是什么意思?由于数据包是以 base64 编码的,我们可以利用 base64 解码工具 来查看字符串。
是的,这来自 buffer_char 数组:I am sending this message to a LoRa Gateway(我正在将此消息发送到 LoRa 网关)。
故障排查
Q1: Grove_LED_Bar 库的问题
如果您在使用 Grove_LED_Bar 库时遇到问题,请在 Grove_LED_Bar.cpp 文件的开头添加以下宏定义:
#include "Grove_LED_Bar.h"
// 添加这些宏以解决冲突
#define max(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
#define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
此代码定义了 max 和 min 宏,可以帮助修复与库中这些函数相关的编译错误。
资源
LoRaE5 库
Wio E5 模块有几个可用的库:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。