快速提交 Pull Request
感谢您考虑为我们的 Seeed Studio 文件做出贡献!
此简化的贡献流程旨在快速提交文件的 PR(无需在本地部署网站)。如果您希望在本地检查更改或新增页面,可以点击这里。
一键代码操作
假设您只需添加 Markdown 文件和图片:
-
请访问 Seeed Studio Wiki 平台的 GitHub 仓库,然后
fork您自己的 'wiki-documents' 仓库。 -
一次性复制所有代码并运行以下命令(记得将
{your repo}替换为您 fork 的仓库):
例如,如果我的 GitHub 用户名是 MatthewJeffson,我的第一条命令是:git clone --no-checkout --depth 1 https://github.com/MatthewJeffson/wiki-documents.git
git clone --no-checkout --depth 1 https://github.com/{your repo}}/wiki-documents.git
cd wiki-documents
git sparse-checkout init --cone
git sparse-checkout set sidebars.js docs
git switch docusaurus-version
git pull origin docusaurus-version
在您的电脑中会生成一个名为 "wiki-documents" 的文件夹。
- 将所有文件(Markdown 文件和图片)存储在 "Contributor_Files" 文件夹中:

- 运行以下命令将所有文件推送到 GitHub:
git add .
git commit -m "Add new document"
git push origin docusaurus-version
- 在您的仓库中点击 "Pull Request",一切就完成了。
分步介绍及自动检查
以下是上述流程的详细介绍,并包含自动检查代码的说明。
-
首先,使用以下命令克隆仓库:
git clone --no-checkout --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents.git这里我们使用了两个选项:
--no-checkout:克隆仓库时不检出任何文件,仅获取仓库的元数据。这可以加快克隆过程。--depth 1:仅克隆文件和元数据的最新提交,不获取完整的历史记录。这进一步减少了下载的数据量。
-
克隆完成后,进入仓库目录:
cd wiki-documents -
接下来,启用 Git 的稀疏检出功能:
git sparse-checkout init --cone稀疏检出允许仅检出仓库中的部分文件,而不是整个仓库。
--cone选项启用了锥形模式,支持更灵活的路径匹配。 -
然后,配置稀疏检出的规则:
git sparse-checkout set sidebars.js docs此命令告诉 Git 仅检出
sidebars.js文件和docs目录。sidebars.js是 Docusaurus 的配置文件,而docs目录包含所有的 Markdown 文档。 -
配置稀疏检出规则后,切换到
docusaurus-version分支:git switch docusaurus-version这一步是必要的,因为文档的开发和维护都在这个分支上进行。
-
切换到目标分支后,拉取配置的文件和目录:
git pull origin docusaurus-version此命令从远程仓库的
docusaurus-version分支中拉取最新的sidebars.js和docs。 -
现在,贡献者可以在
docs目录中添加新的 Markdown 文件,并修改sidebars.js文件以添加新文档的路径。 -
添加新文档后,使用 Lint Markdown 工具检查新文件的语法:
npm install -g @lint-md/cli
npx @lint-md/cli docs/new-file.md如果新文件中存在任何语法错误或不符合规范的地方,Lint Markdown 会提供提示。贡献者可以根据提示进行修改,直到没有错误信息为止。
-
如果贡献者希望自动修复一些常见的语法错误,可以使用
--fix选项:npx @lint-md/cli docs/new-file.md --fix此命令会自动修复一些常见的格式问题,例如中英文之间缺少空格、错误使用省略号等。
-
最后,完成所有修改后,贡献者可以提交更改并推送到远程仓库:
git add .
git commit -m "Add new document"
git push origin docusaurus-version至此,新文档已成功添加到远程仓库的
docusaurus-version分支。
通过在第 8 和第 9 步中使用 Lint Markdown 工具,我们可以确保新添加的文档符合规范,从而提高文档的整体质量和一致性。
这种简化的贡献流程结合稀疏检出和 Lint Markdown 工具,优化了贡献者的工作流程,使其更加高效和用户友好。