Skip to main content

快速入门

POE 连接

SenseCAP M2 支持 PoE(以太网供电),兼容 IEEE 802.3 af 标准。

tip

如果你的调制解调器/路由器不支持 PoE,你需要额外准备一个 PoE 交换机,作为 PSE(供电设备)提供 40V-57V 直流电源。

pir

网关网络配置

将天线和电源适配器连接到网关。 电源指示灯会显示为红色,大约 15 秒后,顶部指示灯会闪烁绿色,表示网关正在启动。

pir

有两种方式连接到互联网。请选择适合你的方式。

以太网连接

将网线连接到以太网端口,如果网关成功连接到互联网,顶部指示灯会常亮绿色。

WIFI 连接

用户有两种方式登录 Luci 配置页面。

通过路由器访问

  • 步骤 1:将你的设备连接到网线,并将你的电脑连接到同一台路由器
note

你的电脑和设备应连接到同一台路由器/同一网络。

pir

  • 步骤 2:获取设备的 IP 地址

在路由器管理页面查看你设备的 IP 地址。

  • 步骤 3:获取设备用户名和密码

你可以在设备标签上找到用户名和密码。

pir

  • 步骤 4:登录 Luci

在浏览器中输入设备的 IP 地址进入 Luci 页面。 然后输入设备的用户名和密码进行登录。

pir

通过设备 AP 热点访问

  • 步骤 1:打开设备 AP 热点

长按按键 5 秒,直到蓝色指示灯慢速闪烁,进入配置模式。

  • 步骤 2:连接到 AP 热点 AP 热点名称为 SenseCAP_XXXXXX(6 位 MAC 地址),默认密码为 12345678;将你的电脑连接到此 AP 热点。

pir

  • 步骤 3:获取设备用户名和密码

你可以在设备标签上找到用户名和密码。

pir

  • 步骤 4:登录本地控制台

在浏览器中输入 IP 地址(192.168.168.1)进入本地控制台。然后输入设备的用户名和密码,并点击 Login 按钮。

pir

连接到 WIFI

  • 步骤 1:点击 Network - Wireless

pir

  • 步骤 2:点击 Scan 按钮扫描 WIFI

pir

  • 步骤 3:选择你的 WI-FI 加入网络

pir

  • 步骤 4:输入 Wi-Fi 密码,然后点击 Submit 并保存

pir

然后点击 Save and Apply 以应用你的设置

如果网关成功连接到 WIFI,顶部指示灯会常亮绿色

蜂窝网络连接(适用于 4G 版本)

  • 步骤 1:将 SIM 卡插入 Nano-SIM 卡槽

pir

  • 步骤 2:登录 Luci 页面,然后点击 Network - Cellular

pir

  • 步骤 3:设置 APN 信息,然后点击 Save and Apply 以应用你的设置

pir

tip

为减少数据消耗,请查看 Low Data Consumption Mode Config

信道计划设置

导航到 LoRa > Channel Plan

pir

选择区域和频率计划。

pir

设置完成后,点击 Save&Apply

检查网关连接状态

网关上电后,你可以通过以下两种方式检查网关工作状态:

LED 指示灯

模式说明

绿色

常亮网关状态正常,互联网连接良好。
慢闪网关正在启动,请稍候。

蓝色

常亮

网关已准备好进行互联网连接。

需要进一步配置。

慢闪配置模式,如果无操作,5 分钟后会自动退出。

快闪

长按按键 30 秒,直到指示灯快速闪烁,将触发出厂重置。

橙色

慢闪

固件正在更新,请不要关闭网关电源或断开网络。

白色

常亮

网关仅带有出厂固件,连接到互联网后会自动更新到最新固件。

红色

常亮硬件故障或互联网连接失败。
慢闪网关未连接到 LNS。

SenseCAP Mate APP

在 SenseCAP Mate App 中,当网关已连接到网络时,Online status 会显示为 Online。 获取 SenseCAP App 的方法请参考下一章节。

绑定网关

SenseCAP Mate APP 支持设备配置和远程管理。

  • 步骤 1:下载 SenseCAP Mate APP

pir

  • 步骤 2:登录 APP 如果这是你第一次使用 SenseCAP 平台,请先注册账号。
tip

请选择 Global 作为服务器位置。

pir

  • 步骤 3:添加设备

点击右上角的 + 并选择 Add device 然后扫描网关标签上的二维码。

pir

设置你的设备名称和位置。然后确认你的设置。 绑定成功后,你将在设备目录中看到你的网关。

pir

连接 SenseCAP 传感器

  • 步骤 1:添加设备

点击右上角的 + 并选择 Add device 然后扫描网关标签上的二维码。

pir

  • 步骤 2:选择频率计划

点击 Settings,设置平台和频率,频率应与你的网关频率一致。

例如:如果你的网关是 US915 版本,则需要将传感器设置为 US915 频率。

pir

tip

SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway 无法连接到 Helium 网络。

关于 SenseCAP 传感器的更多配置,请参考:SenseCAP Sensors

SenseCAP Portal 和 Mate APP

SenseCAP Mate APP 和 SenseCAP Portal 可用于查看设备状态并进行设备管理。

网关信息

在 SenseCAP Portal 和 SenseCAP Mate APP 上查看网关信息

pir

传感器数据

在 SenseCAP Portal 和 SenseCAP Mate APP 上查看传感器数据

pir

Loading Comments...