Skip to main content

reComputer AI R2000 系列入门指南

reComputer AI R2000 系列是一款基于 Raspberry Pi 5 的强大边缘 AI 计算机。配备四核 Arm Cortex-A76 处理器、8GB RAM、M.2 SSD 支持,以及提供高达 26 TOPS 的 Hailo-8 AI 加速模块,实现实时、低延迟和高效的 AI 推理。它是各种 AI 应用的完美选择,包括 AI 驱动的视频分析、机器视觉和智能边缘计算。

特性

  • 强大的散热能力:紧凑的设计和优化的热架构使其非常适合在资源受限的环境中部署,提供出色的散热性能。

  • 强大的性能:由 Raspberry Pi 5 驱动,配备四核 Cortex-A76 CPU,高达 8GB RAM。

  • 每秒 26 万亿次运算:由 Hailo AI 加速器驱动,提供高达 26 Tops 的集成计算能力。 丰富的接口:2x HDMI 4Kp60、1x 以太网端口、2x USB 3.0、2x USB 2.0。

  • 无线连接:双频 Wi-Fi 和 Bluetooth 5.0/BLE。 灵活的存储选项:PCIe2.0 双 M.2 插槽支持 AI 加速器和 SSD 存储。

规格参数

参数描述
硬件规格
CPURaspberry Pi 5,2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76
GPURaspberry Pi 5,VideoCore VII
AI 处理器Hailo-8 M.2 加速模块,每秒 26 万亿次运算
RAM8GB SDRAM
操作系统Raspberry Pi OS,Ubuntu
系统规格
电源供应通过 USB-C 提供 5V/5A 直流电源,支持 Power Delivery
视频解码器4Kp60 HEVC 解码器
Wi-Fi双频 802.11ac Wi-Fi®
蓝牙Bluetooth 5.0/ BLE
电源按钮包含开/关按钮
接口
存储1 x microSD 卡插槽,支持高速 SDR104 模式
M.2 插槽2 x M.2 插槽,支持 M.2 NVMe SSD/Hailo M.2 加速模块
USB 端口2 × USB 3.0 端口
2 × USB 2.0 端口
以太网1 x 10/100/1000 Mbps
摄像头/显示器2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示器收发器
显示输出2 x micro HDMI 端口(4Kp60)
环境条件
防护等级IP40
工作温度0-45°C
其他
保修1 年
产品生命周期至少到 2036 年 1 月
认证CE、FCC、Telec、RoHS、REACH

Hailo 介绍

硬件介绍

Hailo 提供专为边缘设备上高性能深度学习应用量身定制的尖端 AI 处理器。该公司的解决方案专注于在边缘实现下一代生成式 AI,以及由先进的 AI 加速器和视觉处理器驱动的感知和视频增强。配备 Hailo-8 NPU 加速器的 reComputer_R2000 提供 26 TOPs 的 AI 性能,能够在 YOLOv8s 上实现超过 200 FPS。

软件介绍

Hailo AI 软件套件提供强大的工具,可在硬件加速器上高效运行 AI 模型。它旨在与现有的深度学习框架无缝集成,为开发者提供流畅的工作流程。该过程涉及在模型构建环境中从 ONNX 文件生成 HEF(Hailo 可执行二进制文件)。创建后,HEF 文件被传输到推理机器(运行时环境),在那里使用 HailoRT API 执行推理。提供的脚本有助于在模型构建环境中将 ONNX 文件转换为 HEF 文件。

注意: 如果您想了解更多关于使用 Hailo NPU 的示例,请点击此链接

硬件概述

image1 image2

刷写操作系统

您需要一张 SD 卡和一个读卡器。将 SD 卡插入读卡器,然后将读卡器的 USB 接口插入主机的 USB 端口。

Windows 主机

  • 步骤 1. 从**这里**下载 Raspberry Pi Imager 软件

  • 步骤 2. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

pir

  • 步骤 3. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开高级选项窗口

pir

  • 步骤 4. 点击 CHOOSE OS 并选择您首选的操作系统

pir

注意 1: 我们建议现在刷写 (64-bit Raspberry Pi OS Debian 12 Bookworm)[https://downloads.raspberrypi.com/raspios_oldstable_full_arm64/images/raspios_oldstable_full_arm64-2025-10-02/2025-10-01-raspios-bookworm-arm64-full.img.xz] 镜像。新发布的基于 Debian 13 "Trixie" 的 Raspberry Pi OS 尚未更新 hailo-all 包,因此 Bookworm 将为您提供开箱即用的完整 Hailo 支持。 下载链接

pir

然后使用镜像工具的 Use custom 选项将其写入您的 SD 卡。

pir

如果您仍想尝试最新镜像,**您需要手动安装 Hailo 软件,而不是使用一键 hailo-all 方式;**请按照此链接操作。

注意 2: 您可以通过导航到 Other general purpose OS 选择其他操作系统,如 64-bit Ubuntu

或者您可以使用此链接下载镜像文件:

Ubuntun for raspberry-pi

  • 步骤 5. 点击 CHOOSE STORAGE

  • 步骤 6. 最后,点击 WRITE

pir

请等待几分钟,直到刷写过程完成。

MAC 主机

caution

在执行以下步骤之前,您需要安装 homebrew 请打开终端并输入 brew -V 检查是否已正确设置 homebrew 环境,您应该看到已安装的 homebrew 环境版本。

  • 步骤 1. 通过访问此链接下载并安装 Raspberry Pi Imager 应用程序

  • 步骤 2. 打开 Raspberry Pi Imager 应用程序

pir

  • 步骤 3. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开高级选项窗口

pir

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置本地设置

  • 步骤 4. 点击 CHOOSE OS 并选择您偏好的操作系统

pir

注意: 您可以通过导航到 Other general purpose OS 来选择其他操作系统,如 64-bit Ubuntu

或者您可以使用此链接下载镜像文件:

Ubuntun for raspberry-pi

  • 步骤 5. 点击 CHOOSE STORAGE

  • 步骤 6. 最后,点击 WRITE

pir

Linux 主机电脑

  • 步骤 1. 下载 snap
sudo apt install snap
  • 步骤 2. 下载 rpi-imager
snap install rpi-imager
  • 步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件
rpi-imager

结果如下所示:

pir

  • 步骤 4. 在键盘上按 CTRL + SHIFT + X 打开 Advanced options 窗口

pir

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置本地设置

  • 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择您偏好的操作系统

注意: 您可以通过导航到 Other general purpose OS 来选择其他操作系统,如 64-bit Ubuntu

或者您可以使用此链接下载镜像文件:

Ubuntun for raspberry-pi

  • 步骤 6. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 eMMC 驱动器

  • 步骤 7. 最后,点击 NEXTYES

pir

请等待几分钟直到刷写过程完成。 结果如下所示:

pir

从 NVME 启动

更新 EEPROM

此方法适用于您有 SD 卡并已成功启动设备的情况。请确保您的系统是最新的 Raspberry Pi 系统(Bookworm 或更高版本),并且您的 RPi 5 固件已更新到 2023-12-06(12 月 6 日)或更新版本,否则可能无法识别 NVME 相关配置。

步骤 1:确保您的 Raspberry Pi 系统是最新的(Bookworm 或更高版本),输入以下命令更新 RPi 5 固件:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

向下滚动到 Advanced Options 并按 Enter:

pir

向下滚动到 Bootloader Version 并按 Enter:

pir

最后选择 Latest,并按 Enter:

pir

在这里选择 No - 您需要 latest 引导加载程序。

pir

通过选择 Finish 退出工具:

pir

如果询问是否重启,选择 Yes

pir

步骤 2:在主屏幕上点击 Applications =>Accessories =>SD Card Copier,运行 SD Card Copier 程序,将操作系统复制到 NVME SSD,如下图所示。

pir

设置 Raspberry Pi 从 NVMe SSD 启动

如果您可以轻松访问 SD 卡插槽,您可以关闭 Pi,取出 SD 卡,(如果一切按预期工作)下次启动时它应该会自动从 NVMe 驱动器启动。但是,如果您想将 SD 卡留在原位并仍然从 NVMe 启动,您需要更改启动顺序。

步骤 1:输入以下命令:

  sudo raspi-config

向下滚动到 Advanced Options 并按 Enter:

pir

步骤 2:向下滚动到 Boot Order 并按 Enter:

pir

步骤 3:选择 NVMe/USB Boot 并按 Enter:

pir

配置将被确认。按 Enter:

pir

步骤 4:通过选择 Back 或按 Esc 键返回第一个屏幕。然后使用右光标键导航到 Finish。

pir

系统会询问您是否现在重启。点击 Yes

pir

将 Ubuntu 刷写到 NVME

第一步:使用 SD 卡更新 EEPROM

请参考此链接

要将 NVMe 启动顺序设置为最高优先级,请使用以下命令:

sudo rpi-eeprom-config --edit

然后像下面这样更改 rpi-eeprom-config:

BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf461
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
PCIE_PROBE=1

使用 Ctrl+X 并输入 y 保存结果。结果如下:

pir

第二步:将 Ubuntu 烧录到 NVMe

打开 Raspberry Pi Imager:

pir

选择 Ubuntu 操作系统:

pir

最后,点击 Next 并等待刷写过程完成。

第三步:替换操作系统文件

使用此链接安装 pcie-fix.dtbo

将 pcie-fix.dtbo 复制到 /overlays 文件夹,如下所示:

pir

修改 config.txt,在文件末尾添加 dtoverlay=pcie-fix,如下所示:

pir

然后使用 Ctrl+X 并输入 y 保存此文件。

功耗和温度

⚠️ 注意: 待机状态在以下条件下测试:图形界面被禁用,蓝牙被关闭,Wi-Fi 被禁用。命令如下所示:

sudo ifconfig wlan0 down
sudo systemctl stop bluetooth
sudo systemctl stop lightdm
条件功耗温度
待机5.9wcpu:46°C
正常运行6.3wcpu:53°C
最大负载16.2wcpu:75°C hailo8:81°C

应用

Frigate

Frigate 是一个开源的 NVR(网络视频录像机),专为使用 AI 进行实时目标检测而设计。它与现有摄像头集成,使用机器学习模型(如 TensorFlow 和 Coral)对视频流进行目标检测。Frigate 针对低延迟和高性能视频处理进行了优化,提供运动检测、实时视频流和自动警报等功能。

注意: 如果您想了解更多关于此项目的信息,请参考此链接

YOLO

YOLO(You Only Look Once)系列模型是一系列专为速度和准确性而设计的实时目标检测模型。与传统的目标检测方法分别执行区域提议和分类不同,YOLO 在神经网络的单次前向传递中执行这两项任务,使其速度更快。YOLO 模型将图像分割成网格,并为每个网格单元预测边界框和类别概率。多年来,YOLO 已经通过各种版本不断发展,在准确性、速度和检测较小物体的能力方面都有所改进。YOLOv4、YOLOv5 以及最新的 YOLOv7 和 YOLOv8 模型广泛用于监控、自动驾驶汽车和机器人等应用。

注意: 如果您想了解更多关于此项目的信息,请参考此链接

Clip

CLIP(Contrastive Language-Image Pretraining)是 OpenAI 开发的一种机器学习模型,能够同时理解图像和文本。它经过训练可以将图像与相应的文本描述关联起来,使其能够执行涉及两种模态的任务。CLIP 具有零样本学习能力,这意味着它可以识别图像中的物体和概念,而无需专门针对这些类别进行训练。它在各种任务中表现出色,如图像分类、目标检测,甚至生成图像的文本描述。

注意: 如果您想了解更多关于此项目的信息,请参考此链接

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...