基于 Raspberry Pi 驱动的边缘设备
介绍
欢迎来到 Edge Solution 的 Raspberry Pi 驱动设备前沿世界。在这里,我们将探索由 Seeed Studio 打造、专为边缘计算设计的创新解决方案,这些方案特别适配 Raspberry Pi CM4/CM5 和 Raspberry Pi 4/5。这些可定制设备包括人机界面(HMI)单元、多功能边缘控制器以及 AI 套件盒。加入我们,一同深入了解这些强大设备的精妙生态,为你的项目带来无缝高效的边缘计算能力。

产品家族
边缘 AI 计算机
Seeed Studio reComputer Industrial R & AI R 系列 – 为 IIoT 和智能自动化打造的坚固、掌上尺寸边缘 AI 控制器
由高性能的 Raspberry Pi 5 / Compute Module 5 提供算力,并搭载 Hailo-8 AI 加速器,reComputer Industrial R 和 AI R 产品线可提供高达 26 TOPS 的计算能力,在边缘侧实现实时、多路视频分析和深度学习推理。
工业级连接能力为标配:双千兆以太网、隔离 RS-485/RS-232、多路 DI/DO,以及 M.2 和 mini-PCIe 插槽,可在数秒内插入 4G/5G、LoRa® 或 NVMe SSD。无风扇全金属机箱确保在 –20 °C 至 60 °C 范围内静音、防尘运行,而硬件看门狗和可选 UPS 超级电容则让关键任务 7×24 小时持续在线。
支持导轨或壁挂安装,reComputer R 系列可轻松部署到智慧楼宇、工业 4.0 机器视觉单元、远程资产控制柜以及分布式视频分析网络中——在现场完成协议转换、数据采集与 AI 模型推理。
| 名称 | reComputer AI Industrial R22xx-12 | reComputer Industrial R20xx-12 | reComputer Industrial R21xx-12 | reComputer AI R21xx-12 | reComputer AI Industrial R21xx-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 100079040 | 100080766 | 100061305 | 114993560 | 114993595 |
| 购买 | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ |
| Wiki | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
| 芯片 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi 5 | RaspBerry Pi CM5 |
| RAM | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB,32GB eMMC |
| NPU | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS | 26TOPS |
| 接口 | 2x RS485,1x RS232,1x CAN FD,4x DI/DO | 3x RS485,1x RS232,8x DI/DO | 2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO | / | / |
| 其他接口 | 4 x 10/100/1000 Mbps(支持 PoE PSE), 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u。 2x HDMI 2.0。 4x Type-A USB3.0, 1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。 1x Nano SIM 卡槽。 | 1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE), 1x 10M/100M 以太网。 2x HDMI 2.0。 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。 1x Nano SIM 卡槽。 | 1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE), 1x 10M/100M 以太网。 2x HDMI 2.0。 3x Type-A USB3.0, 1x Type-A USB2.0, 1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。 1x Nano SIM 卡槽。 | 1x 10/100/1000 Mbps 以太网, 2x USB 3.0(USB-A), 2x USB 2.0(USB-A), 2 x micro HDMI 接口(4Kp60), 2 × 4-lane MIPI 摄像头/显示收发器, 1 x microSD 卡槽(支持高速 SDR104 模式); 2 x M.2 插槽(支持 PCIe 3.0 M.2 NVMe SSD)。 | 2 x HDMI, 1 x 千兆以太网, 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-C。 2 个用于 SSD 存储和 AI 加速的插槽, 4K 60fps H.265 解码器。 |
边缘控制器
Seeed Studio 的 reComputer R 和 Edge Box 产品家族是为工业物联网和智能自动化打造的坚固边缘控制器。基于高性能 Raspberry Pi Compute Module(CM4/CM5)构建,它们提供四核 Arm 处理能力和最高 16 GB RAM。双千兆以太网(支持 PoE)、隔离 RS-485/RS-232,以及用于 4G/5G、LoRa® 或 NVMe SSD 的 M.2/mini-PCIe 扩展位,可满足各类 IIoT、协议网关和边缘 AI 需求。无风扇全金属外壳支持 –30 °C 至 +70 °C 的工作温度范围,配合硬件看门狗和可选 UPS 超级电容,确保在恶劣环境中实现可靠的 7×24 小时运行。支持导轨或壁挂安装,它们可轻松集成到智慧楼宇、能源管理系统和远程控制应用中。

| 名称 | reComputer Industrial R20xx-10 | reComputer Industrial R21xx-10 | reComputer R10xx | reComputer R11xx | EdgeBox RPi 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 100026042 | 100099044 | 113991314 | 113991334 | 114993117 |
| 购买 | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ |
| Wiki | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
| 芯片 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM5 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 |
| 内存 | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC | 2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC | 1GB/2GB/4GB/8GB, 8GB/16GB/32GB eMMC |
| 接口 | 3x RS485,1x RS232,8x DI/DO | 2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO | 3x RS485 | 3x RS485,1x RS232,2x DI/DO | 1x RS485,1x RS232,2x DI/DO |
| 其他接口 | 1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),1x 10M/100M 以太网。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0,1x Type-A USB2.0,1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。1x Nano SIM 卡槽。 | 1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),1x 10M/100M 以太网。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0,1x Type-A USB2.0,1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。1x Nano SIM 卡槽。 | 2x Mini-PCIe1,1x Mini-PCIe2,2x 以太网,1x HDMI 2.0,3x USB(2× Type-A + 1× Type-C),1x SIM 卡槽,1x M.2 插槽。 | 1x HDMI 2.0,2x 以太网,2x USB(1× Type-A 2.0 + 1× Type-C 2.0),1x SIM 卡槽,1x M.2 Key E 插槽,1x Micro SD 卡槽,1x 直流电源输入。 | 1× 千兆以太网 RJ45,1× HDMI 2.0(支持 4K@60fps),2× USB 2.0 Type-A,1× M.2 2242 插槽(用于 NVMe SSD),1× Mini-PCIe 插槽(支持 4G LTE/LoRaWAN®)。 |
其他设备
reTerminal
reTerminal 和 reTerminal DM 是集成了高性能边缘计算与人机界面(HMI)功能的高级设备。它们以 Raspberry Pi CM4 为核心,配备高分辨率电容式多点触控屏幕,被设计为现场交互枢纽。这些设备旨在实现与物联网(IoT)和云系统的无缝集成,从而高效释放边缘场景中的数据采集、设备管理和协同应用能力,充当连接物理世界与数字世界的关键桥梁。

| 名称 | reTerminal | reTerminal DM |
|---|---|---|
| 产品 | ![]() | ![]() |
| 获取产品 | 立即获取 🖱️ | 立即获取 🖱️ |
| 快速上手 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
| 芯片 | RaspBerry Pi CM4 | RaspBerry Pi CM4 |
| 简介 | 认识 reTerminal,这是我们 reThings 家族的最新成员——一款先进的人机界面(HMI)设备,配备 5 英寸 IPS 电容式多点触控屏,分辨率为 1280 x 720。这款面向未来的设备可与 IoT 和云系统无缝集成,实现高效协作,在边缘解锁无限应用场景。凭借其前沿特性,reTerminal 有望重新定义交互体验,弥合物理世界与数字世界之间的鸿沟。 | 隆重介绍 reTerminal DM,这是一款 10.1 英寸开源工业人机界面(HMI),可作为集成设备主控使用。这款基于 Raspberry Pi CM4 的多合一设备,可同时充当面板电脑、HMI、PLC 和 IIoT 网关。凭借 IP65 工业级大屏幕,reTerminal DM 是新一代交互感知枢纽,可简化数据流转和现场设备管理。 |
reRouter
reRouter 配备双千兆以太网端口和双 USB 3.0 端口,非常适合软路由应用,同时将硬件配置保持在最低水平。我们预装了一块带有 4GB 内存和 32GB eMMC 的 Raspberry Pi 计算模块 4,以实现快速启动时间和流畅的整体体验。

原版 Raspberry Pi
Raspberry Pi(又称 “RPi”)最初由一家非营利组织设计和创建,旨在以可负担的成本推动计算机科学教育。如今已经发布了多个世代和型号的 Raspberry Pi,扩展了其应用范围、性能和使用场景。

兼容 Raspberry Pi
在 Seeed Studio,我们提供完整的 Raspberry Pi 兼容开发板、配套配件和入门套件生态系统,帮助你围绕这一平台打造多种多样的项目。此外,我们还在 Seeed 的 Raspberry Pi 社区中开发了大量教程,你可以轻松找到搭建自己电路或编写自定义应用程序的参考和指导。

支持的软件
云
与主流云服务提供商的无缝连接,使 Raspberry Pi 设备能够集成到数据服务、分析和 IoT 平台中。在 Seeed 的支持下,用户可以轻松构建面向云的解决方案,实现安全扩展,加速数字化转型。
![]() | AWS 领先的全球云平台,提供种类丰富的服务。 |
![]() | Azure 微软的公共云平台,提供集成的云服务。 |
平台
对多种操作系统的广泛支持确保了开发的灵活性。Seeed 提供经过验证的兼容性和资源,帮助用户在稳固的软件基础上构建稳定、可用于生产环境的解决方案。
![]() | balena IoT 设备部署和管理的操作系统平台。 |
![]() | thingsboard 开源 IoT 平台,支持设备连接、数据管理和可视化部署。 |
![]() | InfluxDB 为时序数据设计的高性能数据库。 |
![]() | N3uron 用于数据采集和集成的工业 IoT 平台。 |
![]() | Ignition EDGE 为边缘设备设计的轻量级 SCADA/IIoT 解决方案。 |
![]() | CODESYS 面向工业自动化的硬件无关型编程系统。 |
![]() | Home Assistant 用于本地控制和自动化的开源智能家居平台。 |
![]() | FRIGATE 具备实时 AI 功能的开源网络视频录像机(NVR)。 |
![]() | Edge Impulse 领先的边缘 AI 平台,用于创建和部署 ML 模型。 |
应用工具
多种开发框架、SDK 和开源工具为快速原型开发和部署提供了强大支持。用户可以高效地将创意转化为应用——缩短产品上市时间,并确保顺利集成到真实项目中。
![]() | YOLO 一种快速且精确的实时目标检测算法。 |
![]() | PyTorch 开源深度学习框架,在研究和部署方面具有高度灵活性。 |
![]() | OpenCV 用于计算机视觉的开源库,内置数百种算法。 |
![]() | OpenWrt 面向嵌入式设备的开源 Linux 操作系统。 |
![]() | MediaPipe Google 开源的多媒体流水线构建框架。 |
![]() | Flutter Google 的 UI 工具包,用于基于单一代码库构建应用。 |
![]() | TensorFlow Google 的轻量级框架,用于在移动和边缘设备上运行 ML 模型。 |
![]() | Node-RED 基于流程的编程工具,用于连接硬件和在线服务。 |
应用
AIoT
| reComputer Industrial R20xx 入门指南 | reComputer R1000 搭配 Home Assistant | 使用 reComputer R1000 和 FIN 创建设备图形 | AWS IoT Core 与 reComputer R1000 集成 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
| 为 reComputer R1000 构建 balenaOS | 在 EdgeBox RPi 200 上通过 BACnet 连接 N3uron | reTerminal DM 搭配 Ignition Edge 入门指南 | ThingsBoard 与 reComputer R1000 入门指南 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
计算机视觉
| 在 RPi5 和 CM4 上使用 rpi ai kit 运行 yolov8s 的基准测试 | YOLOv8 AI 盒子:跌倒、攀爬与跟踪 | 在 R2000 上使用 Frigate NVR 进行枪支检测 | Frigate NVR 与 Hailo 在 reComputer R2000 上连接 Home Assistant |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
| 在 reComputer 上使用 Zoneminder | 在搭载 AI Kit 的 Raspberry Pi 上的 Clip 应用 | 使用 reComputer AI box 的实时 OCR | 关于 Raspberry Pi 5 搭配 AI Kit 进行 YOLOv8n 目标检测的教程 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 | 📚 了解更多 |
大语言模型
Seeed Studio 自 2013 年以来一直服务于 Pi® 社区,并率先成为官方授权经销商和设计合作伙伴。我们基于 Raspberry Pi® 的边缘设备产品线,包括 HMI、边缘控制器和路由器,已成功部署在能源管理、自动化、工业 4.0、智慧楼宇和制造等多个行业。我们为产品获得的广泛应用和积极反馈感到自豪,这也让我们对自己的产品充满信心。欢迎查看 Seeed Studio Raspberry Pi® 成功案例。
若想及时获取关于边缘物联网设备的最新动态、特别优惠、真实成功案例、专家访谈和网络研讨会信息,并与来自智慧楼宇、能源管理、自动化等垂直行业的系统集成商和解决方案提供商保持联系,欢迎订阅我们专门的 Newsletter。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将通过多种支持方式,确保您在使用产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。