Skip to main content

4G Raspberry Pi HAT - Windows 上的 MBIM 模式设置

简介

Quectel 4G Raspberry Pi HAT 通过使用 MBIM(移动宽带接口模型)模式支持在 Windows 上进行互联网连接。该模式使 Windows 能够将 4G 模块识别为原生蜂窝调制解调器,从而实现稳定且受驱动支持的网络连接。

本指南将引导您完成在 MBIM 模式下配置 Quectel 模块并在 Windows 10/11 系统上连接互联网的必要步骤。

前提条件

硬件要求

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

软件前提条件

在继续之前,请确保:

  • 已卸载任何先前安装的 Quectel NDIS 或其他驱动程序。
  • 已使用下方提供的链接安装正确的 MBIM 驱动程序。

MBIM 驱动下载

安装完成后,您可以通过进入 计算机管理设备管理器 来验证驱动是否安装成功。安装成功后,将在“网络适配器”和“端口 (COM 和 LPT)”下看到类似下图的设备:

配置 MBIM 模式

要将模块切换到 MBIM 模式,您需要使用 QCOM 工具

  1. 下载并打开 QCOM 工具

  2. 通过 USB 将您的 4G HAT 连接到 Windows PC 并为其上电。

  3. 在 QCOM 中发送以下 AT 指令以检查当前 USB 模式:

    AT+QCFG="usbnet"?
    • 如果返回结果不是 "usbnet",2,请跳过此步骤。
  4. 若需切换到 MBIM 模式,请发送:

    AT+QCFG="usbnet",2
  5. 然后重启

    AT+CFUN=1,1
note

有时您可能会遇到 AT 端口无响应的情况。在这种情况下,请使用 DM 端口代替。

连接到网络

配置为 MBIM 模式后:

  • Windows 应检测到一个 蜂窝网络接口
  • 您现在可以直接在 Windows 的 网络和 Internet 设置 中管理并连接网络。

验证网络配置

要验证您的 PC 是否通过 MBIM 获取了网络连接:

  1. 打开命令提示符。

  2. 运行:

    ipconfig

    您应在“移动宽带连接”或“蜂窝”下看到一个带有 IP 地址的接口。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持方式,以确保您在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...