4G LTE Raspberry Pi HAT 上的 RNDIS 配置(Windows)
介绍
RNDIS(远程网络驱动接口规范) 是一种 Microsoft 协议,它使 USB 设备能够模拟网络适配器,从而通过 USB 连接为 Windows PC 提供互联网或网络访问。在 Windows 系统中,安装正确的 RNDIS 驱动程序对于像 Quectel 模块这样的设备作为虚拟以太网接口运行至关重要。一旦安装完成,驱动程序会使 PC 将设备识别为网络适配器,从而实现互联网共享或本地网络通信。这种方法在通过 USB 提供互联网连接的蜂窝模块中尤为常见。
前置条件
硬件要求
软件前置条件
如果您已经在 Windows 上安装了 NDIS 或其他驱动程序,请先卸载它,然后安装以下提供的 RNDIS 驱动程序。
您可以通过 计算机管理 → 设备管理器 检查安装结果。成功安装驱动程序后的“设备管理器”界面如下所示。
配置为 RNDIS 模式
要配置 RNDIS 模式,请使用 QCOM 工具并按照以下步骤操作:
-
在 QCOM 工具 中输入并发送以下命令:
AT+QCFG="usbnet"? -
如果响应未显示 AT+QCFG="usbnet",3,请手动将其设置为 RNDIS 模式,发送以下命令:
AT+QCFG="usbnet",3
连接网络
您应该会看到一个网络接口(例如,Network X)指示连接成功。
您可以使用 ipconfig 命令验证新的 RNDIS 配置。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您在使用我们的产品时获得最佳体验。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。