Skip to main content

reCamera HQ POE 概览

reCamera 2002 HQ PoE 配备了先进的 CMOS 传感器,可获得更锐利、更清晰的图像。它采用 M12 镜头卡口——可以灵活地将默认镜头更换为任意兼容的 2MP M12 镜头。同时支持 PoE(以太网供电):无需单独的 USB/DC 供电,只需一根以太网线连接到 PoE 交换机即可同时传输电源和数据。

特性​

  • 高画质:配备 1/2.9 英寸 GC2053 CMOS 传感器,提供卓越的图像质量。
  • M12 镜头卡口:默认 90° 视场角(FOV),可轻松更换为任意标准 M12 镜头。
  • 以太网与 PoE(以太网供电):支持通过单根网线同时传输数据和电源,仅支持 PoE Mode A。
  • IO/UART 扩展:6 针排针,提供 1×UART 和 3×GPIO。

规格​

处理系统​

参数数值
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
AI 性能1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
操作系统Linux
内存256 MB
视频编码器5MP @ 30Fps
传感器GC2053
光学格式1/2.9inch
分辨率1920x1080
最大帧率30fps@full size
镜头卡口M12
视场角 FOV93°
以太网100Mbps,支持 PoE
USBUSB Type-C(2.0)
尺寸40x40x45.8mm40x40x53.1mm(含镜头)
工作温度-20~50°C
工作湿度95%

核心板-C101​

板卡特性版本
C1_2002w- eMMC
- WiFi/BLE 模块
- 板载天线
- 外接天线连接器
1.2
C1_2002- eMMC
- 额外 SDIO 至底板
- 额外 UART 至底板
1.2
顶视图底视图

传感器板-S4_GC2053​

顶视图底视图

⚙️ 特性​

传感器GC2053CMOS 尺寸1/2.9"
像素2MP光圈F2.8
焦距2.9mm ±0.5%视场角DFOV 93° HFOV 84° VFOV 54°
畸变0.5 %相对照度30% ± 5%
对焦范围39~69.5 CM 最佳对焦距离50 CM
视频1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @30fps
接口- 1 x microphone
- 1 x speaker
- 3 x LED indicator

B3_POE​

上视图下视图

⚙️ 特性:​

  • 1 x RJ45 接口,用于 802.3af PSE。
  • 1 x UART 接口。
  • 1 x 调试接口。
  • 3 x IO 接口。

硬件接口​

指示灯​

recamera 上有 3 个指示灯,红灯和蓝灯为可编程指示灯,绿灯为不可编程的电源指示灯。红灯是 CPU 的状态指示灯,蓝灯是系统 eMMC 的读写状态指示灯。

指示灯状态说明:

LED(颜色)状态说明
LED1 - 绿色常亮电源接通
LED2 - 红色闪烁CPU 工作(用户自定义)
LED3 - 蓝色闪烁eMMC 读/写中

示例 1:使用 linux 命令将红色 LED亮度调为 0

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

示例 2:完全关闭红灯

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

麦克风与扬声器​

recamera 配备了一个麦克风和一个扬声器。你可以通过以下命令调用麦克风和扬声器。recamera 可以播放 wav 格式的音频文件。

播放器的默认格式为:16bit 比特率;采样率为 16,000。

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

POE​

reCamera HQ POE 版本的硬件中内置了 POE 模块,WiFi 模块已被移除。不过,你可以通过更换为 SG2002w 核心板来恢复 Wi-Fi 功能。

将 reCamera 连接到支持 POE 802.3af 协议的交换机,reCamera 设备就会启动。

你可以在路由器中查看设备的 IP 地址以访问它,或者通过 USB 连接 reCamera 并进入终端查询有线网络 IP。

IO​

使用 GPIO sysfs 接口控制 I/O

在 Linux 中,读写 GPIO 最常见的方式是使用 GPIO sysfs 接口。它通过操作 /sys/class/gpio 目录下的 export、unexport、gpio{N}/direction 和 gpio{N}/value(将 {N} 替换为实际引脚号)等文件来实现,并且常用于 shell 脚本中。

reCamera POE 底板提供 3 个可用 IO 端口。每个端口都可以配置为输入或输出。IO 端口编号如下:

IO 端口GPIO 编号
D1490
CLK(复用 IO 引脚)487
SMD(复用 IO 引脚)488
echo "490" > /sys/class/gpio/export #Enable pin GPIO490

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the output mode
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a high level
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a low level

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio490/value #Read the pin level

echo "490" > /sys/class/gpio/unexport #Disable pin GPIO490

Uart(调试)​

reCamera 的 POE 底板有两组串口,分别为 /ttyS0(用于调试)和 /ttyS3。

本设备的调试串口波特率为 115200,支持连接到远程监控系统。

#Use the stty tool to query its communication parameters.

stty -F /dev/ttyS3
# Modify the serial port baud rate, where ispeed refers to the input speed and ospeed refers to the output speed.

stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200

默认串口启用了回显功能,你可以使用以下命令将其禁用:

stty -F /dev/ttyS3 -echo

串口通信:

#Send data
echo "hello world" > /dev/ttyS3
echo Hello! > /dev/ttyS3
#Receive data
cat /dev/ttyS3

使用 minicom 工具通过串口进行通信:

minicom -D /dev/ttyS3 -b 115200

用户按键​

reCamera 的 usr 按键可以由用户自定义。

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

部件清单​

项目数量
reCamera 2002x HQ PoEx1
USB Type-C 线缆x1
以太网线缆x1
用户手册x1
6 Pin 线缆x1

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...