Skip to main content

如何在 reComputer Jetson 开发板上使用 40 引脚 GPIO

本教程演示如何访问和控制 reComputer Jetson 开发板的 40 引脚 GPIO。在本教程中,我们以 reComputer J4012 为例。不过,其他 reComputer Jetson 开发板的操作步骤也是类似的。

开始之前

在开始使用 reComputer Jetson 设备上的 40 引脚 GPIO 之前,您需要了解以下信息。

  • 每个 GPIO 引脚的电压电平为 3.3V
  • 由于 GPIO 引脚的电流限制,您无法通过 GPIO 为 reComputer Jetson 开发板反向供电

查找 GPIO 名称

步骤 1: 打开 reComputer Jetson 开发板的数据手册。以下是所有可用的 reComputer Jetson 开发板的数据手册。

  • J101 载板

    • reComputer J1010
  • A206 载板

    • reComputer J2011
    • reComputer J2012
    • reComputer J1020
  • J202 载板

    • reComputer J2021
    • reComputer J2022
    • reComputer J1020 V2
  • J401 载板

    • reComputer J4011
    • reComputer J4012
    • reComputer J3010
    • reComputer J3011

这里我们选择了 reComputer J4012 的数据手册。

步骤 2: 导航到 40 Pin Expansion Header - J10 部分

步骤 3: 找到 Header Pin # 的名称,确保其在 Default Usage / Description 列下的默认用途是 GPIO

例如,查看 Header Pin 15。它的 Default UsageGPIO

步骤 4: 对于同一个引脚,在 Module Pin Name 列下找到名称。在我们的例子中,它是 GPIO12

访问和控制 GPIO

现在我们有两种不同的方法来访问 Jetson 开发板上的 GPIO,这取决于是否可以直接获得 GPIO 标签。使用第一种方法,我们可以在设备内执行命令后直接知道 GPIO 引脚标签。但是,如果引脚标签没有直接显示,您可以使用第二种方法。

方法 1

在这种方法中,GPIO 的 dts 文件包含在您刷写的 JetPack 版本中,并且已经正确标记了 GPIO,因此您可以直接从设备获取引脚标签。

步骤 1: 进入 Jetson 设备的终端并执行此命令

sudo su
cat /sys/kernel/debug/gpio

步骤 2: 找到与我们之前获得的模块引脚名称对应的GPIO编号

在这种情况下,对应GPIO12的是gpio-268

步骤 3: 在终端中执行以下命令来导出gpio-268引脚

cd /sys/class/gpio
echo 268 > export

步骤 4: 设置方向并设置值。这里方向可以是 in/ out,值可以是 0/ 1

例如,将 GPIO12 设置为高电平

cd gpio268
echo "out" > direction
echo 1 > value

To set GPIO12 to LOW

echo 0 > value

步骤 5: 要将您导出的 GPIO 引脚设置回默认状态,请执行以下操作

cd ..
echo 268 > unexport

方法 2

在这种方法中,您刷入的 JetPack 版本中不包含 GPIO 的 dts 文件,因此 GPIO 不会被正确标记。所以我们需要参考另一个文档(pinmux)来获取引脚标签信息。请根据 SoM 参考以下链接。

步骤 1: 根据您使用的 SoM 下载 pinmux 文档。这里我们选择 Jetson Orin NX/ Nano 文档

步骤 2: 找到与我们之前获得的模块引脚名称对应的 GPIO 标签(在 Customer Usage 列下)。例如,对于 GPIO12,它是 GPIO3_PN.01,这里我们参考 PN.01

步骤 3: 进入 Jetson 设备的终端并执行此命令

sudo su
cat /sys/kernel/debug/gpio

步骤 4: 找到与我们之前获得的 GPIO 标签 对应的 GPIO 编号

在这种情况下,它是对应于 PN.01gpio-433,这也等于 GPIO12

步骤 5: 在终端中执行以下命令来导出 gpio-433 引脚

cd /sys/class/gpio
echo 433 > export

步骤 6: 设置方向并设置值。这里方向可以是 in/ out,值可以是 0/ 1

例如,将 GPIO12 设置为 HIGH

cd PN.01
echo "out" > direction
echo 1 > value

To set GPIO12 to LOW

echo 0 > value

步骤 7: 要将您导出的 GPIO 引脚设置回默认状态,请执行以下操作

cd ..
echo 433 > unexport

对于 Jetpack6+

与方法2类似,我们需要参考另一个文档(pinmux)并获取此引脚标签信息。根据SoM参考以下链接。

步骤1: 根据您使用的SoM下载pinmux文档。这里我们选择Jetson Orin NX/ Nano文档

步骤2: 找到与我们之前获得的模块引脚名称对应的GPIO标签(在Customer Usage列下)。例如,对于GPIO12,它是GPIO3_PN.01,这里我们参考PN.01

步骤3: 进入Jetson设备的终端并执行此命令

sudo apt update
sudo apt install gpiod

gpioinfo

步骤 4: 找到与我们之前获得的 GPIO 标签 对应的 GPIO 编号

在这种情况下,gpiochip0 line85 对应 PN.01,这也等于 GPIO12

步骤 5: 然后我们可以使用 gpioset 命令来配置 GPIO 的工作模式。

# To set GPIO12 to HIGH
sudo gpioset --mode=wait gpiochip0 85=1
# To set GPIO12 to LOW
sudo gpioset --mode=wait gpiochip0 85=0
info

如果您想了解更多关于 gpioset 命令的信息,请参考: https://www.acmesystems.it/gpiod

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...