reComputer Jetson 的 GPIO 和 Grove
Jetson 扩展接口
GPIO(通用输入/输出)端口位于 Jetson 载板的顶部边缘。它看起来像两排长长的金属引脚,您可以将功能端口(如 LED 和开关)连接到板上,以便在您创建的程序下进行控制。这些引脚可用于输入和输出。
下图是 Jetson-10-1-A 载板上 40 引脚 GPIO 的引脚描述。

您可能想要查看有关扩展引脚的详细信息并学习如何配置它们,在 NVIDIA Jetson Linux 开发者指南的配置 Jetson 扩展接头文档中,您将学习如何操作 Jetson-IO 并添加对自定义硬件的支持。
将 Jetson 连接到 Grove 系统
Grove 是一个开源、模块化、即用型工具集,采用积木式方法来组装电子设备。与使用面包板和各种电子元件组装项目的传统复杂学习方法相比,Grove 显著简化了学习和使用过程。
使用 Grove PiHAT 和 NVIDIA Jetson Nano 创造更多 AI 可能性

如果您想要将 Grove 传感器应用到 Jetson Nano 中,最好的方法是获取 grove.py 和 Python 库,这将帮助您在几分钟内开始您的项目!点击这里获取更多信息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。