Jetson 资源
Jetson 软件
所有 NVIDIA® Jetson™ 模块和开发套件都由相同的软件堆栈支持,使您能够一次开发,随处部署。Jetson 软件旨在为 AI 应用程序提供端到端加速,并加快您的产品上市时间。我们将为数据中心和云部署提供动力的强大 NVIDIA 技术带到边缘。

NVIDIA JetPack SDK
Jetson 软件堆栈从 NVIDIA JetPack™ SDK 开始,它提供了一个完整的开发环境,包括 CUDA-X 加速库和其他 NVIDIA 技术,以启动您的开发。JetPack 包括 Jetson Linux 驱动程序包,它为 Jetson 平台提供 Linux 内核、引导加载程序、NVIDIA 驱动程序、刷写实用程序、示例文件系统和工具链。它还包括安全功能、空中更新等。JetPack 包括 NVIDIA 容器运行时,以在边缘启用云原生技术和工作流程。
了解更多:
NVIDIA TAO 和预训练 AI 模型
NVIDIA TAO 简化了深度学习工作流程中耗时的部分,从数据准备到训练再到优化,减少了价值实现时间。
了解更多:
NVIDIA Triton 推理服务器
NVIDIA Triton™ 推理服务器简化了大规模 AI 模型的部署。Triton 推理服务器是开源的,提供了一个单一的标准化推理平台,可以在数据中心、云、嵌入式设备和虚拟化环境等不同部署中支持多框架模型推理。它支持具有高级批处理和调度算法的不同类型的推理查询,并支持实时模型更新。
了解更多:
NVIDIA Riva
NVIDIA Riva 是一个完全加速的 SDK,用于使用端到端深度学习管道构建多模态对话式 AI 应用程序。Riva SDK 包括预训练的对话式 AI 模型、NVIDIA TAO 工具包,以及针对语音、视觉和自然语言处理 (NLP) 任务的优化端到端技能。
了解更多:
NVIDIA DeepStream SDK
NVIDIA DeepStream SDK 为 Jetson 上基于 AI 的多传感器处理以及视频和图像理解提供了完整的流分析工具包。DeepStream 是 NVIDIA Metropolis 的组成部分,Metropolis 是一个用于构建端到端服务和解决方案的平台,可将像素和传感器数据转换为可操作的洞察。了解更多:DeepStream >
了解更多:
NVIDIA Isaac
NVIDIA Isaac ROS GEM 是一个硬件加速包,使 ROS 开发人员更容易在 NVIDIA 硬件上构建高性能解决方案。NVIDIA Isaac Sim 由 Omniverse 提供支持,是一个可扩展的机器人仿真应用程序。它包括 Replicator - 一个生成各种合成数据集用于训练感知模型的工具。Isaac Sim 也是一个支持逼真、物理精确虚拟环境的工具,用于开发、测试和管理基于 AI 的机器人。
了解更多:
Jetson 模块

NVIDIA ® Jetson™ 以节能紧凑的外形为边缘设备带来加速的 AI 性能。Jetson 模块系列都使用相同的 NVIDIA CUDA-X™ 软件,并支持云原生技术(如容器化和编排)来构建、部署和管理边缘 AI。
reComputer Jetson 应用这些模块:
Jetson Xavier NX 系列
| Jetson Xavier NX 以小型模块形式为边缘带来高达 21 TOPs 的 AI 计算能力。它可以并行运行多个现代神经网络,并处理来自多个高分辨率传感器的数据,这是完整 AI 系统的要求。Jetson Xavier NX 系列可用于生产应用,并支持所有流行的 AI 框架。 Jetson Xavier NX - reComputer J2011 Jetson Xavier NX 16GB - reComputer J2012 |
Jetson Nano
| Jetson Nano 是一款小巧而强大的计算机,专为嵌入式 AI 系统和物联网设计,在低功耗平台上提供现代 AI 的强大功能。您可以通过 NVIDIA Jetpack SDK 和完整的桌面 Linux 环境快速上手,开始探索嵌入式产品的新世界。 Jetson Nano - reComputer J1010, reComputer J1020 |
刷机指南
由于 reComputer Jetson 系列产品已配备 16 GB eMMC,并预装了 ubuntu 18.04 LTS 和 NVIDIA JetPack 4.6,您可以直接将其应用于开发项目。如果您想要重新刷机,请访问下面相应的文档:
支持
在 Jetson 论坛上提问和接收问题答案。NVIDIA 工程师、社区开发者和 Jetson 合作伙伴都在这里贡献。查看:
- Jetson Nano 论坛 用于 Jetson Nano 开发套件和 Jetson Nano 生产模块。
- Jetson Xavier NX 论坛 用于 Jetson Xavier NX 开发套件和 Jetson Xavier NX 生产模块。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。