reComputer for Jetson 教程和练习
学习的最佳方式是通过练习。我们在这里为初学者汇集了一系列教程和练习。同时,我们还将介绍最新的开发者创新,为您的进一步项目提供参考。
教程
查看官方 Jetson 教程页面,获取关于如何使用 Jetson 进行开发的全面教育视频。在这里,我们提供了一些我们认为适合 reComputer 初学者的教程,包括:
基于 Jetson Nano 端侧应用构建视频 AI

学习使用 NVIDIA DeepStream SDK 开发视频分析应用程序,通过基于 AI 的视频理解获得有意义的洞察。
Jetson AI 课程和认证
NVIDIA 深度学习学院 (DLI) 为开发者、教育工作者、学生和终身学习者提供边缘计算方面的实用、实践培训和认证。这是获得职业发展所需的关键 AI 技能的绝佳方式。完成这些免费开源课程后,您甚至可以获得证书来证明您对 Jetson 和 AI 的理解。开始学习
第 1 部分 - NVIDIA 深度学习学院在 Jetson Nano 上的 AI 入门课程

在本课程中,您将在自己的 Jetson Nano 上使用 Jupyter notebooks 构建基于计算机视觉模型的深度学习分类和回归项目。
第 2 部分 - JetBot(可选)

JetBot 是一个开源 AI 机器人平台,为制造商、学生和爱好者提供构建创意、有趣、智能 AI 应用程序所需的一切。
第 3 部分 - Hello AI World

Hello AI World 是开始使用 Jetson 并体验 AI 功能的绝佳方式。只需几个小时,您就可以在 Jetson 开发套件上运行一套深度学习推理演示,使用 JetPack SDK™ 和 NVIDIA TensorRT™ 进行实时图像分类、目标检测和分割。您还可以使用 PyTorch 收集自己的数据集并在 Jetson 上训练自己的 DNN 模型。
在 Jetson Nano 上应用 AI

在本教程中,您将在自己的 Jetson Nano 上使用 Jupyter iPython 构建一个基于计算机视觉模型的深度学习分类项目。开始学习
使用 Jetson Nano 构建视频边缘计算应用程序

本课程将指导您了解在自己的 NVIDIA® Jetson Nano 上实现 NVIDIA DeepStream SDK 即插即用架构进行流分析的基本概念。
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。