使用 reComputer R1000 和 FIN 创建楼层图形
介绍
FIN Framework (FIN) 是一个软件框架,具有可以集成、控制、管理、分析、可视化和连接的应用程序套件。其功能可以被 OEM 厂商集成到各种产品和服务中。
本文将向您展示如何使用 FIN Framework 的 Graphics Builder,并使用 Graphics Builder 创建 Floor Graphic。
开始使用
在开始这个项目之前,您可能需要按照此处描述的内容提前准备硬件和软件。
硬件准备
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
软件准备
- 关于如何安装 FIN Framework,您可以参考这个 wiki。
- 关于如何使用 FIN framework 的 Modbus 功能,您可以参考这个 wiki
创建楼层图形的步骤
创建新的楼层图形
步骤 1:我们建立了一个 Modbus TCP 连接和一个 Modbus RTU 连接,并创建了相应的 Equip。每个 Equip 都有 humidty 和 temperature 标签。关于如何实现这一步,您可以参考这个 wiki。同时,请将 FIN Framework 的上下文放在相应的 Floor 下。这里我们将上下文放在 Tower => Floor1 下。

步骤 2:创建新的楼层图形并进入编辑界面。点击 Graphic Builder => new,将出现 Create a Floorplan Graphic 的弹出窗口。

它有四个属性:
- Craphic Name
- Pick a Sample Equip
- Pick Default Point:将在图形中显示的属性
- Pick Comparison Point:颜色范围的参考点
点击 'OK' 将弹出一个新的弹出窗口,列出与 'Pick Default Point' 具有相同属性的 'Equip'。在这里,我们选择所有这些,最后点击 'OK'。
之后,我们新创建的 Graphic 将出现在右侧。点击 CCFloor1 => Edit 进入编辑界面。

配置新的站点图形
步骤 1:导入背景图像。首先,在左下角的属性栏中选择 BACGROUND,将 TYPE 选择为 IMAGE,然后将背景图像导入到工作区,为 POSITION 选项选择 Center,为 REPEAT 选项选择 NO REPEAT。有两种方式导入背景图像。第一种方式是直接从文件夹拖拽到编辑框中;第二种方式是点击左下角的 BROWSE。如果您之前导入过某个图像,可以点击这里找到那张图片。

步骤 2:绘制多边形。我们使用 polygon Tool 绘制多边形来标记每个 Equip 的位置。

步骤 3:添加 Virtual points。切换到左侧的 Virtual points 面板,选择与我们选择的 Equip 匹配的 virtual point,并将其拖入绘制的多边形中。

步骤 4:添加智能标签。点击 Magic Buttons => Smart Label to Polys 自动将标签放置在相应的 Virtual Points 上。

步骤 5:调整智能标签的大小。您可以点击智能标签来调整其大小。如果您想同时修改多个智能标签的大小,可以点击 Compulsions=>Smart label=>Select 选择所有智能标签,然后调整它们的大小

步骤 6:将智能标签更改为 non interactive,这样标签就不会干扰您的操作

步骤 7:保存并显示效果。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。