使用 reComputer R1000 和 FIN 创建站点图形
介绍
FIN Framework (FIN) 是一个软件框架,具有可以集成、控制、管理、分析、可视化和连接的应用程序套件。其功能可以被 OEM 厂商集成到各种产品和服务中。
本文将向您展示如何使用 FIN Framework 的 Graphics Builder,并使用 Graphics Builder 创建 Site Graphic。
开始使用
在开始此项目之前,您可能需要按照此处所述提前准备硬件和软件。
硬件准备
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
软件准备
- 关于如何安装 FIN Framework,您可以参考这个 wiki。
创建站点图形的步骤
创建新的站点图形
步骤 1:我们创建了 4 个楼层。关于如何创建楼层,您可以参考这个 wiki。然后将上下文放置在相应的 Site 下,这里我们将其放置在 Tower 路径下。

步骤 2:创建新的图形并进入编辑界面。点击 Graphic Builder => new,将出现 Create a Graphic 的弹出窗口。与创建 Top Level Graphic 的区别在于,这里的第二个属性变成了 Select floors to include in site graphic,我们选择所有创建的 Floor,最后点击 OK。之后,我们新创建的图形将出现在右侧。点击 CC Main => Edit 进入编辑界面。

配置新的站点图形
步骤 1:导入背景图像。首先,在左下角的属性栏中选择 BACGROUND,选择 TYPE 为 IMAGE,然后将背景图像导入到工作区,调整大小并固定。有两种导入背景图像的方法。第一种方法是直接从文件夹拖拽到编辑框中;第二种方法是点击左下角的 BROWSE。如果您之前导入过某个图像,可以点击这里找到那张图片。导入后,右键点击鼠标并选择 Arrange => Send to back 将图像移动到底层。

步骤 2:调整标签位置。由于我们导入了 4 个 Floors,系统自动为我们生成了 4 个标签。为了美观,我们将这些标签一一映射到楼层。

步骤 3:绘制多边形。我们使用 polygon Tool 绘制多边形来标记每个 Floor 的位置。

步骤 4:添加 Virtual points。切换到左侧的 Virtual points 面板,选择与我们选择的 Floor 匹配的 virtual point,并将其拖入绘制的多边形中。

步骤 5:使多边形透明。

步骤 6:保存设置后,我们可以从 Top Level Graphic 进入新的 Site graphic。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。