reRouter 指南

这款迷你路由器配备了双千兆以太网端口和双 USB 3.0 端口,非常适合软路由应用,同时将硬件配置保持在最低限度。我们预装了一块带有 4GB RAM 和 32GB eMMC 的树莓派计算模块 4,以实现快速启动和流畅的整体体验。
开始使用 reRouter
| 在您的路由器上开始使用 OpenWrt | reRouter 承载板 - 硬件概览 |
|---|---|
![]() | |
| 在本 Wiki 中,探索 OpenWrt——一种用于路由器和嵌入式设备的开源 Linux 操作系统。它提供了增强的功能、性能和安全性,并具有可定制的文件系统和包管理功能。访问路由器时,您将看到一个美观且交互性强的仪表板。 | 在本 Wiki 中,探索小型路由器的硬件概览——由树莓派计算模块 4 驱动的双千兆承载板。它配备了双千兆以太网端口、USB 3.0 端口以及各种 I/O 外设,非常适合软路由应用,同时保持紧凑的外形尺寸。适合 HTPC 制作者、Linux 开发者和树莓派用户。 |
应用
| OpenWRT 入门指南 | Plex 媒体服务器 | Mender 使用 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 在本 Wiki 中,我们深入介绍了 OpenWrt,讨论了其 GUI 界面的功能。探索如何将 OpenWrt 用作软路由器和 WiFi 接入点。 | 本指南介绍了如何在 Seeed OpenWrt 固件上将 Plex 媒体服务器设置为 Docker 容器。通过 Plex,您可以在全球范围内流式播放本地媒体文件。OpenWrt 可运行在 ODYSSEY – X86 主板或树莓派计算模块 4 的双千兆以太网载板上。 | 在本 Wiki 中,设置树莓派计算模块 4 的双千兆以太网载板上的 Mender 客户端,并从托管或自托管的 Mender 服务器接收 OTA 更新。 |
✨ 贡献者项目
- 我们为更新此页面制定了任务列表,该任务列表归类于我们的贡献者项目,因为我们致力于通过改进 Wiki 平台来提升用户体验并提供更好的支持。
- 您对本页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并非常感谢您为我们提供创意支持。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您在使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。