reServer X86 入门指南

reServer 作为 reThings 系列的里程碑产品,极其紧凑且功能强大。这款智能小型服务器能够轻松高效地从边缘到云端工作。
reServer 基于 ODYSSEY X86 v2 主板,搭载最新的 Intel® Core™ 第 11 代处理器和 Intel® UHD Graphics 或 Intel® Iris Xe Graphics,为各种应用提供高 CPU 和 AI 性能。它具有两个高速 2.5 千兆以太网端口,支持包括 5G、LoRa、BLE 和 WiFi 在内的混合连接。同时,reServer 采用紧凑设计,能够在几乎任何场景中高效工作。reServer 的整洁结构也使其能够简单地访问硬盘驱动器、内存和 PCIe 插槽,从而实现轻松的安装、升级和维护。
reServer 具有双 SATA III 6.0Gbps 数据连接器,能够配备多达两个 3.5"/2.5" SATA 内置硬盘驱动器以获得更多存储空间。它还具有 M.2 连接器,可连接各种 SSD 以实现更快的读写速度。
特性
- 紧凑的服务器设计,整体尺寸为 132mm x124mm x233mm
- 搭载最新的第 11 代 Intel® Core™ CPU 和 Intel® UHD Graphics 或 Intel® Iris Xe Graphics
- 丰富的外设,包括双® 2.5 千兆以太网端口、USB 3.2 Type-A 端口、USB 2.0 Type-A 端口、HDMI 端口和 DP 端口
- 支持包括 5G、LoRa、BLE 和 WiFi 在内的混合连接(5G 和 LoRa 需要额外模块)
- 双 SATA III 6.0 Gbps 数据连接器,用于 3.5"/2.5" SATA 硬盘驱动器,机箱内有足够空间存储两个硬盘
- M.2 B-Key/ M-Key/ E-Key 用于扩展性,如 SSD、4G/5G 模块、WiFi 6
- 静音冷却风扇配备大型 VC 散热器,实现出色的散热效果
- 打开机箱后可轻松访问内部组件,便于安装、升级和维护
- 预装 Windows 10 企业版(未激活),也支持其他 Windows 操作系统和 Linux 操作系统
规格
| 版本 | 基础版本 | 高性能版本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台 | 处理器 | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1115G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1125G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i5 1135G7 | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i5 1145GRE | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i7 1185GRE |
| 处理器核心/线程数 | 2C/4T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | |
| 协处理器 | Microchip® ATSAMD21G18 32-Bit ARM® Cortex-M0+ @ 48MHz | Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz | ||||
| 内存 | 技术 | 双通道 DDR4-3200 | ||||
| 容量 | 8GB; 16GB (支持最大 64GB) | 支持最大 64GB | ||||
| ECC 内存支持 | 否 | 是 | ||||
| 图形 | 控制器 | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 96EUs(400-1300MHz) |
| 先进技术 | Intel® vPro® | 否 | 是 | |||
| Intel® Total Memory Encryption | 否 | 是 | ||||
| 网络 | 控制器 | Intel® Ethernet Controller I225-V | Intel® Ethernet Controller I225-LM | |||
| 无线 | WiFi | M.2 E-Key(PCIE & CNVi Support), Intel® Wi-Fi 6 AX201(可选) | ||||
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0, BLE(可选) | |||||
| 显示 | LCD | eDP 40-Pin 4 Lane 连接器 | ||||
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b, 最高 4Kx2Kx24bpp@60Hz | |||||
| DP | 1 x DP1.4a 7680x4320x24bpp@60Hz | |||||
| 多显示器 | 每种显示接口组合支持 4 个同时显示 | |||||
| 外部 I/O | 以太网 | 2 x 2.5GbE LAN 端口 (RJ45, 支持 10/100/1000/2500 Mbps), Intel® i225 | ||||
| HDMI/DP | 一个/一个 | |||||
| USB Type-C | 无 | USB PD / USB 4.0 / Thunderbolt 4 | ||||
| USB Type-A | USB2.0 Type A x1 ; USB3.2 Type A x1 | USB2.0 Type A x2 ; USB3.2 Type A x1 | ||||
| LED | 电源状态 | |||||
| 电源供应 | 1x5.5x2.5mm DC 插孔 / Wafer 2.0mm 8pin | |||||
| Micro Sim 卡槽 | 1 | |||||
| 内部 I/O | SATA | 2 x SATA Gen III 6.0 Gb/s 数据连接器 + 3 x SATA 电源连接器 | ||||
| COM 端口 | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | |||||
| GPIO | 28-Pin Arduino 协处理器 2.54mm 排针 | 30-Pin Raspberry Pi 协处理器 2.54mm 排针 | ||||
| 音频 | Realtek 高清音频,麦克风 + 耳机组合连接器 | |||||
| USB2.0 | USB2.0 9-pin 排针 x2 480Mbps | |||||
| 风扇 | 2 x 12V 4-wire 风扇排针,PWM 控制 | |||||
| 前面板控制 | 开机,重置,电源状态 LED,SATA 状态 LED | |||||
| S/PDIF | 3-Pin 2.54mm 排针 | |||||
| SATA 电源 | WAFER4-Pin 2.0 pitch 连接器 | |||||
| 协处理器调试端口 | 6-Pin 0.5mm FPC 连接器 (SWD) | |||||
| 扩展 | M.2 M-Key | 1 x M-Key 2242/2280(PCIe 3.0 x4) | ||||
| M.2 E-Key | 1 x E-Key 2230(PCIe 3.0 x1; USB2.0 x1;Intel CNVi) | |||||
| M.2 B-Key | 1 x B-Key2242/2252/2280(PCIe 3.0 x2; USB2.0 x1) | |||||
| 高速 I/O | 1 X PCIe x4 Gen4 | 1 X PCIe 3.0 x4/SMBus/LPC/USB 2.0/CPU GPIO 等 | ||||
| 电源 | 供电电压 | DC 插孔: 12V | DC 插孔: 12V-19V | |||
| RTC 电池 | 锂电池 3V/210mAH | |||||
| 认证 | EMC | CE,FCC,TELEC | ||||
| 机械 | 尺寸 | 132mm124mm233mm | ||||
| 散热解决方案 | 热管组件/散热均温板组件 | |||||
| 重量 | 1800g | |||||
对比
| 版本 | 基础版本 | 高性能版本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 处理器 | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1115G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1125G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i5 1135G7 | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i5 1145GRE | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i7 1185GRE |
| 处理器核心/线程数 | 2C/4T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T |
| 协处理器 | Microchip® ATSAMD21G18 32-Bit ARM® Cortex-M0+ @ 48MHz | Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz | |||
| Intel® vPro® | 否 | 是 | |||
| Intel® Total Memory Encryption | 否 | 是 | |||
| 显卡 | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 96EUs(400-1300MHz) |
| 内存 | 双通道 DDR4-3200(总计支持最高 64GB) | ||||
| 支持 ECC 内存 | 否 | 是 | |||
| 网络控制器 | Intel® Ethernet Controller I225-V | Intel® Ethernet Controller I225-LM | |||
| 扩展 | M.2 M-Key; M.2 B-Key; M.2 E-Key; 1 X PCIe x4 Gen4 | M.2 M-Key; M.2 B-Key; M.2 E-Key; 1 X PCIe 3.0 x4/SMBus/LPC/USB 2.0/CPU GPIO 等 | |||
| 外部 I/O | USB Type-A(USB2.0 Type-A x1;USB3.2 Type-A x1);HDMI;DP;2.5GbE LAN 端口 x2;音频接口;DC 接口(12V); | USB Type-C(USB PD / USB 4.0 / Thunderbolt 4); | |||
| 无线连接 | WIFI、BLE 并支持 LTE/4G/5G/LoRaWAN | ||||
硬件概述
reServer 有两个不同版本,基础版和高性能版,它们具有不同的硬件配置。
基础版


高性能版

引脚信息
8针电源连接器

28针 Arduino 引脚定义

9针 COM 引脚定义

9针 USB2.0 引脚定义

9针前面板引脚定义

尺寸
两个版本具有相同的尺寸。

reServer 快速入门
如果您想以最快最简单的方式开始使用 reServer,可以按照以下指南进行。
所需硬件
在开始使用 reServer 之前,您需要准备以下硬件。
- reServer
- 电源适配器(已提供)
- 外接显示器
- HDMI/DP 线缆
- 键盘和鼠标
硬件安装
在这一部分,我们将介绍如何在 reServer 内部安装或更换一些硬件。如果您没有这方面的需求,请跳过此部分。 在阅读此部分之前,您可能需要按照本页末尾附带的组装指南手册来访问 reServer 的主板。
DDR4 安装
您可以添加新的 DDR4 来扩展内存。双通道 SO-DIMM 插槽支持 DDR4-3200MT/s,总容量最高可达 64GB。

SSD 安装
M.2 M-Key 2242/2280(PCIe 3.0 x4)允许您添加 SSD。

WiFi 模块安装
您可以按照以下步骤添加 WiFi 模块。
-
步骤 1. 从 M.2 M-Key 插槽中取出 SSD。
-
步骤 2. 取下 WiFi 天线线缆,并从 M.2 E-Key 中移除预装的 WiFi 模块。

-
步骤 3. 安装新的 WiFi 模块并将 WiFi 天线线缆重新连接到它上面。
-
步骤 4. 将 SSD 重新安装到 M.2 M-Key。

注意: reServer 配备了两个 2.4/5GHz WiFi 天线,您可以将天线连接到适配器上,该适配器与 reServer 内部 WiFi 模块的天线线缆相连,以实现更好的 WiFi 连接性。

4G/5G/LoRaWAN 模块安装
reServer 支持在 M.2 B-Key 2242/2252/2280(PCIe 3.0 x2;USB2.0 x1)上安装 4G/5G/LoRaWAN 模块。(4G/5G/LoRaWAN 模块不包含在 reServer 中) 请按照以下步骤添加 4G/5G/LoRaWAN 模块。
- 步骤 1. 将 4G/5G/LoRaWAN 模块安装到 M.2 B-Key。

- 步骤 2. 将天线线缆连接到模块。

注意: 您必须将标准 SIM 卡插入 micro SIM 卡插槽才能启用 5G/4G。
HDD 安装
reServer 支持安装两个 3.5"/2.5" 内置硬盘驱动器以获得更多存储空间。(HDD 不包含在 reServer 中) 请按照以下步骤安装 HDD。
-
步骤 1. 拆下螺丝并拉出支架
-
步骤 2. 用螺丝将 HDD 固定到支架上
-
步骤 3. 将 HDD 支架向下推,使 HDD 与 SATA 端口连接。
-
步骤 4. 用螺丝固定 HDD 支架

硬件连接
在这一部分,我们将介绍 reServer 的接口连接。 reServer 有两个版本。请注意,不同版本可能具有不同的接口。
显示器连接
reServer 有三种连接显示器的方法,其中第三种方法仅适用于高性能版本。 方法 1. HDMI 端口
方法 2. DP 端口
方法 3. USB Type-C(仅适用于高性能版本)
基础版

高性能版本

键盘和鼠标连接
通过USB端口连接键盘和鼠标。基础版本有一个USB 3.2端口和一个USB 2.0端口,而高性能版本有一个USB 3.2端口和两个USB 2.0端口。 基础版本

高性能版本

音频连接
对于基础版本,音频插孔位于左侧I/O面板上,而对于高性能版本,音频插孔位于右侧I/O面板上。
基础版本

高性能版本

电源连接
有两种方法为reServer供电,第二种方法仅适用于高性能版本。
方法1. 简单地连接AC-DC电源适配器(包含在产品盒中)和AC电源线(不在产品盒中但仍在包装中),然后将其连接到reServer的12V DC插孔。
方法2. 将USB Type-C充电线(不包含在reServer中)连接到Thunderbolt 4 USB Type-C端口(此端口仅在高性能版本中可用)
基础版本

高性能版本

操作系统安装
对于所有版本的reServer,Windows 10企业版(未激活)已预装,您可以简单地启动并激活操作系统。但是,reServer仍然支持其他Windows操作系统以及Linux操作系统,因此您可以用您想要的操作系统覆盖预装的操作系统。
资源
- [PDF] reServer组装指南
- [PDF] Atmel-SAMD21-数据手册
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。