Skip to main content

升级 BIOS 和安装驱动程序

attention icon

重要说明

这会清除旧的 BIOS 设置,因此您需要重新激活您的 Windows(如果使用 Windows)(清除激活密钥,需要互联网连接才能再次激活)。

升级 BIOS​

建议保持您的 reServer BIOS 固件为最新版本,以获得最佳性能和所有错误修复。请按照以下步骤升级 BIOS

最新 BIOS 固件​

ODYSSEY-TGL-A_v2.0a 7/7/2022 16:00:00

  • SHA256: 02CC2C24E615EE2665CCCF79257709433D69C5B80326FB6DB12D0341DAC2E5F5

升级步骤​

  • 步骤 1. 将闪存驱动器格式化为 FAT32

  • 步骤 2. 解压 ODYSSEY-TGL-A_v1.7a.zip

  • 步骤 3. 将 ODYSSEY-TGL-A_v1.1a 中包含的 3 个文件复制到闪存驱动器的根目录

  • 步骤 4. 如果 reServer 已经开启,请关闭它

  • 步骤 5. 将闪存驱动器插入 reServer

  • 步骤 6. 开启 reServer,然后按 DELETE 键进入 BIOS 设置

  • 步骤 7. 选择 Save & Exit -> Boot Override -> UEFI:Built-in EFI shell,然后按 ENTER

  • 步骤 8. 主板将进入 shell 环境(只需等待,不要做任何操作)
  • 步骤 9. 输入 fs0:
  • 步骤 10. 输入 dir,确保文件正确。如果不正确,尝试输入 fs1: 或 fs2: 或 fs3: 然后输入 dir 来列出内部文件
  • 步骤 11. 输入 update.nsh 来刷新 BIOS
  • 步骤 12. 如果 BIOS 更新成功,您将看到以下消息
  • 步骤 13. 按电源按钮关闭主板

  • 步骤 14. 从主板上拔掉 DC 电源和 CMOS 电池

  • 步骤 15. 等待几分钟

  • 步骤 16. 将 DC 电源和 CMOS 电池重新插回主板

  • 步骤 17. 最后再次按电源按钮开启主板

  • 步骤 18. 请耐心等待,不要拔掉电源(或硬件)以免损坏更新过程。该过程需要 6 ~ 8 分钟,可以休息一下喝杯咖啡!

attention icon

注意

从 BIOS 升级后的首次启动相对较长,请耐心等待,已安装的操作系统最终会启动。大约需要6 ~ 8 分钟。

安装驱动程序​

如果您在 reServer 上使用 Windows,建议安装相关驱动程序以获得更好的系统功能。

驱动程序包括:

  • Realtek 高清音频驱动程序
  • Intel® 芯片组设备软件
  • Intel® 显卡驱动程序
  • Intel® HID 事件过滤器驱动程序
  • Intel® 融合安全和管理引擎驱动程序
  • Intel® 串行 IO 主机控制器驱动程序
  • WiFi 驱动程序
  • 以太网驱动程序
  • 蓝牙驱动程序

请按照以下步骤安装上述驱动程序

  • 步骤 1. 下载此文件并解压 reServer-drivers.zip 文件

  • 步骤 2. 继续执行以下步骤

Realtek 高清音频驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 audio_realtek_6.0.9057.1_w1064.zip

  • 步骤 2. 打开 audio_realtek_6.0.9057.1_w1064

  • 步骤 3. 双击 Setup.exe

Intel® 芯片组设备软件​

  • 步骤 1. 解压 chipset-10.1.18460.8229-public-mup.zip

  • 步骤 2. 打开 1_chipset-10.1.18460.8229-public-mup

  • 步骤 3. 双击 SetupChipset.exe

Intel® 显卡驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 Graphics Driver.zip

  • 步骤 2. 双击 igfx_win_101.1069.exe

Intel® HID 事件过滤器驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 Intel(R)_HIDEventFilterDriver-2.2.1.384_20H1Certified.zip

  • 步骤 2. 导航到 Intel(R)_HIDEventFilterDriver-2.2.1.384_20H1Certified > Installer

  • 步骤 3. 双击 Setup.exe

Intel® 融合安全和管理引擎驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons.zip

  • 步骤 2. 导航到 4_intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons > intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons > MEI-Only Installer MSI

  • 步骤 3. 双击 MEISetup.exe

Intel® 串行 IO 主机控制器驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 SerialIO-Win10-30.100.2129.8.zip

  • 步骤 2. 双击 SetupSerialIO.exe

WiFi 驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 WiFi-22.90.0-Driver64-Win10-Win11.zip

  • 步骤 2. 双击 WiFi-22.90.0-Driver64-Win10-Win11.exe

以太网驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 Wired_driver_26.6_x64.zip

  • 步骤 2. 双击 Wired_driver_26.6_x64.exe

蓝牙驱动程序​

  • 步骤 1. 解压 Wireless Bluetooth.zip

  • 步骤 2. 双击 BT-22.90.2-32-64UWD-Win10-Win11.exe

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...