Skip to main content

reServer Industrial 入门指南

reServer Industrial 系列提供无风扇、紧凑型、支持 AI 的 NVR(网络视频录像机)服务器,内置 NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX 模组,AI 性能范围从 20 TOPS 到 100 TOPS。reServer Industrial 预装 Jetpack 5.1.1,简化开发,非常适合构建具备强大 AI 功能的 VMS(视频管理系统),为智慧城市、安全、工业自动化、智能工厂等行业带来数字化转型。

reServer Industrial 配备被动散热片并采用无风扇设计,非常适合在苛刻环境中使用。被动散热片无需风扇即可实现高效散热,降低因灰尘或其他污染物导致元件故障的风险。无风扇设计还可降低噪音水平和功耗,适用于对噪音敏感的环境,并最大限度减少能源成本。

reServer Industrial 具有 5 个 RJ45 GbE 接口,其中 4 个为 PoE PSE 接口,可通过以太网为 IP 摄像机等设备供电。这消除了对单独电源的需求,使在没有现成电源插座的区域部署网络设备更加容易。剩余的 GbE 接口用于连接网络交换机或路由器,从而实现与网络上其他设备的通信以及访问互联网。

特性

  • 无风扇紧凑型边缘 AI 服务器: 由 NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX 模组驱动,AI 性能范围从 20 TOPS 到 100 TOPS,在 0.7m/s 气流下支持 -20 ~ 60°C 更宽温度范围
  • 多路流处理: 5× GbE RJ45(其中 4 个为 802.3af PSE),可对多路流进行实时处理
  • 可扩展存储: 2 个 2.5" SATA HDD/SSD 硬盘位,外加一个用于 NVMe SSD 的 M.2 2280 插槽
  • 工业接口: 包含 COM 接口、DI/DO 接口、CAN 接口、USB 3.1,以及可选的 TPM2.0 模块
  • 混合连接: 支持 5G/4G/LTE/LoRaWAN®(模块可选),带 Nano SIM 卡槽
  • 认证: FCC、CE、UKCA、ROHS、KC

规格参数

产品名称 reServer Industrial
J4012
reServer Industrial
J4011
reServer Industrial
J3011
reServer Industrial
J3010
NVIDIA Jetson 模组Orin NX 16GBOrin NX 8GBOrin Nano 8GBOrin Nano 4GB
SKU114110247114110248114110249114110250
处理器
系统
AI 性能100 TOPS70 TOPS40 TOPS20 TOPS
GPU1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,带 32 个 Tensor Core512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,带 16 个 Tensor Core
CPU8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU;2MB L2 + 4MB L36 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU,1.5MB L2 + 4MB L3
内存16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s
视频编码支持标准:H.265(HEVC)、H.264、AV1 1×4K60(H.265)| 3×4K30(H.265)| 6×1080p60(H.265)| 12×1080p30(H.265)1080p30 由 1-2 个 CPU 核心支持
视频解码支持标准:H.265(HEVC)、H.264、VP9、AV1 1×8K30(H.265)| 2×4K60(H.265)| 4×4K30(H.265)| 9×1080p60(H.265)| 18×1080p30(H.265)支持标准:H.265(HEVC)、H.264、VP9、AV1 1×4K60(H.265)| 2×4K30(H.265)| 5×1080p60(H.265)| 11×1080p30(H.265)
存储eMMC-
扩展M.2 Key M(2280)PCIe Gen4.0 SSD(内含 128G M.2 NVMe SSD)
I/O以太网1× LAN0 RJ45 GbE(10/100/1000Mbps)
4× LAN RJ45 GbE PoE(PSE 802.3 af 15 W,10/100/1000Mbps)
USB4× USB3.1,1× USB2.0 Type C(设备模式),1× USB2.0 Type C 用于调试 UART 和 RP2040
DI/DO4×DI,4×DO,3×GND_DI,2×GND_DO,1×GND_ISO,1×CAN
COM1× DB9(RS232/RS422/RS485)
显示1×HDMI 2.1 Type A 7680x4320@30 Hz1×HDMI 1.4 Type A 3840x2160@30 Hz
SATA2 个硬盘位,支持 2.5" SATA HDD/SSD(SATA III 6.0Gbps)
SIM1× Nano SIM 卡槽
按键复位按键、恢复按键
扩展Mini PCIeMini PCIe,用于 LoRaWAN®/4G/Series 无线(模块可选)
M.2 Key BM.2 Key B(3042/3052)支持 4G/5G(模块可选)
风扇无风扇,被动散热片;1× 风扇连接器(5V PWM)
TPM1× TPM 2.0 接口(模块可选)
RTC1× RTC 插座(内含 CR1220),×RTC 2 针
电源电源输入DC 12V-36V 接线端子 2 针
电源适配器24V /5A 电源适配器(不含电源线)
机械特性尺寸(宽 x 深 x 高)194.33mm×187mm×95.5mm
重量2.8kg
安装方式桌面、DIN 导轨、VESA
工作温度-20 ~ 60°C,0.7m/s
工作湿度95% @ 40 °C(无冷凝)
存储温度-40 ~ 85°C
存储湿度60°C@ 95% RH(无冷凝)
振动3 Grms @ 5 ~ 500 Hz,随机,1 小时/轴
冲击50G 峰值加速度(11 ms 持续时间,eMMC、microSD 或 mSATA)
操作系统预装 Jetpack 5.1.1(及以上)(提供带板级支持包的 Linux 操作系统)
认证FCC、CE、RoHS、UKCA、KC
质保2 年

硬件概览

完整系统

载板

刷写 JetPack

danger

设备将预装 JetPack 5.1.1。如果没有特殊需求,则无需重新刷写系统。

reServer Industrial 在 128GB SSD 上预装了 JetPack 5.1.1 以及必要的驱动程序。这包括 CUDA、CUDNN 和 TensorRT 等 SDK 组件。不过,如果你想将 Jetpack 重新刷写到随附 SSD 或新的 SSD 上,可以按照以下步骤进行。目前我们只提供 JP5.1.1 的指导,未来会持续更新。

note

如果你想在 reServer Industrial 上使用 SSD,我们只建议你选择 Seeed 提供的 128GB256GB512GB1TB 版本。

前置准备

在开始使用 reServer Industrial 之前,你需要准备以下硬件

  • reServer Industrial
  • 随机附带的带电源线电源适配器(US versionEU version
  • Ubuntu 主机电脑(原生安装或使用 VMware Workstation Player 的虚拟机)
  • USB Type-C 数据传输线
  • 外接显示器
  • HDMI 线
  • 键盘和鼠标

进入强制恢复模式

现在你需要让 reServer Industrial 板进入恢复模式以便烧录设备。使用 USB Type-C 线连接 DEVICE 端口和你的电脑。使用一根针插入 REC 孔按下恢复按钮,并在按住该按钮的同时,将附带的 2-Pin Terminal block power connector 连接到板上的电源接口(请确保使用 2 颗螺丝将端子固定到位),然后连接附带的电源适配器和电源线以开启主板

note

确保在按住 RECOVERY 按钮的同时给设备上电,否则它不会进入恢复模式

在 Ubuntu 主机电脑上,打开一个终端窗口并输入命令 lsusb。如果返回的内容中根据你使用的 Jetson SoM 出现以下其中一项输出,则说明主板已进入强制恢复模式。

  • 对于 Orin NX 16GB:0955:7323 NVidia Corp
  • 对于 Orin NX 8GB:0955:7423 NVidia Corp
  • 对于 Orin Nano 8GB:0955:7523 NVidia Corp
  • 对于 Orin Nano 4GB:0955:7623 NVidia Corp

不同的烧录方法

这里我们提供 2 种不同的烧录方法。

  1. 下载我们已经准备好的完整系统镜像(包含 NVIDIA JetPack、硬件外设驱动),并烧录到设备
  2. 下载官方 NVIDIA L4T,使用附带的硬件外设驱动,并烧录到设备
note

第一种方法的下载大小约为 14GB,第二种方法的下载大小约为 3GB

下载系统镜像

  • 步骤 1: 下载与你所使用主板对应的系统镜像到 Ubuntu 电脑。
DeviceJetPack VersionL4T VersionImage LinkAlternative Image Link
reServer Industrial J40125.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J40115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30105.1.135.3.1Download1下载 2
5.1.335.5.0下载 1
6.036.3下载 1下载 2
6.136.4下载 1
6.236.4.3下载 1

  • Download1 和 Download2 中的镜像文件是相同的。你可以选择下载速度更快的链接。

  • Step 2: 解压生成的文件
tar -xvf <file_name>.tar.gz

刷写到 Jetson

  • Step 1: 进入之前解压的文件目录,并按如下方式执行刷写命令
cd mfi_reserver-orin-industrial
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

现在将开始把系统镜像刷写到板卡上。如果刷写成功,你会看到如下输出

  • Step 2: 使用板载的 HDMI 接口将板卡连接到显示器,并完成初始配置设置

之后,板卡会重启并准备就绪,可以开始使用!


硬件与接口使用

info

若要进一步了解如何使用 reServer Industrial 板上的所有硬件和接口,请参考此 wiki

资源

(更改这些链接)

技术支持

如果你有任何问题,欢迎在我们的 forum 中提交 issue。


Loading Comments...