reTerminal DM 开始使用 Ignition Edge

在网络的远程边缘捕获、处理和可视化关键数据可能既困难又昂贵。Inductive Automation® 的 Ignition Edge 是一系列有限的、轻量级的 Ignition® 软件解决方案,专门为现场使用的设备和网络边缘的 OEM 设备而设计。借助 Ignition Edge,边缘计算比以往任何时候都更容易、更经济实惠,因此您可以将数据收集、可视化和系统管理扩展到网络的边缘。
Ignition Edge 提供多种产品,可以在边缘设备上混合搭配,在网络边缘创建强大的解决方案:
- Ignition Edge IIoT:通过 MQTT 发布现场设备数据。
- Ignition Edge Panel:为现场设备创建本地 HMI。
- Ignition Edge Compute:为您的网络添加真正的边缘计算。
- Ignition Edge Sync Services:从网络边缘同步数据。
- Ignition Edge EAM:与其他 Edge 产品结合进行集中管理。
通过将 Ignition Edge 嵌入到网络边缘的现场和 OEM 设备中,您可以将 Ignition 一直扩展到网络的边缘。reTerminal DM 配备了丰富的可扩展性和混合连接能力,如数字 I/O、CAN 总线、RS485、RS232,强大的无线通信能力如 WiFi、BLE、*4G、*LoRa® 以及 10.1" 10 点多点触控高灵敏度电容面板,这使其成为托管 Ignition Edge 系列中任何强大应用组合的绝佳选择。
*4G 和 LoRa® 模块默认不随 reTerminal DM 提供,请相应购买相关模块。
硬件先决条件
- 具有 SSH 终端功能的 PC / Mac
- 具有可用硬盘容量以安装 Ignition Designer 应用程序的 PC / Mac
- 12-24V 直流电源
- 以太网线
- reTerminal DM x 1

本指南假设您的 reTerminal DM 运行全新安装的 Raspberry Pi OS(x64),并且可以从另一个客户端设备进行 SSH 终端访问。如果您需要此过程的详细说明,请参阅刷写 reTerminal DM 操作系统的说明。
在 reTerminal 上安装 Ignition Edge
在您的设备上安装 Ignition Edge 很简单。
- 访问 Ignition 下载页面
- 下载您希望使用的应用程序版本 - 在下载软件包之前,系统会提示您输入信息
- 将压缩包复制到您希望安装的边缘设备上(我选择了 /opt/ 下的位置)
- 在当前位置解压软件包
- 删除剩余的原始软件包
- 修改权限以执行 Ignition 启动脚本
- 启动 Ignition 启动脚本
已编写了一个便利脚本,遵循这些步骤,不需要您为 Inductive Automation 的网站创建用户登录。要使用它,您只需获取 ignition edge 下载/安装脚本。下载脚本后,将其标记为可执行并运行它。您可能需要超级用户凭据才能创建必要的目录。去喝杯咖啡吧,安装需要几分钟时间。
curl -o download-ignition-edge.sh https://raw.githubusercontent.com/tulsasoftware/reterminal-ignition-edge-panel/main/download-ignition-edge.sh
chmod +x ./download-ignition-edge.sh
./download-ignition-edge.sh
卸载
如果您希望卸载软件包(通过安装程序脚本安装的),只需下载并执行卸载脚本。Inductive Automation 没有为其应用程序建议默认位置,因此这仅适用于此自定义安装。
curl -o uninstall-ignition-edge.sh https://raw.githubusercontent.com/tulsasoftware/reterminal-ignition-edge-panel/main/uninstall-ignition-edge.sh
chmod +x ./uninstall-ignition-edge.sh
./uninstall-ignition-edge.sh
首次启动 Ignition Edge 网关
安装完成后,您需要启动服务。您可以设置网关在启动时自动启动并重启 reTerminal,或者您可以选择手动启动服务。
/opt/ignitionedge/ignition.sh start
如果您能够加载 Ignition Edge 网关的主页,您可以轻松检查服务是否正在运行。
要加载网关的主页,请在 reTerminal 本身上启动 Web 浏览器访问 localhost:8088,或者从网络上的另一台设备访问 {reterminalhostname}:8088,或者从网络上的任何地方使用 reTerminal 本身的 IP 地址访问 {reterminalip}:8088

在启动时启动 Ignition Edge 网关
建议在设备启动时自动启动网关服务。有多种方法可以实现这一点,最终由用户决定如何执行此操作。
在启动时启动服务的一种方法是将启动命令添加到您的 .bashrc 中。要执行此操作,只需在您选择的文本编辑器中打开您的 .bashrc。
nano ~/.bashrc
将启动命令附加到文件中
/opt/ignitionedge/ignition.sh start'

别忘了保存文件!
(在上面使用 nano 的示例中使用 ctrl + x)
此方法不会在保存时启动网关,因此请重启 reTerminal 以确保更改按预期工作。
配置 Ignition Edge
配置网关是一个直接的过程。首先接受 EULA,然后为 Ignition 创建默认用户名/密码。请记住这些信息,因为它将使用管理员凭据创建,并在本系列的系统配置中使用。

虽然 Ignition Edge 默认配置为与主 SCADA 系统通信,但不需要使用 SCADA 服务器。Ignition Edge 是一个完全独立的产品,配置为在将来需要时轻松连接到 SCADA 网络。
创建用户后,系统会询问您是否要更改安装的任何默认端口配置。我的网络中没有任何冲突的端口,所以我选择接受默认设置。这些端口将用于与主 SCADA 安装通信,因此如果您正在配置以与现有的 Ignition 安装配合使用,请确保此页面与您的预期值匹配。请注意,这些是应用程序使用的核心端口,但如果您选择在将来安装模块,您可能需要稍后配置更多端口。

现在您已准备好初始化并启动服务!这需要几分钟来设置,不需要任何交互,所以您可以稍后再查看。完成后它将重定向到设计器主页,您可以开始工作!

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。