使用 Edge Impulse 和 reTerminal DM 进行物体检测

介绍
在当今的数字化环境中,边缘 AI 和物联网(IoT)技术的集成为开发者和爱好者开启了令人兴奋的可能性。Edge Impulse 是一个强大的平台,它简化了为边缘设备创建机器学习模型的过程。在这个分步指南中,我们将引导您完成在 reTerminal DM 设备上安装 Edge Impulse 并创建本地物体检测解决方案的过程。
您将学到:
- 为您的 reTerminal DM 安装必要的依赖项。
- 为您的项目设置 Node.js 和 npm。
- 部署 Edge Impulse Linux CLI 工具。
- 在 Edge Impulse 中创建和训练物体检测模型。
- 在 reTerminal DM 设备上本地部署和测试您的模型。
在本指南结束时,您将对如何在 reTerminal DM 等边缘设备上利用 Edge Impulse 的强大功能进行物体检测有一个实际的理解。那么,让我们深入探索本地 AI 驱动物体检测的激动人心的世界吧!
硬件准备
| reTerminal DM |
|---|
![]() |
Edge Impulse

Edge Impulse 是一个多功能平台,专门致力于简化为边缘设备(如微控制器和嵌入式系统)量身定制的机器学习模型开发。这个综合解决方案简化了整个机器学习工作流程,包括数据收集、预处理、模型训练、部署和监控,所有这些都在一个统一的环境中完成。它的突出特点之一是用户友好的界面,允许用户轻松收集和标记数据,同时提供预构建的信号处理块和机器学习算法库,以实现高效的模型开发。Edge Impulse 专为在资源受限的边缘设备上实现最佳推理性能而设计,确保实时处理而无需依赖持续的互联网连接。它通过与各种流行硬件平台的无缝集成得到进一步增强,使开发人员能够轻松部署模型。
软件准备
我们建议从官方网站安装最新版本的 Raspberry Pi 64 位操作系统。如果您希望安装新的 Raspbian 操作系统,请按照此指南中概述的步骤进行操作。
如果您没有使用 reTerminal DM(带摄像头和 PoE)并希望设置 Raspberry Pi 摄像头,您应该按照此指南中提供的说明进行操作。
您需要一个 Edge Impulse 账户才能开始,所以请通过访问此链接创建一个账户。默认情况下会创建初始项目。
在您的 reTerminal DM 设备上安装依赖项
要在 Edge Impulse 中设置此设备,请逐一运行以下命令
sudo apt update
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
sudo apt install -y gcc g++ make build-essential nodejs sox gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-base-apps
npm config set user root && sudo npm install edge-impulse-linux -g --unsafe-perm
连接到 Edge Impulse
完成所有软件设置后,将您的摄像头或麦克风连接到 reTerminal DM。您需要提供与 Edge Impulse 账户关联的电子邮件地址、密码和设备名称。
edge-impulse-linux
验证设备连接
就是这样!您的设备现在已连接到 Edge Impulse。要验证这一点,请转到您的 Edge Impulse 项目,然后点击设备。设备将在此处列出。
检测物体
构建数据集
您可以选择直接通过 reTerminal DM 从连接的树莓派摄像头收集数据,或者从本地存储上传预先收集的数据。

通过选择"摄像头"作为传感器并提供标签名称,您可以启动数据采样过程。
标记数据
您收集的所有图像都将在"标记队列"中等待注释。标记您的物体就像在物体周围拖拽一个框并输入标签一样简单。然后点击保存标签。
重新平衡数据集
为了验证模型的有效性,保留一部分数据(通常约20%)作为"测试集"是至关重要的。这些数据不应在模型训练期间使用,而仅用于验证目的。您可以使用位于"数据收集"小部件上方的两个按钮轻松在训练集和测试集之间切换。如果您在开发板上收集了数据,但测试集中目前没有数据,您可以通过导航到仪表板 > 执行训练/测试分割来解决这个问题。
创建脉冲
在本教程中,我们一直在使用96x96图像,但需要注意的是,只要图像是正方形的,Edge Impulse 可以处理其他分辨率。要配置这一点,请按照以下步骤操作:首先,转到创建脉冲,然后将图像宽度和图像高度设置为您所需的尺寸(例如,96、160或320)。接下来,选择适应最短轴作为调整大小模式,并添加图像和物体检测(图像)块。最后,点击保存脉冲以应用这些设置。
特征生成
在此步骤中,您将执行以下任务:
- 调整所有数据的大小。
- 将处理块应用于整个数据集。
- 生成完整数据集的3D可视化。
- 点击"生成特征"以启动该过程。
之后,"特征浏览器"将加载。此特征浏览器表示数据集中所有数据的图表。由于图像具有众多维度,我们在可视化之前对数据集使用了一种称为"降维"的技术。
训练
在"物体检测"选项卡中,您可以选择训练您的数据集。为此,您需要配置特定参数并选择您打算使用的模型。在本教程中,我们选择FOMO模型,根据其网站介绍,该模型引入了在资源受限设备上运行物体检测模型的革命性方法。FOMO是一种创新算法,为微控制器带来了实时物体检测、跟踪和计数功能,标志着一个重要的里程碑。值得注意的是,FOMO拥有显著的速度优势,性能比MobileNet SSD快30倍,并且可以在少于200K RAM的情况下运行。
完成训练过程后,您将收到一个类似以下的混淆矩阵。
验证模型
现在模型已经训练完成,让我们使用一些测试数据来测试它。在数据收集期间,我们将数据集分为训练和测试子集。模型仅在训练数据上进行训练。因此,我们可以使用测试数据集来评估模型在现实场景中的表现如何。这个验证步骤对于确保模型没有过拟合训练数据(这是一个常见问题)至关重要。要验证我们的模型,请导航到模型测试并选择分类全部

在您的 reTerminal DM 设备上运行模型
在新的空白终端中运行以下命令行。
edge-impulse-linux-runner
此操作将触发模型的构建和下载。然后它将在您的 reTerminal DM 上执行。如果您在同一网络中,您可以访问摄像头画面的实时视图,并直接从您的 reTerminal DM 查看分类结果。转到设备建议的 URL。
Want to see a feed of the camera and live classification in your browser? Go to http://192.168.8.117:4912
结论
总之,reTerminal DM 与 Edge Impulse 的无缝集成使开发者能够充分发挥边缘 AI 的潜力。reTerminal DM 凭借其强大的硬件和多功能特性,是运行实时目标检测解决方案的绝佳平台。当与 Edge Impulse 结合使用时,后者简化了在资源受限设备上创建和部署机器学习模型的过程,可能性变得无限。无论您是在开发物联网应用、机器人技术,还是任何需要高效设备端 AI 的项目,reTerminal DM 与 Edge Impulse 之间的强大协同作用都为技术边缘的创新开辟了一个全新的世界。
技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。