AWS IoT Core 与 reTerminal DM 集成
介绍
AWS IoT Core 是一项帮助安全连接和管理物联网(IoT)设备的服务。它使设备能够相互通信以及与云端通信,促进智能互联应用程序的开发。AWS IoT Core 简化了 IoT 设备与更广泛的 AWS 生态系统的集成,为构建 IoT 解决方案提供了可靠且可扩展的平台。在本指南中,我们将讨论如何将我们的 reTerminal DM 连接到 AWS IoT 云。
入门指南
在开始这个项目之前,您可能需要按照此处描述的内容提前准备硬件和软件。
硬件准备
| reTerminal DM |
|---|
![]() |
软件准备
我们建议从官方网站安装 Raspberry Pi 64 位操作系统的 Bullesye 版本。如果您希望安装新的 Raspbian 操作系统,请按照此指南中概述的步骤进行操作。
安装 Mqtt 库
在您的终端中输入:
sudo pip3 install "paho-mqtt<2.0.0"
如果您尝试使用 Bookworm OS(在撰写本 wiki 时的最新操作系统),您可能需要使用虚拟环境来安装 Python 库。请访问此链接获取更多更新信息。
创建 AWS 账户
如果您没有 AWS 账户,您可以轻松创建一个。请访问此链接获取如何设置账户的指导。
注册设备
- 步骤 1:搜索 IoT core 并导航到它。
- 步骤 2:接下来在侧边栏中导航到 Manage 主题,在 All Devices 下转到 Things。
什么是 Thing?
AWS IoT 将物联网 (IoT) 设备称为 AWS 平台上的"things"。每个 IoT 设备,例如此上下文中的 reTerminal 设备,在 AWS 中都表示为一个"thing"。重要的是,一旦创建,"thing"的名称就无法更改。
- 步骤 3:接下来按 Create things
- 步骤 4:我们将为单个 reTerminal 设备创建。所以点击 Create Single Thing。
- 步骤 5:给出一个 thing 名称。
- 步骤 6:还有一个 thing 类型供您将来参考
什么是 Thing Type?
Thing 类型使您能够存储与同一 thing 类型关联的所有 things 共有的描述和配置信息。这简化了注册表中 things 的管理。例如,您可以定义一个 'Factory_HMI' thing 类型。在此演示中,我们使用 pi 作为 thing 类型。
- 步骤 7:生成证书
- 步骤 8:要附加策略,您需要创建。点击 Create policy
AWS IoT Core 策略是遵循 IAM 策略约定的 JSON 文档。它们支持命名策略,使多个身份能够引用同一策略文档。命名策略是版本化的,便于回滚。 这些策略提供对 AWS IoT Core 数据平面的访问控制,包括连接到 AWS IoT Core 消息代理、发送/接收 MQTT 消息以及访问或更新 thing 的 Device Shadow 等操作。
- 步骤 9:为策略提供适当的名称,并按以下方式设置策略效果、策略操作和策略资源。
策略包括:
Effect:指定操作是被允许还是被拒绝。
Action:指定策略允许或拒绝的特定操作。
Resource:指定允许或拒绝操作的资源。
- 步骤 10:通过您创建的策略附加策略,然后按 Create thing
- 步骤 11:接下来您可以下载证书和密钥。确保下载设备证书、私钥和公钥以及根 CA 证书。
- 步骤 12:附加到 thing(reTerminal DM) 为此,转到 Security >> Certificates
当您独立于 AWS IoT thing 创建和注册证书时,它缺乏 AWS IoT 操作的策略,并且不与任何 thing 对象关联。这解释了如何为已注册的证书建立这些连接。证书使设备与 AWS IoT 进行身份验证以进行连接。将证书链接到 thing 资源会创建设备(通过证书)与 thing 资源之间的关系。要授予设备执行 AWS IoT 操作的权限,例如连接和发布消息,必须将适当的策略附加到设备的证书。
从 Actions 下拉菜单中选择您创建的 thing 后,按 Attach to thing。
步骤 13:也附加策略。
测试 MQTT
为了完成这个任务,请下载我们的测试 Python 文件。确保您的设备证书、密钥文件(公钥和私钥)、根访问文件以及这个 Python 文件都在您的 reTerminal 设备上的同一个文件夹中。此外,您需要修改连接 URL。
为此:
- 步骤 01:转到设置
- 步骤 02:然后您将找到 URL
- 步骤 03:将这些文件名替换为您的文件名并运行文件
测试连接
在测试选项卡下转到 MQTT 测试客户端,输入要订阅的主题名称。在这种情况下是 device/data。
输出类似这样。来自 reterminal DM 的消息在控制台中弹出。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。