reTerminal 使用常见问题
本文档包含了与 reTerminal 相关的所有常见问题。如果您在使用 reTerminal 时遇到任何问题,这将非常有帮助。
Q1: 如何更新 reTerminal LCD 的 STM32 固件
注意: 如果您的 reTerminal 是在 2021 年 9 月 26 日之后制造的,STM32 预装了 V1.8 固件。
确保您在 reTerminal 上的 STM32G030 芯片刷入了最新固件是非常重要的。STM32G030 负责驱动 reTerminal 上的 LCD。将 STM32 芯片更新到最新版本将有助于解决您在使用 reTerminal LCD 时遇到的大多数问题。
有 2 种刷写 STM32 芯片的方法。
- 方法 1: 使用 reTerminal 上的 CM4 直接连接到 STM32 芯片并刷写固件
- 方法 2: 使用跳线将 STM32 芯片引脚物理连接到 reTerminal 40 引脚 GPIO,然后使用 OpenOCD 刷写固件
如果您的 reTerminal 上有 新版本(v1.7 或更高版本) 的 STM32 固件,方法 1 有效;另一方面,如果您的板子上有 旧版本(低于 v1.7) 的 STM32 固件,则只需要使用 方法 2。
决定使用哪种刷写方法
现在让我们通过以下步骤来识别我们拥有的是哪个版本的板子,以便我们可以选择合适的刷写方法。
- 步骤 1. 进入 reTerminal 的终端窗口,输入以下命令打开配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 步骤 2. 在此文件的最底部,注释掉写有 dtoverlay=reTerminal 的那一行
#dtoverlay=reTerminal
注意: 这将卸载所有 reTerminal 驱动程序。因此,当您下次打开 reTerminal 时,将不会加载任何驱动程序。
- 步骤 3. 重启 reTerminal
sudo reboot
- 步骤 4. 通过i2c-tools使STM32进入引导模式
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x01
- 步骤 5. 列出已连接的I2C设备
i2cdetect -y 1
如果您能看到 I2C 地址 0x56,如下表所示,您的板子上有 新版本(v1.7 或更高版本) 的 STM32 固件。

但是,如果您能看到 I2C 地址 0x45,如下表所示,您的板子上有 旧版本(低于 v1.7) 的 STM32 固件

- 步骤 6. 打开我们之前使用的配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 步骤 7. 在此文件的最底部,取消注释显示 dtoverlay=reTerminal 的行以重新加载驱动程序
dtoverlay=reTerminal
- 步骤 8. 关闭 reTerminal 电源
sudo poweroff
注意: 如果您已经运行 STM32 v1.8 固件,一旦通过 i2c-tools 进入 引导模式,退出引导模式的唯一方法是刷写 STM32 固件。
使用 CM4 连接到 STM32 并刷写固件
如果您的板子上有 新版本(v1.7 或更高版本) 的 STM32 固件,请按照此方法操作。
- 步骤 1. 进入 reTerminal 的终端窗口并输入以下命令打开配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 步骤 2. 在此文件的最底部,注释掉写有 dtoverlay=reTerminal 的那一行
#dtoverlay=reTerminal
- 步骤 3. 重启 reTerminal
sudo reboot
- 步骤 4. 在reTerminal内创建一个新目录并进入该目录。
mkdir STM32
cd STM32
- 步骤 5. 下载 stm32flash 文件和 STM32G030F6_R2.bin 文件
wget https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/stm32flash-0.7.tar.gz
wget https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays/releases/download/2022-05-29-reTerminal-V1.9/STM32G030F6_R2.bin
- 步骤 6. 解压 stm32flash-0.7.tar.gz
tar -xvf stm32flash-0.7.tar.gz
- 步骤 7. 进入名为 stm32flash-0.7 的文件夹,并使闪存工具可执行
cd stm32flash-0.7/
make
- 步骤 8. 通过i2c-tools使STM32进入引导模式
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x01
- 步骤 9. 使用stm32flash工具擦除STM32芯片中的闪存
./stm32flash -a 0x56 -o /dev/i2c-1
- 步骤 10. 使用stm32flash工具将固件刷入STM32
./stm32flash -a 0x56 -w ../STM32G030F6_R2.bin -v -g 0x0 /dev/i2c-1
注意: STM32G030F6_R2.bin 是新固件的文件名
- 步骤 11. 按如下方式修改 OPTR 寄存器
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x00
- 步骤 12. 打开我们之前使用的配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 步骤 13. 在此文件的最底部,取消注释写有 dtoverlay=reTerminal 的那一行
dtoverlay=reTerminal
- 步骤 14. 重启 reTerminal
sudo reboot
现在你已经成功地将固件刷入 STM32 了!
使用跳线和 OpenOCD 连接到 STM32
如果您的主板上安装的是**旧版本(低于 v1.7)**的 STM32 固件,请按照此方法操作。
- 步骤 1. 进入 reTerminal 的终端窗口,输入以下内容以更新软件包列表
sudo apt-get update
- 步骤 2. 安装以下软件包
sudo apt-get install git autoconf libtool make pkg-config libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
- 步骤 3. 克隆以下仓库并导航到该仓库
git clone http://openocd.zylin.com/openocd
cd openocd
- 步骤 4. 访问此链接并从最新发布版本中下载 STM32G030F6_R2.bin 文件。
注意: 您可以点击它开始下载
- 步骤 5. 在PC上打开命令提示符并导航到之前下载文件的位置
cd C:\Users\user\Downloads
- 步骤 6. 将文件传输到我们之前在 reTerminal 上创建的 openocd 目录
scp -r .\STM32G030F6_R2.bin [email protected]:\home\pi\openocd
注意: pi 是用户名,192.168.x.xx 是 reTerminal 的 IP 地址。您也可以用 reTerminal 的主机名来替换。
- 步骤 7. 回到 reterminal 上的终端窗口,在 openocd 目录中输入以下内容
./bootstrap
- 步骤 8. 输入以下内容
./configure --enable-sysfsgpio --enable-bcm2835gpio
- 步骤 9. 编译它
make
- 步骤 10. 安装它
sudo make install
- 步骤 11. 按照下面的连接图将 STM32 的引脚连接到 40 针 GPIO

注意: STM32 引脚位于 reTerminal PCBA 的背面。
- 步骤 12. 保持连接状态,输入以下命令将固件刷写到 STM32
openocd -f interface/sysfsgpio-raspberrypi.cfg -c "transport select swd" -f target/stm32g0x.cfg -c "program STM32G030F6_R2.bin verify 0x08000000;shutdown"
注意: 通常刷写过程需要大约3秒钟完成。因此您需要保持上述连接大约3秒钟,直到刷写过程完成
如果您看到以下日志,这意味着STM32固件已成功刷写!

- 步骤 13. 断开连接并直接物理断开电源线,无需使用poweroff命令
注意: 如果您不物理拔掉电源线,STM32固件将无法成功加载
现在您已成功将固件刷写到STM32!
检查已安装的STM32G030固件版本
现在让我们检查已安装的STM32固件版本
- 步骤 1. 进入reTerminal的终端窗口并输入以下命令打开配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 步骤 2. 在此文件的最底部,注释掉写有 dtoverlay=reTerminal 的那一行
#dtoverlay=reTerminal
-
步骤 3. 重启 reTerminal
-
步骤 4. 在 reTerminal 的终端窗口中输入以下命令来检查 STM32 固件版本
i2ctransfer -y 1 w1@0x45 0x97 r2
如果输出看起来像 0x01 0x07,这意味着您使用的是固件版本 1.7
- 步骤 5. 打开我们之前使用的配置文件
sudo nano /boot/config.txt
- 步骤 6. 在此文件的最底部,取消注释写有 dtoverlay=reTerminal 的那一行
dtoverlay=reTerminal
- 步骤 7. 重启 reTerminal
sudo reboot
Q2: 如何刷入 reTerminal 原装的 Raspberry Pi OS?
如果您已经刷入了不同的操作系统,并想要切换回 reTerminal 出厂预装的默认 Raspberry Pi OS,您可以按照以下步骤操作
-
步骤 1. 通过访问以下链接下载 Raspberry Pi OS
注意: reTerminal 原装出厂时预装的是 32 位操作系统。不过,您也可以下载 64 位版本
-
步骤 2. 解压 .zip 文件
-
步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 4. 按键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开高级选项窗口

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置区域设置等等
- 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择 Use custom

-
步骤 6. 导航到之前解压的镜像文件,选择它并点击 open
-
步骤 7. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择已连接的 eMMC 驱动器
-
步骤 8. 最后,点击 WRITE
Q3: 如何升级 Raspberry Pi OS 和已安装的软件包
我们将更新所有软件包,并将 Raspberry Pi OS 升级到最新版本
- 步骤 1. 在 reTerminal 上打开终端窗口并输入以下命令
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
- 步骤 2. 重新安装内核头文件
sudo apt install raspberrypi-kernel-headers
- 步骤 3. 重启 reTerminal
sudo reboot
现在您的 Raspberry Pi OS 和所有必要的软件包都已更新!
Q4: 如果我将 CM4 替换为非 eMMC 版本,如何刷写操作系统
如果您想在 reTerminal 上使用不带 eMMC 的 Compute Module 4,那么您需要插入一张 micro-SD 卡并刷写您选择的操作系统。请根据您的操作系统按照以下步骤操作。
-
步骤 1. 使用连接到计算机的 micro-SD 读卡器,或使用笔记本电脑上的内置读卡器将 micro-SD 卡插入计算机
-
步骤 2. 访问此链接下载 Raspberry Pi Imager 软件
注意: 您可以选择下载 Windows、Mac 或 Ubuntu 版本
- 步骤 3. 打开 Raspberry Pi Imager 软件

- 步骤 4. 按键盘上的 CTRL + SHIFT + X 打开高级选项窗口

在这里您可以设置主机名、启用 SSH、设置密码、配置 wifi、设置区域设置等
- 步骤 5. 点击 CHOOSE OS 并选择您偏好的操作系统

注意: 您可以通过导航到其他通用操作系统来选择操作系统,如 64 位 Ubuntu

-
步骤 6. 点击 CHOOSE STORAGE 并选择连接的 micro-sd 卡
-
步骤 7. 最后,点击 WRITE

请等待几分钟直到刷写过程完成。
- 步骤 8. 从计算机中弹出 micro-SD 卡并将其插入 reTerminal。

注意: 您需要打开 reTerminal 的外壳才能访问 micro-sd 卡插槽
Q5: 如何使用 USB 转串口转换器登录 Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 或其他操作系统
如果您有一个 USB 转串口转换器,您可以使用以下步骤登录 Raspberry Pi OS
将跳线从 USB 转串口转换器连接到 reTerminal 40 针 GPIO 接头上的 UART 引脚,如下所示

现在让我们在计算机上配置软件。请根据您的操作系统进行操作
Windows 系统
-
步骤 1. 将 USB 转串口转换器连接到 PC
-
步骤 2. 在 Windows 搜索框中输入设备管理器打开设备管理器
-
步骤 3. 点击端口 (COM 和 LPT) 的下拉箭头,找到连接的串口名称(例如:COM7)

- 步骤 4. 访问此链接下载并安装 Putty
注意: Putty 是一个 SSH 和 telnet 客户端,您可以使用它通过 SSH 连接到 reTerminal。如果您已经安装了 Putty,可以跳过此步骤
-
步骤 5. 打开 Putty 连接 PC 到 reTerminal
-
步骤 6. 在连接类型下选择 Serial
-
步骤 7. 按如下配置设置:
- Serial line: COM7(选择您的 COM 端口)
- Speed: 9600

-
步骤 8. 点击 Open
-
步骤 9. 在 Putty 窗口中,输入登录详细信息如下
- Username: pi
- Password: raspberry
- 步骤 10. 如果您已成功登录到 Raspberry Pi OS,您将看到以下输出

对于 Mac/Linux
-
步骤 1. 将 USB 转串口转换器连接到 PC
-
步骤 2. 在 Mac/Linux 上打开终端窗口
-
步骤 3. 输入以下命令来更新软件包列表
sudo apt-get update
- 步骤 4. 输入以下内容以安装 minicom
sudo apt-get install minicom
- 步骤 5. 在终端中输入以下内容以查看已连接的串行设备
dmesg | grep tty
例如:
[ 1562.048241] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
- 步骤 6. 通过输入以下内容连接到串行设备
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 9600
注意: 波特率设置为 9600
- 步骤 7. 完成上述硬件连接后,从墙上电源插座打开电源为 reTerminal 供电
现在您已成功登录到 Raspberry Pi OS。
Q6: 我无法在睡眠后唤醒 reTerminal LCD
通过 SSH 或 VNC 连接后打开终端窗口并输入以下命令
DISPLAY=:0 xset dpms force off
DISPLAY=:0 xset dpms force on
这将重新初始化 reTerminal 上的 LCD
Q7: 如何从 USB 闪存驱动器启动操作系统
您可以按照以下步骤从 USB 闪存驱动器启动操作系统。在这里我们将启动顺序更改为 USB 启动 > eMMC 启动,这意味着如果 USB 启动失败,它将从 eMMC 启动。
注意: 此方法需要使用 Ubuntu 或 MacOS 作为主机 PC。
- 步骤 1. 移除 4 个橡胶盖,拧下下方的 4 个螺丝,打开 reTerminal 后壳

- 步骤 2. 移除 2 个螺丝以拆卸散热器,同时移除剩余的 4 个螺丝以拆开整个外壳

- 步骤 3. 根据下图向下拨动启动模式开关

- 步骤 4. 连接到 reTerminal 后,在主机 PC 内打开终端窗口,输入以下命令来更新软件包列表
sudo apt update
- 步骤 5. 通过以下命令安装 Git
sudo apt install git
- 步骤 6. 如果日期设置不正确,Git 可能会产生错误。输入以下内容来纠正这个问题
sudo date MMDDhhmm
注意: 其中 MM 是月份,DD 是日期,hh 和 mm 分别是小时和分钟。
- 步骤 7. 克隆并进入 usbboot 工具仓库
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- 步骤 8. 输入以下内容以安装 libusb
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
- 步骤 9. 构建并安装 usbboot 工具
make
- 步骤 10. 打开引导加载程序配置文件
sudo nano recovery/boot.conf
- 步骤 11. 将 BOOT_ORDER 字段更改为以下内容
BOOT_ORDER=0xf15
注意: 此处如果 USB 引导失败,它会切换到 eMMC 引导
- 步骤 12. 运行以下命令以更新 EEPROM 镜像
cd recovery
./update-pieeprom.sh
pieeprom.bin 文件现在已准备好刷写到计算模块 4
- 步骤 13. 导航回到 usbboot 目录
cd ..
- 步骤 14. 运行 usbboot 工具来刷写引导加载程序 EEPROM
sudo ./rpiboot -d recovery
- 步骤 15. 通过 USB Type-C 线缆将 reTerminal 连接到 PC
现在需要几秒钟时间将必要的文件传输到 reTerminal。
-
步骤 16. 关闭 reTerminal,将启动模式开关拨回原始位置并组装 reTerminal 外壳
-
步骤 17. 连接一个内置合适操作系统的可启动 USB 闪存驱动器,连接到 reTerminal 上的其中一个 USB 端口并开启 reTerminal
现在您将看到 reTerminal 从连接的 USB 驱动器启动
Q8: 为什么 CM4 上的芯片周围有黑色胶水?
我们特意在 CM4 上的芯片周围涂抹了环氧树脂底部填充胶(看起来像黑色胶水),以确保 IC 得到良好保护。这也使整个 CM4 更加可靠。
Q9: 为什么安装 reTerminal 驱动程序后蜂鸣器、LED 和按钮不工作?
reTerminal 配备了 2 个版本的 I/O 扩展芯片。旧版本使用 MCP23008,新版本使用 PCA9554。如果您手动安装了 reTerminal 驱动程序,请检查以下内容。
首先检查您的 reTerminal 上安装了哪个芯片。
- 打开终端窗口
- i2cdetect -y 1
如果您看到 0x20 I2C 地址,则 reTerminal 配备了 MCP23008 芯片

如果您看到 0x38 I2C 地址,则 reTerminal 配备了 PCA9554 芯片

对于配备 MCP23008 芯片的 reTerminal,您需要执行以下操作。
- sudo nano /boot/config.txt
- 在文件末尾添加 "dtoverlay=reTerminal,addr=0x20,mcp23008"
- Ctrl + x > y > ENTER,保存并关闭文件
- sudo reboot
对于配备最新 PCA9554 芯片的 reTerminal,您无需进行任何更改。
Q10: 如何在 reTerminal 上安装 Ubuntu?
- 步骤 1. 将 Ubuntu Server 21.10 刷写到 reTerminal eMMC 存储
注意: 请参考此处的刷写说明。打开 Raspberry Pi Imager 后,导航到 CHOOSE OS > Use custom 并选择上述镜像进行刷写
- 步骤 2. SSH 连接到 reTerminal 并逐一运行以下命令。确保使用 ubuntu 作为用户名,ubuntu 作为密码
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ReTerminal/ubuntu/script1.sh
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ReTerminal/ubuntu/script2.1.sh
chmod +x script1.sh script2.1.sh
sudo ./script1.sh
sudo reboot
sudo ./script2.1.sh
sudo reboot
- 步骤 3. 现在,reTerminal 将启动到 Ubuntu 桌面,但方向是错误的

- 步骤 4. 点击右上角的电源图标,然后点击设置

- 步骤 5. 选择显示器,在方向下选择左纵向,然后点击应用

最后,您将看到 Ubuntu 桌面以正确的方向显示!

Q11: 安装 Raspberry Pi OS Bullseye 后屏幕方向不正确
-
步骤 1. 将 Raspberry Pi OS Bullseye 刷写到 reTerminal eMMC 后,按照此指南安装必要的驱动程序
-
步骤 2. 在 .config 目录下创建一个名为 monitors.xml 的新文件
sudo vi ~/.config/monitors.xml
- 步骤 3. 将以下内容复制到上述文件中以明确设置 LCD 显示器(DSI-1),按 ESC 后输入 :wq 保存文件
<monitors version="2">
<configuration>
<logicalmonitor>
<x>0</x>
<y>0</y>
<primary>yes</primary>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DSI-1</connector>
<vendor>unknown</vendor>
<product>unknown</product>
<serial>unknown</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>720</width>
<height>1280</height>
<rate>60.000</rate>
</mode>
</monitor>
<transform>
<rotation>right</rotation>
</transform>
</logicalmonitor>
</configuration>
</monitors>
- 步骤 4. 打开 /boot/config.txt
sudo vi /boot/config.txt
- 步骤 5. 在文件中添加以下内容
dtoverlay=reTerminal,tp_rotate=1
- 步骤 6. 重启 reTerminal
sudo reboot
现在屏幕将以正确的方向显示!
Q12:触摸屏不准确故障排除
在将屏幕配置为正确方向后,触摸位置可能仍然不准确,导致当您触摸显示屏上的特定区域时,光标会向意外方向移动。要解决此问题,必须采取以下步骤。
- 步骤 1:打开终端并通过输入以下命令进入 xorg.conf.d 文件夹
cd /usr/share/X11/xorg.conf.d

- 步骤 2:您将可以访问 "40-libinput.conf" 文件,可以使用命令对其进行编辑。
sudo nano 40-libinput.conf
-
步骤 3:找到触摸屏的 InputClass 部分。
-
步骤 4:添加以下短语。您可以参考截图
Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1

- 步骤 5:按 Ctrl+O 保存并按回车键,然后按 Ctrl+X,之后重启
Sudo reboot
重启后,您可能会注意到触摸位置现在是准确的。这意味着当您触摸显示屏上的特定区域时,光标会朝着预期的方向移动。
Q13: 安装 reTerminal 驱动程序后 LED 和蜂鸣器不工作
这个问题不会持续很长时间。我们稍后会从 reTerminal 驱动程序本身完全解决这个问题
- 步骤 1. 打开 /boot/config.txt
sudo vi /boot/config.txt
- 步骤 2. 注释以下行并通过按下 ESC 后输入 :wq 来保存文件
#dtoverlay=reTerminal-bridge
- 步骤 3. 重启 reTerminal
sudo reboot
现在LED和蜂鸣器将正常工作。
Q14: 如何检查加密芯片是ATECC608A-SSHDA-B还是ATECC608A-TNGTLSS-G
| 发布日期 | 加密芯片IC版本 |
|---|---|
| 2021年09月03日之前 | ATECC608A-SSHDA-B |
| 2021年9月 - 2022年1月 | ATECC608A-SSHDA-B 或 ATECC608A-TNGTLSS-G |
| 2022年02月01日之后 | ATECC608A-TNGTLSS-G |
要通过类型检查加密芯片,请在终端中使用 i2cdetect -y 3 命令,如果您在输出表中看到 0x35,则reTerminal配备了ATECC608A-TNGTLSS-G芯片,否则配备的是ATECC608A-SSHDA-B。

资源
-
[PDF] reTerminal 原理图
-
[ZIP] reTerminal 原理图
-
[网页] Raspberry Pi 官方文档
技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。