用于 reTerminal 的 Electron

介绍
本教程介绍如何使用 Electron 构建您自己的用户界面。Electron 是一个开源框架,用于使用 HTML、CSS 和 JavaScript 等 Web 技术创建原生桌面应用程序(Windows、Mac、Linux)。这意味着如果您能构建网站,就能构建桌面应用程序!
通过遵循下面的指南,您将能够创建一个应用程序,只需点击 LCD 上的按钮即可控制 reTerminal 上的 GPIO 引脚。让我们开始吧!
准备开发环境
在 reTerminal 上
首先,我们将在 reTerminal 上安装 Node.js 和 npm。npm 是 Node.js 包的包管理器。
-
步骤 1. 使用板载 LCD、外部显示器或 SSH 访问 reTerminal,如此处所述
-
步骤 2. 升级软件包
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
- 步骤 3. 下载脚本以安装 Node.js
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
- 步骤 4. 安装 Node.js
sudo apt install -y nodejs
Node.js 现在已安装在 reTerminal 上。要检查安装是否成功,请运行以下命令来检查 Node.js 和 npm 的版本
node -v
npm -v

在主机PC上
现在,我们将为开发设置Microsoft Visual Studio Code。
- 步骤1. 下载并安装Microsoft Visual Studio Code
注意: 下载适合您操作系统的安装程序
- 步骤2. 点击左侧导航菜单中的扩展选项卡,在搜索框中输入remote development

-
步骤3. 选择Remote Development并点击安装
-
步骤4. 按键盘上的F1键,输入ssh并选择Remote-SSH:Connect to Host...

- 步骤5. 输入以下内容
注意: pi 是用户名,192.xxx.xx.xx 是 reTerminal 的 IP 地址
- 步骤 6. 输入用户密码
现在您已经成功使用 SSH 登录到 reTerminal,并成功完成了开发环境的准备工作
智能灯光 Electron 应用程序
现在我们将构建一个智能灯光 Electron 应用程序,可以通过按下 LCD 上的按钮来控制 reTerminal 上的 GPIO。然后您可以将继电器连接到 GPIO 并控制家用电器!
硬件连接
我们将把一个 LED 连接到 reTerminal 的 GPIO 24 进行测试。稍后您可以添加继电器并使用 GPIO 控制家用电器!

注意: 在 GPIO 引脚和 LED 之间需要一个电阻,否则 LED 会烧坏。
创建和初始化应用程序
-
步骤 1. 在主机 PC 上打开 VSCode,并按照之前的说明通过 SSH 登录到 reTerminal
-
步骤 2. 导航到
File > Open Folder...并在 reTerminal 上选择您选择的文件夹

- 步骤 3. 创建一个新文件夹并为其命名


- 步骤 4. 导航到
Terminal > New Terminal并导航到新创建的文件夹

注意: 这里我们使用 cd 来更改目录
- 步骤 5. 在此终端窗口中输入以下内容,为我们的 Node.js 应用程序创建一个包含所需配置的 package.json 文件
npm init
注意: 继续按 ENTER 键使用默认答案,但将 entry point: (index.js) 设置为 main.js,将 test command: 设置为 electron .(在 electron 后使用一个空格和一个点)

如果您想稍后更改配置,可以访问主应用程序文件夹内的 package.json 文件

- 步骤 6. 在 VSCode 内的终端中,输入以下命令来安装 Electron
npm install --save-dev electron
如果 Electron 成功安装,您将看到以下输出

您还将看到生成的 node_modules 文件夹,其中包含运行 Electron 所需的包

安装 onoff npm 模块
onoff npm 模块允许您使用 Electron 应用程序访问和控制 reTerminal 上的 GPIO
-
步骤 1. 按照之前的说明在 VSCode 中打开终端窗口,并导航到我们的主应用程序目录
-
步骤 2. 输入以下命令来安装 onoff npm 模块
npm install onoff
安装并运行 electron-rebuild npm 模块
electron-rebuild npm 模块会针对您的 Electron 项目所使用的 Node.js 版本重新构建原生 Node.js 模块。这允许您在 Electron 应用程序中使用原生 Node.js 模块,而无需您的系统 Node.js 版本完全匹配(这种情况经常不符合,有时甚至不可能实现)
- 步骤 1. 安装 electron-rebuild npm 模块
npm install --save-dev electron-rebuild
- 步骤 2. 运行 electron-rebuild
./node_modules/.bin/electron-rebuild
注意: 每当您安装新的 npm 包时,请重新运行 electron-rebuild
创建 HTML(基本 UI)
我们将使用 HTML 文件来创建基本的用户界面,不包含任何样式。这个 HTML 文件负责在屏幕上显示 UI 元素。
在我们的主应用程序目录中,创建一个名为 index.html 的新文件并复制以下代码
<!doctype html>
<html>
<head>
<!-- Specify the character encoding for the HTML document -->
<meta charset="UTF-8">
<!-- App title bar -->
<title>Test Application</title>
<!-- Load the material icons api -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<!-- Load the google fonts api -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
<!-- Load style.css with UI styling -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<!-- Embed JavaScript code -->
<script>
// Load ipcRenderer module
const { ipcRenderer } = require('electron');
// Function to turn ON the GPIO on button press
function buttonclick1()
{
// This will send 1 as a message to the main process with "msg" as the channel name
ipcRenderer.send("msg1",1)
}
// Function to turn OFF the GPIO on button press
function buttonclick2()
{
ipcRenderer.send("msg2",0)
}
// Function to close the app on button press
function buttonclick3()
{
ipcRenderer.send("close-me")
}
</script>
</head>
<body>
<!-- Application close button -->
<button class="button3" onclick="buttonclick3()">X</button>
<br>
<!-- Application heading -->
<h1>SMART LAMP</h1>
<!-- Lightbulb icon from the material icons api -->
<i class="material-icons">lightbulb</i>
<br>
<!-- Empty lines -->
<br>
<!-- ON button with class attribute for styling
and onclick attribute for button click event -->
<button class="button1" onclick="buttonclick1()">ON</button>
<br>
<button class="button2" onclick="buttonclick2()">OFF</button>
</body>
</html>
注意: ipcRenderer 模块是一个 EventEmitter。它提供了一些方法,让你可以从渲染进程(网页 - html/css)向主进程(main.js)发送消息。你也可以接收来自主进程的回复。
现在我们已经完成了 HTML 文件的创建。
运行 npm test 来查看以下输出

创建 CSS(样式)
我们将使用 CSS 文件为使用 HTML 文件创建的用户界面添加不同的样式
在我们的主应用目录中,创建一个名为 style.css 的新文件并复制以下代码
/* Styling for the body of the app */
body {
background-color: rgb(141, 141, 141);
}
/* Styling for heading of the app */
h1 {
font-size: 60px;
text-align: center;
font-family: "Roboto", "Courier New", monospace;
color: rgb(255, 255, 255);
}
/* Styling for the light bulb */
.material-icons{
font-size: 250px;
color: rgb(204, 202, 71);
display: flex;
justify-content: center;
}
/* Styling for the ON button */
.button1 {
display: inline-block;
padding: 15px 25px;
font-size: 35px;
text-align: center;
outline: none;
color: rgb(255, 255, 255);
background-color:rgb(76, 175, 80);
border: none;
border-radius: 15px;
width: 20%;
margin:auto;
display:grid;
}
/* Button press effect for ON button */
.button1:active {
box-shadow: 0 5px rgb(104, 99, 99);
transform: translateY(4px);
}
/* Hover effect for ON button */
.button1:hover {background-color: rgb(62, 142, 65)}
/* Styling for OFF button */
.button2 {
display: inline-block;
padding: 15px 25px;
font-size: 35px;
text-align: center;
outline: none;
color: rgb(255, 255, 255);
background-color:rgb(207, 85, 85);
border: none;
border-radius: 15px;
width: 20%;
margin:auto;
display:grid;
}
/* Button press effect for OFF button */
.button2:active {
box-shadow: 0 5px rgb(104, 99, 99);
transform: translateY(4px);
}
/* Hover effect for OFF button */
.button2:hover {background-color: rgb(179, 44, 44)}
/* Styling for Close button */
.button3 {
padding: 8px 25px;
font-size: 20px;
text-align: center;
outline: none;
color: rgb(255, 255, 255);
background-color:rgb(179, 44, 44);
border: none;
width: 6%;
margin:auto;
display:grid;
float: right;
}
应用程序的最终输出如下所示

创建 Javascript(加载和执行应用程序)
我们将使用 Javascript 文件来创建应用程序窗口,显示并加载 HTML 文件,并添加 GPIO 功能。
在我们的主应用程序目录中,创建一个名为 main.js 的新文件并复制以下代码
var Gpio = require('onoff').Gpio; //include onoff module to interact with the GPIO
var LED = new Gpio(24, 'out'); //initialize GPIO 24 as an output
// Include app, BrowserWindow and ipcMain module
const { app, BrowserWindow, ipcMain } = require('electron')
/* Use ipcMain module to receive the messages from the ipcRenderer module and
turn ON the GPIO*/
ipcMain.on("msg1",(event,data)=>{
LED.writeSync(data);
})
/* Use ipcMain module to receive the messages from the ipcRenderer module and
turn OFF the GPIO */
ipcMain.on("msg2",(event,data)=>{
LED.writeSync(data);
})
/* Use ipcMain module to receive the messages from the ipcRenderer module and
close the app */
ipcMain.on("close-me", (event, arg) => {
app.quit()
})
// Create application window
app.on('ready', function() {
var mainWindow = new BrowserWindow({
// Make the app fullscreen
"fullscreen": true,
webPreferences: {
// enable the communication between the main and rendered process
nodeIntegration: true,
contextIsolation: false
}
});
// Load the HTML page with CSS styling
mainWindow.loadFile('index.html');
});
注意: ipcMain 提供了一些方法,让您可以接收从渲染进程(网页)发送的消息。
测试应用
由于我们已经启用了 electron-rebuild,您在保存前一个文件后会立即看到输出。但是,如果您已经关闭了应用,可以使用 npm test 重新打开它,并看到以下输出

准备运行应用的脚本
- 步骤 1. 打开我们之前创建的根文件夹,在该文件夹下创建一个新的 .sh 文件

- 步骤 2. 打开创建的文件并输入以下内容
#!/bin/bash
cd $HOME/Desktop/testapp
DISPLAY=:0 npm test
注意: 这里的 $HOME/Desktop/testapp 是 electron 项目的位置
- 步骤 3. 在 VSCode 中打开终端窗口并导航到应用程序的根目录
example:
cd ~/Desktop/testapp
- 步骤 4. 将 ledstart.sh 设置为可执行文件
sudo chmod +x ledstart.sh
准备桌面文件来启动应用程序
- 步骤 1. 打开 Desktop 文件夹 并在该文件夹下创建一个新的 .desktop 文件

- 步骤 2. 打开创建的文件并输入以下内容
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LED Test
Comment=IconTest Link
Exec=/home/pi/Desktop/testapp/ledStart.sh
Type=Application
Categories=Application;Development;
注意: Exec 是我们之前创建的脚本的位置
- 步骤 3. 在 VSCode 中打开终端窗口并导航到桌面
example:
cd ~/Desktop
- 步骤 4. 将 ledStart.desktop 设置为可执行文件
sudo chmod +x ledStart.desktop
启动应用
双击 reTerminal LCD 桌面上的 LED Test 文件
您将看到如下输出

现在您可以点击按钮,您将看到 LED 亮起!
调试应用
让我们了解一下在开发过程中调试应用的流程
-
步骤 1. 如前所述,使用 Microsoft Visual Studio Code 通过 SSH 登录到 reTerminal
-
步骤 2. 使用具有 X11 服务器功能 的 SSH 应用程序(如 MobaXterm)通过 SSH 登录到 reTerminal
注意: 需要 X11 来转发 reTerminal 显示并在 PC 上弹出
- 步骤 3. 在 Microsoft Visual Studio Code 上将所有代码写入 reTerminal 后,导航到主应用目录并运行以下命令
npm test
最后,您将在新窗口中看到显示的输出。如果代码中有任何错误,它们将在 MobaXterm 终端窗口中显示。
FAQ
Q: 如何设置在保存应用时自动更新?
为此,您可以使用 electron-reloader npm 模块设置热重载功能
- 步骤 1. 安装 electron-reloader
npm install --save-dev electron-reloader
- 步骤 2. 在 main.js 文件末尾添加以下行
try {
require('electron-reloader')(module)
} catch (_) {}
现在使用 npm test 运行一次文件,应用程序将在您保存文件时更新。您不需要在每次更改项目内容时都运行 npm test。
奖励演示
如果您想体验一个更有趣的 Electron 演示,您可以查看这个 GitHub 仓库

资源
- [GitHub] Electron_reTerminal_Smart_Lamp_UI
- [网页] Electron 文档
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。