reTerminal 入门指南
| reTerminal DM 入门指南 | 硬件和接口使用 |
|---|
|
| |
|
| 本 wiki 将涵盖硬件规格,包括 LoRaWAN®、WiFi、BLE、RS485/RS232、CAN 总线、1000M 以太网、USB、HDMI,以及其他功能。 | 本 wiki 涵盖附加硬件的安装,如 SSD、摄像头、PEO 模块、WiFi/BLE 天线、LoRaWAN 天线的组装等。 |
|
| |
操作系统安装
| Raspbian OS | SenseCraft Edge |
|---|
|
| |
|
| 本教程将指导您完成 Raspberry Pi OS 和驱动程序的安装过程。 | 在本教程中,探索专为 reTerminal DM 的 10.1" HMI 设备设计的 SenseCraft Edge OS。它提供了一个直观的界面,集成了各种功能,可实现无缝的设备配置和管理。 |
|
| |
数据可视化
在这个激动人心的部分,准备好发现如何在几分钟内制作工业级交互式仪表板!
| FUXA 入门 - 基于 Web 的 SCADA 工具 | reTerminal DM 和 Machinechat JEDI:您的工业物联网强力组合 |
|---|
|
| |
|
| 在本节中,我们将探索 FUXA,这是一个强大的基于 Web 的工具,用于快速创建和部署 SCADA、HMI、仪表板或工业物联网系统。使用 FUXA,您可以轻松设计自定义流程可视化、显示实时数据,并在工业环境中控制仪器。 | Machinechat JEDI 简化了物联网数据管理,能够轻松收集、可视化、监控和响应实时数据。与 Seeed 的 reTerminal DM 配对使用,制作自定义仪表板只需不到 30 分钟。 |
|
| |
边缘AI
| 使用Edge Impulse和reTerminal DM进行物体检测 | 使用Yolov5训练自己的数据集并在reTerminal DM上部署 |
|---|
|
| |
|
| 在本教程中,我们探索使用Edge Impulse和reTerminal DM进行物体检测。Edge Impulse使开发者能够使用真实世界的数据创建和优化嵌入式机器学习解决方案。让我们深入了解详细信息。 | 在本教程中,学习如何使用YOLOv5训练自己的数据集并将其部署在基于Raspberry Pi的reTerminal DM上。 |
|
| |
Home Assistant
| Frigate 与 reTerminal DM 集成 |
|---|
|
|
|
| Frigate 是一个专为实时 AI 物体检测设计的开源 NVR。所有处理都在您的硬件上本地进行,确保您的摄像头画面不会离开您的家。本 wiki 将指导您完成 NVR 的安装,并演示物体检测功能。 |
|
|
云解决方案
| AWS IoT Core 与 reTerminal DM 集成 | Azure IoT Edge 与 reTerminal DM 集成 |
|---|
|
| |
|
| AWS IoT Core 安全地连接和管理物联网设备,实现与云端的通信以支持智能应用。我们的 wiki 将指导您设置 reTerminal DM 设备,实现无缝的云端通信。 | 本 Wiki 描述了如何连接运行 Debian 11 (ARM32v7) 的 reTerminal DM 设备,该设备预装了 Azure IoT Edge Runtime 和设备管理功能。 |
|
| |
工业边缘
Node-red
| reTerminal DM Node-Red 入门指南 | reTerminal DM RS485 端口与 Node-RED | reTerminal DM MQTT 与 Node-RED |
|---|
|
| | |
|
| 在本教程中,我们在 reTerminal DM 上安装 Node-RED——一个直观的编程工具,用于通过基于浏览器的编辑器连接硬件设备、API 和在线服务,允许轻松创建流程并一键部署。 | 在本教程中,探索如何使用内置的 Modbus 节点将 Modbus 设备集成到 Node-RED 工作流中。了解 RS485 协议,理解 Modbus,并发现如何将它们与 reTerminal DM 无缝集成。 | 在本教程中,探索如何将 MQTT 集成到 Node-RED 中,利用其对该协议的支持来构建强大的物联网应用程序。 |
|
| | |
| reTerminal DM CAN BUS 与 Node-RED | reTerminal DM 与 Node Red 和 Modbus TCP | reTerminal DM 与 Node Red 和 BACnet TCP |
|---|
|
| | |
|
| 在本教程中,将 CAN 总线模块与 Node-RED 集成,实现 ECU 之间高效的高速数据交换,广泛应用于汽车、工业自动化、医疗设备和航空航天应用 | 在本教程中学习如何在 reTerminal DM 上使用 Node-RED 处理 Modbus TCP。了解 Modbus TCP 如何将协议扩展到以太网网络,实现更快的通信速度并与现代 IT 基础设施无缝集成。 | 通过本教程了解 BACnet IP 在楼宇管理系统 (BMS) 中的优势,重点介绍 Node-RED 集成。学习如何使用 Node-RED 和 BACnet IP 实现改进的可扩展性、更简单的安装和维护,并利用现有的网络基础设施。 |
|
| | |
| reTerminal DM 与 Node Red 和 InfluxDB | reTerminal DM 与 Grafana 用于物联网仪表板 |
|---|
|
| |
|
| 在 reTerminal DM(一个基于树莓派的 HMI)上部署 InfluxDB,用于在网络边缘进行强大的时间序列数据收集和分析。本指南详细介绍了安装、配置和使用 InfluxDB 的步骤,实现高效的管理和物联网应用的实时洞察。 | 在本 wiki 中学习如何在基于树莓派的 reTerminal DM 上安装 Grafana,将您的数据转换为有洞察力的可视化。将 Grafana 连接到现有的 InfluxDB 数据库并创建说明性仪表板,以增强系统性能、简化故障排除,并通过强大的监控工具做出明智的决策。 |
|
| |
Ignition Edge
| reTerminal DM Ignition Edge 入门指南 | reTerminal DM Ignition Edge 面板构建器 Hello World |
|---|
|
| |
|
| 通过将 Ignition Edge 嵌入到网络边缘的现场和 OEM 设备中,您可以将 Ignition 扩展到网络的边缘。通过本指南了解如何设置 reTerminal 设备。 | 在本 wiki 中,我们将演示如何创建一个基本页面并在固定 URL 上显示它。我们将通过创建一个 'hello world' 透视项目并使用 Web 浏览器在网关上查看它来实现这一目标。 |
|
| |
N3uron
| reTerminal DM N3uron 入门指南 | 使用 N3uron 连接 AWS IoT Core |
|---|
|
| |
|
| N3uron 是您用于 IIoT 和 DataOps 的首选工业边缘平台,确保您的车间与第三方应用程序之间的无缝集成,无论是本地部署还是云端部署。在本教程中,我们将开启您进入 N3uron 世界的旅程。 | 在本教程中,我们将深入探讨 N3uron Edge IIoT 平台与 AWS IoT Core 之间接口的复杂性。 |
|
| |
| 连接 N3uron 与支持 MQTT 和 Modbus 的设备 | 集成历史数据模块在 reTerminal DM 上进行可视化 |
|---|
|
| |
|
| 探索 reTerminal DM 和 N3uron Duo 的强大组合,实现高效的工厂管理。我们的 Wiki 强调了 Modbus TCP 在工业环境中的重要性,并展示了无缝的 MQTT 设备集成,以增强连接性和数据操作能力。 | 使用 Neuron Historian,可以轻松存储本地或通过 N3uron Links 远程收集的标签值。它还提供了便捷的存储和转发功能,用于在通信中断期间保留数据。在本教程中,您将学习如何创建图表并轻松将数据保存为 CSV 文件。 |
|
| |
✨ 贡献者项目
- 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的wiki平台来增强用户体验并提供更好的支持。
- 您对此页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在产生想法方面的帮助。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。