将 N3uron 与 MQTT 和 Modbus 支持设备连接
介绍
在工业自动化中,Modbus 是最常见的协议之一。由于许多特性,MQTT 已成为工业自动化中 IoT 的领先协议。其轻量级设计、效率、可扩展性和对异步消息传递的支持值得注意。在 MQTT 中,设备仅在有可报告事件时才进行通信,这与持续更新检查形成对比。这种事件驱动的方法,加上异常报告——仅在数据偏离正常值或特定触发器时发送数据——节省了带宽和资源,为关键 IoT 应用优化了数据传输。
reTerminal DM 和 N3uron Duo 的强大组合通过提供强大的连接和数据操作功能,促进了高效的工厂管理。本 Wiki 强调了 Modbus TCP 在工业环境中的重要性,突出了 MQTT 设备的无缝集成以进一步增强连接性。
先决条件
硬件
| reTerminal DM |
|---|
![]() |
软件
我们强烈建议学习 N3uron 入门指南。它提供了导航 N3uron Web 界面、理解 Web UI 和 Web Vision 模块等概念、掌握标签概念以及创建基本仪表板的重要见解。如果您还没有探索这些基础知识,建议在进一步操作之前先了解这些内容。您可以通过提供的链接访问该指南。
配置以太网设置
由于您的 PLC IP 域与无线设置不同,您可能需要手动更改 IP 配置。为此,
- 步骤 01:运行以下命令:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
- 步骤 02:然后根据您的 PLC 网络域配置以太网端口设置,并使用 'metric' 命令设置优先级。最低的 metric 值具有最高优先级。
Modbus 模块创建和配置
在 N3uron 的 WebUI 界面中创建模块实例
- 步骤 01:在导航面板中,选择 Config。
- 步骤 02:在资源管理器面板中,选择 Modules。
- 步骤 03:点击模型菜单并选择 New Module。
- 步骤 04:实例可以使用任何名称,但在本示例中,我们将使用 ModbusClient。
- 步骤 05:将模块类型属性设置为 ModbusClient。其余属性保持默认值,然后点击 Save。
通道创建和配置
- 步骤 01:在创建的 Modbus 客户端和模型下,选择 New Channel。将通道名称设置为 Client。
- 步骤 02:现在,我们将使用 Modbus TCP 与 PLC 通信。请提供 PLC 的 IP 地址和端口地址。
如果您使用 Modbus RTU,需要考虑各种配置。为此,您需要提供 COM 端口、波特率等详细信息。有关在 N3uron 上配置 Modbus RTU 和 TCP 协议的更多信息,请参考提供的指南。
- 步骤 03:添加设备:每个通道可以有一个或多个设备。为设备设置一个名称并继续配置。在这种情况下,设备名称是 PLC。
- 步骤 04:您可以通过此界面调整一些设置。您可以从此链接找到更多详细信息。但是,在这种情况下,我们将保持原样。
标签配置
- 步骤 01:转到 WebUI,选择 Config,然后点击 Tag。在模型部分,点击菜单并选择 New Tag。将其命名为 Q1。通常 Q 用于表示输出线圈。
- 步骤 02:然后您需要进行以下配置。
- Source:Enabled/Yes
- Module Type:ModbusClient
- ModuleName:ModbusClient
- Config:Device:Client/PLC
- Modbus address:008931
- Data type:Boolean 并保存它。
建议参考 PLC 或设备制造商关于 Modbus 地址的数据表。在那里,您将找到有关输入、输出和保持地址的详细信息。根据这些规范,应在标签配置中的 Modbus 地址行进行调整。例如,如果制造商将输出线圈 Q1 标记为 8193,则地址应配置为 008193。同样,如果网络输入表示为 1 且为线圈类型,则地址应设置为 000001。
- 步骤 03:实时仿真
连接到系统后,您可以查看输出线圈和输入线圈的实时状态。
通过 N3uron 界面与 PLC 交互需要适当的访问权限,包括读取和写入功能。
在 N3uron 的 WebUI 界面中创建一个 MQTT 模块实例
- 步骤 01:在导航面板中,选择 Config。
- 步骤 02:在资源管理器面板中,选择 Modules。
- 步骤 03:点击模型菜单并选择 New Module。
- 步骤 04:实例可以给任何名称,但在本示例中,我们将使用 MQTT。
- 步骤 05:将模块类型属性设置为 MqttClient。其余属性保持默认值,然后点击 Save。
配置 N3uron 的 MQTT 模块
-
步骤 01:在资源管理器面板中,选择您刚刚创建的 MQTT 实例。
-
步骤 02:点击模型菜单按钮并选择 New Connection。
-
步骤 03:为新连接命名。在本示例中,命名为 MqttClient:
- Destination broker : Custom
- Authentication mode: Password
- Username : Your Broker Username
- Password: Your Broker Password
- Protocol:MQTT
- Broker URL:Broker ip 保存 配置
使用 N3uron 的 MQTT 模块订阅主题
- 步骤 01:在模型面板中,右键点击 AWS 连接,选择 New Subscriber,并为其命名。在本示例中,我们将简单地使用 Subscriber。
- 步骤 02:点击它并在主题字段中添加名称。在本示例中,我们使用了 device/data。
为了测试和实践体验,我们为您提供了一个可以在 XIAO 上运行的 Arduino 代码。此外,您需要在上传代码之前将自己的凭据输入到此代码中。
-
步骤 03:使用下面显示的值设置以下属性,其余属性保持默认值:
- Qos: Qos 0.
- Encoding: UTF8
- Compression: None
- Serialization: JSON
- Data parser/Type: MqttClient JSON 然后 保存。
在这里,我们使用了为 MQTTClient JSON 格式配置的数据解析器。XIAO 设备以此格式向代理发布数据。如果您的设备不以此特定格式发布数据,您需要识别它使用的格式并创建自定义 JavaScript 代码片段来相应地处理设备。如需进一步指导,请参考提供的指南。
创建标签
- 步骤 01:在资源管理器面板中,选择 Tags。
- 步骤 02:在模型菜单中,右键点击文件夹图标,选择 New Tag,并为其命名。在本示例中,我们将使用 test。
-
步骤 03:在配置面板中,使用下面显示的值设置以下属性,其余属性保持默认值:
- Type: Number.
- Source/Enabled: Yes
- Module Type: MqttClient
- Module name: MQTT
- Config/Subscriber: MqttClient/Subscriber 点击 Save。
- 步骤 04:实时仿真 连接到系统后,您可以查看来自 MQTT 代理的输出的实时状态。
额外功能:让我们发布工厂状态到 AWS
我们已经提供了如何将 AWS 云连接到您的 reTerminal DM 设备 的分步说明。如果您是第一次阅读此 wiki,请参考此链接。
- 步骤 01:在资源管理器面板中,选择您刚刚创建的 MQTT 实例。
- 步骤 02:点击模型菜单按钮并选择 New Connection。
- 步骤 03:为新连接命名。在此示例中,已命名为 MqttPublisher。
-
步骤 04:配置连接属性:
- A:从 Destination Broker 下拉菜单中选择 Amazon Web Services。Authentication mode 将是 Certificate。此外,在此示例中 Client Id 是 N3uron。
- B:加载您在 AWS IoT 控制台中创建 Thing 时下载并保存的 Certificate、Private key 和 CA certificate。
- C:在 AWS IoT 控制台中,在左侧菜单中,转到 Settings 并复制您的 Device Data Endpoint。返回 N3uron 并将其粘贴到 Broker URL 字段中。
- D:将其余属性保留为默认值,然后点击 Save。
- 步骤 05:在模型面板中,右键点击您刚刚配置的 MqttPublisher 连接,选择 New Publisher,并为其命名。在此示例中,我们将简单地使用 AWS。
-
步骤 06:点击它并在 Topic 字段中添加名称。在此示例中,我们使用了 N3uron。
-
步骤 07:点击 Tag Filter 按钮,选择 New Tag Filter,并更改默认名称。在此示例中我们使用了 TagFilter。将 Mode、Path 和 Regex pattern 保留为默认值。通过此配置,N3uron 中配置的每个标签都将发布到我们的 AWS 代理。
- 步骤 08:转到 AWS IoT 控制台,在左侧菜单中选择 MQTT test client。点击 Subscribe to a topic 选项卡,在 Topic filter 中输入 N3uron 以订阅所有内容,然后点击 Subscribe。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。