使用 Edge Impulse 和 reTerminal 进行目标检测

介绍
在当今的数字化环境中,边缘 AI 和物联网(IoT)技术的集成为开发者和爱好者开辟了令人兴奋的可能性。Edge Impulse 就是这样一个强大的平台,它简化了为边缘设备创建机器学习模型的过程。在这个分步指南中,我们将引导您完成在 reTerminal 设备上安装 Edge Impulse 并创建本地目标检测解决方案的过程。
您将学到的内容:
- 为您的 reTerminal 安装必要的依赖项。
- 为您的项目设置 Node.js 和 npm。
- 部署 Edge Impulse Linux CLI 工具。
- 在 Edge Impulse 中创建和训练目标检测模型。
- 在 reTerminal 设备上本地部署和测试您的模型。
在本指南结束时,您将对如何在 reTerminal 等边缘设备上利用 Edge Impulse 的强大功能进行目标检测有一个实践性的理解。那么,让我们深入探索本地 AI 驱动目标检测的激动人心的世界吧!
硬件准备
Edge Impulse

Edge Impulse 是一个多功能平台,专门致力于简化为边缘设备(如微控制器和嵌入式系统)量身定制的机器学习模型开发。这个综合解决方案简化了整个机器学习工作流程,包括数据收集、预处理、模型训练、部署和监控,所有这些都在一个统一的环境中完成。它的突出特点之一是用户友好的界面,允许用户轻松收集和标记数据,同时提供预构建的信号处理块和机器学习算法库,以实现高效的模型开发。Edge Impulse 专为在资源受限的边缘设备上实现最佳推理性能而设计,确保实时处理而无需依赖持续的互联网连接。它通过与各种流行硬件平台的无缝集成得到进一步增强,使开发人员能够轻松部署模型。
软件准备
我们建议从官方网站安装最新版本的 Raspberry Pi 64 位操作系统。如果您希望安装新的 Raspbian 操作系统,请按照此指南中概述的步骤进行操作。
之后我们需要配置树莓派摄像头,请按照此指南中概述的步骤进行操作。
您需要一个 Edge Impulse 账户才能开始,所以请通过访问此链接创建一个账户。默认情况下会创建初始项目。
在您的 reTerminal 设备上安装依赖项
要在 Edge Impulse 中设置此设备,请逐一运行以下命令
sudo apt update
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
sudo apt install -y gcc g++ make build-essential nodejs sox gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-base-apps
npm config set user root && sudo npm install edge-impulse-linux -g --unsafe-perm
连接到 Edge Impulse
完成所有软件设置后,将您的摄像头或麦克风连接到您的 reTerminal。您需要提供与您的 Edge Impulse 账户关联的电子邮件地址、密码和设备名称。
edge-impulse-linux

验证您的设备已连接
就是这样!您的设备现在已连接到 Edge Impulse。要验证这一点,请转到您的 Edge Impulse 项目,然后点击设备。设备将在此处列出。
检测物体
构建数据集
您可以选择直接通过 reTerminal 从连接的树莓派摄像头收集数据,或者从本地存储上传预先收集的数据。

通过选择"摄像头"作为传感器并提供标签名称,您可以启动数据采样过程。
标记数据
您收集的所有图像都将在"标记队列"中等待注释。标记您的物体就像在物体周围拖拽一个框并输入标签一样简单。然后点击保存标签。
重新平衡您的数据集
为了验证模型的有效性,保留一部分数据(通常约20%)作为"测试集"是至关重要的。这些数据不应在模型训练期间使用,而仅用于验证目的。您可以使用位于"已收集数据"小部件上方的两个按钮轻松在训练集和测试集之间切换。如果您在开发板上收集了数据,但测试集中目前没有数据,您可以通过导航到仪表板 > 执行训练/测试分割来解决这个问题。
创建脉冲
在本教程中,我们一直在使用96x96图像,但需要注意的是,只要图像是正方形的,Edge Impulse 可以处理其他分辨率。要配置这一点,请按照以下步骤操作:首先,转到创建脉冲,然后将图像宽度和图像高度设置为您所需的尺寸(例如96)。接下来,选择适应最短轴作为调整大小模式,并添加图像和物体检测(图像)块。最后,点击保存脉冲以应用这些设置。
特征生成
在此步骤中,您将执行以下任务:
- 调整所有数据的大小。
- 将处理块应用于整个数据集。
- 生成完整数据集的3D可视化。
- 点击"生成特征"以启动该过程。
之后,"特征浏览器"将加载。此特征浏览器表示数据集中所有数据的图表。由于图像具有众多维度,我们在可视化之前对数据集使用了一种称为"降维"的技术。
训练
在"物体检测"选项卡中,您可以选择训练您的数据集。为此,您需要配置特定参数并选择您打算使用的模型。在本教程中,我们选择FOMO模型,根据其网站介绍,该模型引入了在资源受限设备上运行物体检测模型的革命性方法。FOMO是一种创新算法,为微控制器带来了实时物体检测、跟踪和计数功能,标志着一个重要里程碑。值得注意的是,FOMO拥有显著的速度优势,性能比MobileNet SSD快30倍,并且可以在少于200K RAM的情况下运行。
完成训练过程后,您将收到一个类似以下的混淆矩阵。
验证您的模型
现在模型已经训练完成,让我们使用一些测试数据来测试它。在数据收集期间,我们将数据集分为训练和测试子集。模型仅在训练数据上进行训练。因此,我们可以使用测试数据集来评估模型在现实场景中的表现如何。这个验证步骤对于确保模型没有过拟合训练数据(这是一个常见问题)至关重要。要验证我们的模型,请导航到模型测试并选择全部分类

在您的 reTerminal 设备上运行模型
在新的空白终端中运行以下命令行。
edge-impulse-linux-runner
此操作将触发模型的构建和下载。然后它将在您的 reTerminal 上执行。如果您在同一网络中,您可以访问摄像头画面的实时视图,并直接从您的 reTerminal 查看分类结果。转到设备建议的 URL。
Want to see a feed of the camera and live classification in your browser? Go to http://192.168.8.117:4912
结论
总之,reTerminal 和 Edge Impulse 的无缝集成使开发者能够充分发挥边缘 AI 的潜力。reTerminal 凭借其强大的硬件和多功能特性,是运行实时目标检测解决方案的绝佳平台。当与 Edge Impulse 结合使用时,后者简化了在资源受限设备上创建和部署机器学习模型的过程,可能性变得无限。无论您是在开发物联网应用、机器人技术,还是任何需要高效设备端 AI 的项目,reTerminal 和 Edge Impulse 之间的强大协同作用都为技术边缘的创新开辟了一个全新的世界。
技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。