在 reTerminal 上开始使用 TensorFlow Lite

TensorFlow Lite 是一套工具,通过帮助开发者在移动设备、嵌入式设备和物联网设备上运行模型,实现设备端机器学习。 TensorFlow Lite 的关键特性针对设备端机器学习进行了优化,专注于延迟、隐私、连接性、大小和功耗。该框架旨在为多个平台提供支持,包括 Android 和 iOS 设备、嵌入式 Linux 和微控制器。它还内置支持多种语言,如 Java、Swift、Objective-C、C++ 和 Python,并通过硬件加速和模型优化提供高性能。它为常见的机器学习任务提供端到端示例,如图像分类、目标检测、姿态估计、问答和文本分类,支持多个平台。
TensorFlow Lite 运行时包安装
tflite_runtime 包是一个更小、简化的 Python 包,包含使用 TensorFlow Lite 运行推理所需的最少代码。当您只想执行 .tflite 模型并避免浪费磁盘空间安装庞大的 TensorFlow 库时,这个包是理想的选择。
为了获得最佳性能,建议使用 64 位操作系统和相应的 TFLite 包,并启用优化的 XNNPACK 委托。这些可以通过您自己从源代码编译或安装 Seeed studio 提供的预构建二进制文件。或者,您可以使用 pip 安装最新稳定版本
最新稳定版本(官方构建)
pip3 install --index-url https://google-coral.github.io/py-repo/ tflite_runtime
为64位操作系统启用XNNPACK的性能优化包
在撰写本文时,官方尚未提供针对Python 3.7 64位操作系统启用XNNPACK优化的预构建wheel包,因此我们自行编译并分享了这些包。
wget www.files.seeedstudio.com/ml/TFLite/tflite_runtime-2.6.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl
pip3 install tflite_runtime-2.6.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl
安装完成后,尝试导入 tflite 包:
pi@raspberrypi:~ $ python3
Python 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tflite_runtime
>>> tflite_runtime.__version__
'2.6.0'
示例
可以使用 TFLite 转换器将任何 Tensorflow 模型转换为 .tflite 格式,前提是它只包含 TFLite 运行时支持的操作。以下是目前在 reTerminal 上测试的演示列表,将来会扩展和完善:
目标检测

演示:车辆检测 Jupyter Notebook 示例脚本
- alpha 0.25 224x224 66.7 FPS (15 毫秒)
- alpha 0.5 224x224 40 FPS (25 毫秒)
- alpha 0.75 320x320 14.9 FPS (67 毫秒)
- alpha 1.0 320x320 10.4 FPS (96 毫秒)
图像分类

演示:工业传送带撕裂识别 Jupyter Notebook 示例脚本
语义分割

演示:肺部分割 Jupyter Notebook 示例脚本
人脸年龄/性别识别

演示:多阶段推理:MobileNet YOLOv3 alpha 0.25 -> MobileFaceNet Github 仓库 示例脚本 ~16-20 FPS(使用 ARM NN)
人脸表情识别

演示:多阶段推理:MobileNet YOLOv3 alpha 0.25 -> MobileFaceNet Github 仓库 示例脚本 ~11 FPS
人脸防欺骗

演示:多阶段推理:MobileNet YOLOv3 alpha 0.25 -> MobileNet v1 alpha 0.25 Jupyter Notebook 示例脚本 ~23 FPS (ARM NN)
人脸识别

演示:多阶段推理:Ultra Light Face Detector with Landmark Detection -> MobileFaceNet Jupyter Notebook 示例脚本 ~15 FPS (ARM NN)
进一步优化
示例表格中的 FPS 和推理结果是针对 Tensorflow Lite 中 INT8 量化模型推理给出的,除非另有说明。
由于 reTerminal 基于 Raspberry Pi 4,它没有用于神经网络推理的额外硬件加速器,因此只能应用 CPU 推理的标准优化方法。
此主题的视频概述在这里:
以下是 CPU 推理优化方法的简要概述:
- 设计更小的网络。如果目标足够简单(< 100 类的图像分类或 < 10 类的目标检测或类似任务),较小的网络可以达到可接受的精度并运行得非常快。例如,训练用于仅检测一类对象(人脸)的 MobileNet v1 alpha 0.25 YOLOv2 网络在没有任何进一步优化的情况下达到 62.5 FPS。
原版 Tensorflow Lite FP32 推理: MobileNetv1(alpha 0.25) YOLOv2 1 类 0.89 MB 62.5 FPS MobileNetv1(alpha 1.0) YOLOv3 20 类 13.1 MB 7 FPS
- 量化。量化是降低神经网络权重精度的过程,通常从 FP32 降到 INT8。使用默认的 Tensorflow Lite 内核,它可以将大小减少 4 倍,延迟减少约 60-80%。通过使用 QAT - 量化感知训练可以最小化精度损失,这是在插入量化节点的情况下对网络进行微调的过程。
原版 Tensorflow Lite INT8 推理: MobileNetv1(alpha 0.25) YOLOv2 1 类 0.89 MB 77 FPS MobileNetv1(alpha 1.0) YOLOv3 20 类 13.1 MB 11.5 FPS
- 使用优化内核。通过利用具有针对特定 CPU 指令集优化的 CNN 内核的框架,可以提高推理速度,例如 ARM 的 NEON SIMD 指令。此类网络的示例包括 ARM NN 和 XNNPACK。
Arm NN SDK 是一套开源软件和工具,可在节能设备上实现机器学习工作负载。 描述和提供的基准测试看起来很有前景,但目前在最新的 Raspberry Pi OS 上的安装过程很痛苦 - 目前安装最新版本 ARM NN 的唯一正确方法是从源代码交叉编译。Debian Bullseye 有可用的二进制文件,但 Raspberry Pi OS 仍然基于 Debian Buster。使用基准测试脚本的推理测试结果好坏参半,对于单个模型,它显示的性能甚至比原版 Tensorflow Lite 更差,但在多模型推理中表现更快,可能是由于更高效的多处理利用。
ARM NN FP32 推理: MobileNetv1(alpha 0.25) YOLOv2 1 类 0.89 MB 83 FPS MobileNetv1(alpha 1.0) YOLOv3 20 类 13.1 MB 7.2 FPS
XNNPACK 是一个用于在 Android、iOS、Windows、Linux、macOS 环境中加速 ARM、x86 和 WebAssembly 架构神经网络推理的库。它作为委托集成在 Tensorflow Lite 中,默认为 Android 构建启用,但对于其他环境需要手动启用 - 因此如果您想在 Raspberry Pi 4 上使用 XNNPACK,您需要从源代码构建 TensorFlow Lite Interpreter 包或下载第三方二进制文件之一,例如我们在上面提供的那个。
XNNPACK 委托 Tensorflow Lite FP32 推理: MobileNetv1(alpha 0.25) YOLOv2 1 类 0.89 MB 83 FPS MobileNetv1(alpha 1.0) YOLOv3 20 类 13.1 MB 7.2 FPS
优化内核的主要问题是不同框架中对不同架构/神经网络算子/精度类型的支持不均匀。例如,INT8 优化内核在 ARM NN 和 XNNPACK 中都在开发中。XNNPACK 中对 INT8 优化内核的支持是最近才添加的,似乎带来了适度的性能改进,约 30%,取决于模型中使用的算子。 XNNPACK GitHub Issue
另一个有前景的方向是动态量化模型的优化内核,请参阅与开发者的对话: TensorFlow GitHub PR
开发者声称延迟改进了 3-4 倍,但目前仅限于非常特定的模型集。一个允许更方便使用的 PR 正在开发中。
- 剪枝和稀疏推理。剪枝是对训练好的神经网络进行微调以找到不对正确预测做出贡献的权重的过程。这允许减少模型的大小和延迟 - 精度降低取决于稀疏性设置。实验表明,可以达到高达 80% 的稀疏性,对精度的影响可以忽略不计。详情请参见这里和使用 tensorflow 进行剪枝的指南这里。 不幸的是,在当前形式下,只有非常有限的模型集支持使用 XNNPACK 进行剪枝和稀疏推理。
常见问题
Q1:我公司的政策不允许我们使用第三方二进制文件
您可以使用官方 TFLite 解释器包,或者按照这里的说明从源代码编译。
资源
-
[网页] TensorFlow Lite 官方网页
-
[网页] TensorFlow Lite 官方文档