reTerminal 安装选项
介绍
reTerminal 作为一个优秀的人机界面(HMI),已被广泛应用于许多不同的系统中。作为系统的接口,安装 reTerminal 而不是仅仅手持使用会是一个好主意。 在本节中,我们将讨论 reTerminal 安装解决方案的可能性。本节内容将涵盖硬件螺丝规格和社区设计。
硬件螺丝规格
设备背面和侧面的所有嵌入式螺母都适配 M4 螺丝,设备中间的 2 个螺母适配 M4 18mm 螺丝,其他的适配 M4 6mm 螺丝。 底部的安装孔是直径为 ¼ 英寸的标准相机安装孔,因此您可以将 reTerminal 连接到标准三脚架上。

社区设计
ReTerminal 旋转模块 "Rota Terminal"
这个旋转模块允许用户旋转和固定 reTerminal,配合新固件,当屏幕旋转到垂直位置时,屏幕会自动调整为垂直方向。 此外,通过进一步开发,这个模块还有更多可能性。 参考:https://protopedia.net/prototype/2903

reTerminal 天花板模块
reTerminal 天花板模块是一个将 reTerminal 转换为物联网控制设备的项目,该模块的功能包括控制插座的电源供应和通过摄像头进行监控。 参考:https://protopedia.net/prototype/2943

reTerminal Hat 连接适配器 2
工业应用也是 reTerminal 的使用场景之一,因此,reTerminal Hat 连接适配器为更容易集成到铝制 T 型槽框架而设计。 参考:https://protopedia.net/prototype/2972

MakerGear M2 的 ReTerminal 安装架
reTerminal 可以成为 3D 打印机的好伙伴,MakerGear M2 的 ReTerminal 安装架就是为此目的而设计的。 参考:https://www.thingiverse.com/thing:5372724

ReTerminal 支架
reTerminal 支架可能是许多项目最直接的解决方案。 参考:https://www.thingiverse.com/thing:5036319