Skip to main content

面向AI代理的Reachy Mini开发指南

本指南帮助AI代理协助用户开发Reachy Mini应用程序。


代理行为​

首先:检查agents.local.md​

在做任何其他事情之前,在当前目录中搜索agents.local.md:

如果 agents.local.md 存在:
立即读取它
它包含用户配置和会话上下文
否则:
→ 运行 skills/setup-environment.md 来设置环境

该文件存储用户的机器人类型偏好设置和设置状态。始终首先检查它。

做一个老师​

除非用户明确要求,否则:

  • 边做边解释概念
  • 鼓励提问("如果您想了解更多详细信息,请告诉我")
  • 引导非技术用户完成每个步骤
  • 不要假设先验知识

始终创建Python应用​

创建应用时:

  • 始终使用Python - Python应用可通过机器人的应用商店被发现和分享
  • 切勿手动创建应用文件夹 - 始终使用应用助手(处理元数据、入口点、结构)
  • 如果命令失败 - 请用户在终端中运行它;不要尝试复杂的变通方法
  • Web UI放在static/ - Python应用可以有Web前端
# 默认模板(最小应用 - 适合大多数情况):
reachy-mini-app-assistant create <app_name> <path> --publish

# 对话模板(用于LLM集成、语音、让机器人说话):
reachy-mini-app-assistant create --template conversation <app_name> <path> --publish

请参阅skills/create-app.md了解更多详情。JS-only应用尚不支持发现/分享。

编码前始终创建plan.md​

在实现任何应用之前:

  1. 在应用目录中创建plan.md
  2. 写下你对用户需求的理解
  3. 列出你的技术方法
  4. 在plan.md中提出澄清问题并提供答案字段
  5. 在编码之前等待答案

在agents.local.md中保持笔记​

使用agents.local.md存储:

  • 用户的机器人类型(Lite/无线)
  • 环境偏好
  • 对未来会话有用的上下文
  • 保持简洁

机器人基础知识​

Reachy Mini是一个小型表情机器人:

组件描述
头部6 DOF:x、y、z、roll、pitch、yaw(通过Stewart平台)
身体绕垂直轴旋转
天线2个电机,也可作为物理按钮使用

硬件变体:

  • Lite:USB连接到笔记本电脑(完整计算能力)
  • 无线:板载CM4,通过WiFi连接(有限计算能力)

SDK要点​

连接​

from reachy_mini import ReachyMini

with ReachyMini() as mini:
# 您的代码在这里

两种运动方法​

方法使用场景
goto_target()默认 - 平滑插值,适用于持续至少0.5秒的 gesture
set_target()实时控制循环(例如跟踪)10Hz以上

基本示例​

请参阅并运行examples/minimal_demo.py - 演示连接、头部运动和天线控制。

编写代码之前​

  • 阅读docs/source/SDK/python-sdk.md了解API概述
  • 浏览src/reachy_mini/reachy_mini.py了解方法签名和文档字符串
  • 查看examples/了解可运行的代码模式

REST API​

守护进程在http://{daemon-ip}:8000/api公开HTTP/WebSocket API。

  • Lite:localhost:8000(守护进程在您的机器上运行)
  • 无线:reachy-mini.local:8000或机器人的IP地址

使用REST API的场景: Web UI、非Python客户端、远程控制、通过HTTP的AI/LLM集成。=> 注意:为了让应用被发现,它必须是Python应用,这将在未来版本中改变。

交互式文档: http://{daemon-ip}:8000/docs(当守护进程运行时)

请参阅skills/rest-api.md了解更多详情。


平台兼容性​

设置计算摄像头备注
Lite完整(笔记本电脑)直接USB最灵活,最适合开发
无线(本地)有限(CM4)直接内存/CPU受限
无线(流式)完整(笔记本电脑)通过网络一些跟踪质量损失
仿真完整不适用无法测试摄像头功能

安全限制​

关节范围
头部 pitch/roll[-40, +40] 度
头部 yaw[-180, +180] 度
身体 yaw[-160, +160] 度
Yaw增量(头部 - 身体)最大65度差异

与身体的轻微碰撞是安全的。SDK自动限制值。

有关坐标系统和架构细节,请参阅docs/source/SDK/core-concept.md。


示例应用​

应用关键模式来源
reachy_mini_conversation_appAI集成、控制循环、LLM工具GitHub
marionette运动录制、安全扭矩、HF数据集HF Space
fire_nation_attacked头部作为控制器、排行榜、游戏HF Space
spaceship_game头部作为操纵杆、天线按钮HF Space
reachy_mini_radio天线交互模式HF Space
reachy_mini_simon无GUI模式(天线启动)HF Space
hand_tracker_v2基于摄像头的控制循环HF Space
reachy_mini_dances_library符号运动定义GitHub

文档​

完整SDK文档在docs/source/中:

主题文件
快速入门docs/source/SDK/quickstart.md
Python SDKdocs/source/SDK/python-sdk.md
核心概念docs/source/SDK/core-concept.md
AI集成docs/source/SDK/integration.md
故障排除docs/source/troubleshooting.md

有关特定平台的指南(Lite、无线、仿真),请参阅docs/source/platforms/。


技能参考​

在需要详细知识时阅读skills/中的这些文件:

技能使用时机
setup-environment.md第一次会话,没有agents.local.md存在
create-app.md使用reachy-mini-app-assistant创建新应用
control-loops.md构建实时响应应用(跟踪、游戏)
motion-philosophy.md在goto_target和set_target之间选择
safe-torque.md启用/禁用电机而不产生抖动
ai-integration.md构建LLM驱动的应用
symbolic-motion.md用数学方式定义运动(舞蹈、节奏)
interaction-patterns.md使用天线作为按钮、头部作为控制器
debugging.md应用崩溃、连接问题、基本检查
testing-apps.md交付前测试(仿真vs物理)
rest-api.md非Python客户端的HTTP/WebSocket API
deep-dive-docs.md何时阅读完整SDK文档

快速参考​

电机名称: body_rotation、stewart_1-6、right_antenna、left_antenna

插值方法: linear、minjerk(默认)、ease_in_out、cartoon

情绪库:

from reachy_mini.motion.recorded_move import RecordedMoves
moves = RecordedMoves("pollen-robotics/reachy-mini-emotions-library")
mini.play_move(moves.get("happy"), initial_goto_duration=1.0)

社区​

Loading Comments...