Skip to main content

REST API

Reachy Mini守护进程在http://<daemon-ip>:8000/api公开HTTP和WebSocket API。

  • Lite — 守护进程在您的机器上运行:http://localhost:8000
  • 无线 — 守护进程在机器人上运行:http://reachy-mini.local:8000

当守护进程运行时,您可以在以下位置浏览交互式Swagger UI

下面的参考从相同的OpenAPI规范生成,可以在没有运行守护进程的情况下查阅。

端点概览​

类别前缀描述
应用/api/apps列出、安装、启动和停止应用
守护进程/api/daemon启动、停止和重启守护进程
状态/api/state读取头部姿态、身体偏航、天线、DoA
移动/api/moveGoto、设置目标、播放录制移动
电机/api/motors获取电机状态、设置控制模式
运动学/api/kinematicsIK信息、URDF和STL网格文件
音量/api/volume扬声器和麦克风音量控制
HF认证/api/hf-authHugging Face令牌管理

完整参考​

在全页打开 · 下载OpenAPI规范(JSON)

更复杂的应用​

请参阅JavaScript SDK和Web应用页面,了解使用JavaScript SDK的更复杂应用的示例,该SDK利用WebRTC传输并为视频、音频和机器人控制提供更高级别的抽象。

Loading Comments...