Skip to main content

工具

插值函数

reachy_mini.utils.interpolation.minimum_jerk

Source

计算从起始位置到目标位置的最小jerk插值函数。


reachy_mini.utils.interpolation.linear_pose_interpolation

Source

在线性插值6D空间中两个姿态之间。


reachy_mini.utils.interpolation.time_trajectory

Source

基于指定的插值方法计算时间轨迹值。


reachy_mini.utils.interpolation.delta_angle_between_mat_rot

Source

计算两个3x3旋转矩阵PQ之间的角度(以弧度为单位)。

这等价于轴角空间中的角距离。通过相对旋转矩阵的迹来计算。

参数:

名称描述
P一个3x3旋转矩阵。
Q另一个3x3旋转矩阵。

返回:

两个旋转之间的弧度角度。

参考:


reachy_mini.utils.interpolation.distance_between_poses

Source

计算两个4x4齐次变换矩阵之间的三种距离。

结果结合了翻译(以毫米为单位)和旋转(以度为单位),使用任意但令人满意的等价关系:1度≈1毫米

参数:

名称描述
pose1表示第一个姿态的4x4齐次变换矩阵。
pose2表示第二个姿态的4x4齐次变换矩阵。

返回:

一个包含以下内容的元组:

  • 以米为单位的翻译距离
  • 以弧度为单位的角距离
  • 以魔法毫米为单位的疯狂距离(以毫米为单位的翻译+以度为单位的旋转)

reachy_mini.utils.interpolation.compose_world_offset

Source

用世界帧偏移组合绝对世界帧姿态。

  • 翻译在世界帧中相加: t_final = t_abs + t_off
  • 旋转在世界帧中组合: R_final = R_off @ R_abs

这绕其自身的原点旋转框架(关于世界轴定义的旋转),并按世界翻译移动。

参数:

名称类型描述
T_abs(4,4) ndarray世界帧中的绝对姿态。
T_off_world(4,4) ndarray在世界轴中指定的偏移变换(dx,dy,dz在世界;dR关于世界轴)。
reorthonormalizebool如果为True,SVD正交化结果旋转以对抗漂移。

返回:

名称类型描述
T_final(4,4) ndarray世界帧中的结果姿态。

reachy_mini.utils.interpolation.InterpolationTechnique

Source

插值技术的枚举。


硬件配置

reachy_mini.utils.hardware_config.parser.MotorConfig

Source

电机配置。


reachy_mini.utils.hardware_config.parser.SerialConfig

Source

串行配置。


reachy_mini.utils.hardware_config.parser.ReachyMiniConfig

Source

Reachy Mini配置。


reachy_mini.utils.hardware_config.parser.parse_yaml_config

Source

解析YAML配置文件并返回ReachyMiniConfig


Rerun可视化

reachy_mini.utils.rerun.Rerun

Source

Reachy Mini的Rerun日志记录。

方法

log_camera

Source

将摄像头图像记录到Rerun。


log_movements

**Source`

将运动数据记录到Rerun。


set_absolute_path_to_urdf

Source

设置URDF文件中的绝对路径。Rerun无法读取"package://"路径。


start

Source

启动Rerun日志记录线程。


stop

Source

停止Rerun日志记录线程。


reachy_mini.utils.rerun.UrdfEntityPaths

Source

用于构造与本机URDF日志记录器匹配的链接/关节实体路径的帮助器。


无线版本工具

reachy_mini.utils.wireless_version.utils.call_logger_wrapper

Source

异步运行命令,将stdout和stderr实时流式传输到日志记录器。

参数:

名称描述
command命令参数的列表或元组(不是字符串)
logger具有.info.error方法的日志记录器对象

reachy_mini.utils.wireless_version.update.update_reachy_mini

Source

更新reachy_mini包并重启守护进程。

参数:

名称描述
logger用于流式输出的日志记录器。
pre_release如果为True,则从PyPI安装预发布(如果设置了git_ref,则忽略)。
git_ref如果设置,则从GitHub标签/分支安装而不是从PyPI安装。

reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_fix_venvs_ownership

Source

对于无线单元,检查venvs_path下的文件是否由用户pollen拥有,并在需要时修复。

参数:

名称描述
venvs_path虚拟环境目录的路径(默认:/venvs)
custom_logger要使用的可选日志记录器,而不是模块日志记录器

reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_update_bluetooth_service

Source

info

检查蓝牙服务是否需要更新并在需要时更新。

将源bluetooth_service.py与安装在/bluetooth/bluetooth_service.py处的版本进行比较。如果它们不同,则复制新版本并重启蓝牙服务。还同步commands/文件夹。


reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_update_wireless_launcher

Source

info

检查无线守护进程服务是否需要更新并在需要时更新。

将源reachy-mini-daemon.service与安装的版本进行比较。如果它们不同,则复制新版本并重新加载systemd。


reachy_mini.utils.wireless_version.startup_check.check_and_sync_apps_venv_sdk

Source

info

检查apps_venv SDK是否与守护进程安装源匹配并在需要时同步。

比较两者版本和安装源(PyPI与git ref)。如果守护进程是从git ref安装的,apps_venv将被同步到相同的ref。


reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.is_update_available

Source

检查给定包是否有可用更新。


reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.get_pypi_version

Source

从PyPI获取包的最新版本。


reachy_mini.utils.wireless_version.update_available.get_local_version

Source

获取包的当前安装版本。


核心工具

reachy_mini.utils.create_head_pose

Source

创建表示6D空间中姿态(位置和方向)的齐次变换矩阵。

参数:

名称类型描述
xfloat位置的X坐标。
yfloat位置的Y坐标。
zfloat位置的Z坐标。
rollfloat横滚角
pitchfloat俯仰角
yawfloat偏航角
mmbool如果为True,则将位置从毫米转换为米。
degreesbool如果为True,则将横滚、俯仰和偏航解释为度;否则解释为弧度。

返回:

np.ndarray — 表示姿态的4x4齐次变换矩阵。


URDF解析

reachy_mini.utils.parse_urdf_for_kinematics.get_data

Source

生成urdf_kinematics.json文件。

Loading Comments...