Skip to main content

Reachy Mini 的 Home Assistant 集成

你是否想让 Reachy Mini 控制米家、Aqara、美的、海尔等智能家居设备(如冰箱、空调等)?此项目详细说明了如何使用 Reachy Mini 无代码实现控制,你可以直接将此文档交给 AI,让 AI 帮你安装并实现这一功能。

面向最终用户: 通过 HACS 安装官方的 Reachy Mini 集成 — https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini_homeassistant(自定义仓库 → 集成)。只要机器人与 Home Assistant 处于同一局域网,HA 会在约 30 秒内自动发现它,并创建一张真正的设备卡片,卡片下分组展示各类传感器(sensor)和二进制传感器(binary sensor)。同一个仓库还附带六个自动化蓝图(automation blueprint)。无需编写 YAML,无需手动接线实体。

本文档记录的是该集成(以及任何其他监控客户端)所消费的 SDK 侧接口:

  • mDNS / zeroconf 发现协议 — HA 如何在局域网中找到守护进程(daemon)。
  • 集成轮询的现有 REST 端点,用于组装它对机器人状态的视图。

SDK 并未提供专门的"Home Assistant 聚合"端点。HA 消费方与其他客户端一样,分别请求相同的路由(daemon 状态、应用锁状态、音频混音器、DoA)。那些 HA 风格的语义 —— awake、active_app_transport、webrtc_active —— 完全存在于集成仓库中。

发现机制​

Reachy Mini 守护进程通过 mDNS 在局域网上以 _reachy-mini._tcp.local. 广播自身。Home Assistant 的 zeroconf 组件会根据 TXT 记录中的 model=ReachyMini 匹配 Reachy Mini 集成,因此正是这个属性过滤让自动发现变得明确无误。

TXT 键类型含义
unit_id16 位十六进制字符每台机器人稳定的标识符 —— 音频设备序列号的 SHA-256 截断值。集成用它作为 HA 配置条目(config entry)的 unique-id。
model字符串"ReachyMini"。用作 manifest 过滤器。
manufacturer字符串"Pollen Robotics"。
version字符串守护进程包版本。
caps逗号分隔能力标志:camera,mic,speaker,motion,apps。
api字符串"rest+ws"。
robot_name字符串用户可配置的显示名称。
ws_path字符串/ws/sdk —— SDK 的 WebSocket 路径。
address字符串IP 地址(也可通过 A 记录解析获得)。

可在局域网内任意主机上验证:

avahi-browse -rt _reachy-mini._tcp        # Linux
dns-sd -Z _reachy-mini._tcp local. # macOS
dns-sd.exe -B _reachy-mini._tcp # Windows
Resolve-DnsName reachy-mini.local # PowerShell

跨平台的验证方式:在 Home Assistant 中,只要 HACS 集成已安装且机器人在同一局域网,设置 → 设备与服务 页面就会显示 "Discovered: Reachy Mini"(已发现:Reachy Mini)卡片。这才是面向最终用户的真正验证手段 —— 上面的命令行仅用于自动发现静默失败时的调试。

实现位置:src/reachy_mini/utils/discovery.py。

集成所消费的端点​

集成的协调器(coordinator)每 30 秒并行轮询这些端点一次(asyncio.gather)。每个端点独立失败 —— 局部故障只会让受影响的实体离线,而不是整台设备。

端点集成使用的字段
GET /api/daemon/statusversion → 固件版本;hardware_id → unit_id(与 mDNS TXT 交叉校验);backend_status.motor_control_mode → awake + 原始 motor_mode;backend_status.ready → 可用性门控
GET /api/daemon/robot-app-lock-statusstate + holder_name → active_app、active_app_transport、webrtc_active
GET /api/state/doaangle → DoA 弧度;speech_detected → 语音 VAD
GET /api/volume/currentvolume → 扬声器音量
GET /api/volume/microphone/currentvolume → 麦克风音量

集成的协调器(coordinator.py)在其上完成 HA 语义塑造:awake = motor_mode in {"enabled", "gravity_compensation"}、根据锁状态推导 active_app_transport 等等。SDK 从不提供 HA 专属字段;由消费方自行组合。

目前尚未暴露的内容​

以下信息在 HA 中会很有用,但目前没有任何 SDK 路由暴露它们:

  • CPU / 内存 / 运行时长 —— 宿主进程指标。这些在 Lite 和 Wireless 版本上都可用(它们是守护进程的统计信息,而非机器人硬件传感器)。
  • IMU 俯仰 / 横滚 / 温度 —— 仅 Wireless 版可用(BMI088 只装在 CM4 板上)。在 Lite 上这些值会是 null。

两者日后都可以作为小型增量路由加入(例如 /api/daemon/host、/api/state/imu),不会破坏任何现有功能。集成会把它们作为额外的扇出目标接收,并暴露为新的实体。

不使用集成的备选方案​

如果你不想安装这个自定义集成,也可以直接用 Home Assistant 内置的 rest: 集成访问同样的端点 —— 每个端点一个 rest: 块。代价是你需要自己维护 YAML,并内联编写 Jinja 推导逻辑(awake、webrtc_active 等)。

rest:
- resource: http://reachy-mini.local:8000/api/daemon/status
scan_interval: 30
sensor:
- name: "Reachy Mini Motor Mode"
unique_id: reachy_mini_motor_mode
value_template: "{{ value_json.backend_status.motor_control_mode }}"
- name: "Reachy Mini Firmware"
unique_id: reachy_mini_firmware
value_template: "{{ value_json.version }}"
binary_sensor:
- name: "Reachy Mini Awake"
unique_id: reachy_mini_awake
value_template: >-
{{ value_json.backend_status.motor_control_mode in
['enabled', 'gravity_compensation'] }}
device_class: power

- resource: http://reachy-mini.local:8000/api/daemon/robot-app-lock-status
scan_interval: 30
sensor:
- name: "Reachy Mini Active App"
unique_id: reachy_mini_active_app
value_template: "{{ value_json.holder_name | default('none') }}"
binary_sensor:
- name: "Reachy Mini WebRTC Active"
unique_id: reachy_mini_webrtc_active
value_template: "{{ value_json.state == 'remote_session' }}"
device_class: connectivity

如有需要,可以为 /api/state/doa、/api/volume/current 和 /api/volume/microphone/current 添加更多 rest: 块 —— 各字段的确切结构请参见运行中的守护进程上 /docs 页面的响应模式(response schema)。

然后调用 rest.reload 动作(开发者工具 → 动作)或重启 Home Assistant;实体将出现在 设置 → 设备与服务 → 实体 页面,可按 reachy_mini 过滤。

安装完成后的控制步骤​

安装完成 Home Assistant 后,可按如下步骤实现控制:

  1. 打开 http://localhost:8123。
  2. 首次打开是初始化向导:创建管理员账号(姓名/用户名/密码),地区选 China,一路下一步。
  3. 进入 设置 → 设备与服务(Settings → Devices & Services)。
  4. 约 30 秒内应该出现 "Discovered: Reachy Mini" 卡片 → 点击 添加/Add 确认即可。
    • 第一次添加时 HA 会自动下载摄像头的 aiortc 依赖,需要联网,请稍等片刻。
  5. 如果没出现发现卡片:点击右下角 添加集成 → 搜索 "Reachy Mini" → 手动填写地址(有线版可填写 127.0.0.1)。

成功后你会看到一个 Reachy Mini 设备,下面挂着:摄像头实时画面、唤醒/睡眠按钮、81 种表情 + 34 种舞蹈下拉框、音量滑块、电机模式选择(disabled 可当软急停),以及语音检测等传感器。

设计说明​

  • SDK 只暴露通用端点 —— daemon 状态、机器人状态、音量、应用锁。守护进程中不存在任何 HA 风格的语义。
  • HA 专属的推导逻辑(awake、active_app_transport、webrtc_active)完全位于集成仓库的协调器中。修改它们的定义不会触及 SDK。
  • 集成被有意设计为能容忍端点缺失 —— 如果 /api/state/doa 返回 404(音频被禁用),DoA 相关字段只会变为不可用,设备卡片的其余部分照常工作。
  • 无鉴权,仅信任局域网。 与守护进程上其他所有 /api/* 路由的安全姿态一致。请勿将 8000 端口直接暴露到互联网。

面向用户的安装 / 配置 / 自动化流程,请参见集成仓库:https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini_homeassistant。

Loading Comments...