Skip to main content

Reachy Mini × XIAO 屏幕体感控制

结合 Reachy Mini 机器人与 XIAO ESP32-S3 Plus 触摸屏,利用屏幕内置 IMU 传感器(LSM6DS3),倾斜屏幕即可体感控制机器人身体左右摇摆、头部左右转动和上下点头。

Reachy Mini × XIAO 屏幕体感控制演示

PlatformControllerSensorLanguage


效果演示​

操作机器人响应屏幕显示
左右倾斜屏幕身体左右摇摆 + 头部左右转动颜文字随倾斜方向摆动
前后倾斜屏幕头部上下点头—
屏幕静止保持不动(手动触发)颜文字回正

屏幕上显示 ≧∇≦ 颜文字,旋转 90° 正立,随倾斜方向摆动。XIAO 屏幕的显示图案可以自定义,参考 1.47 inch Touch Display 入门教程 编译烧录你自己的图案。


硬件清单​

硬件说明
Reachy Mini 无线套件USB 直连电脑
1.47 inch Touch Display — XIAO ESP32-S3 Plus内置 LSM6DS3 IMU 传感器
PC (Windows)Python 3.11+
USB 数据线 ×2屏幕和机器人各一根 Type-C

软件环境​

步骤 1. 安装 Arduino CLI​

从 Arduino CLI Releases 下载并安装。

步骤 2. 安装 ESP32 开发板支持​

arduino-cli config init

编辑配置文件 ~/.arduino15/arduino-cli.yaml,在 board_manager.additional_urls 中添加:

board_manager:
additional_urls:
- https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

安装 ESP32 核心:

arduino-cli core install esp32:esp32
tip

屏幕开发板选择 XIAO_ESP32S3_Plus 作为编译目标(fqbn)。

步骤 3. 安装 Seeed GFX 库​

屏幕显示依赖 Seeed_GFX 库,请从 GitHub 获取并安装到 Arduino libraries 目录。

步骤 4. 安装 Python 依赖​

pip install reachy-mini pyserial numpy

步骤一:获取项目代码​

git clone https://github.com/Genie-INSPIRE/reachy-mini-sway-screen.git
cd reachy-mini-sway-screen

项目包含:

文件作用
reachy_sway_screen/reachy_sway_screen.ino屏幕固件:读取 IMU + 串口发送 + 画颜文字
reachy_sync/sway_follow.py主控制程序:串口读取 + 机器人控制
reachy_sync/start_daemon.pyReachy Mini 守护进程启动脚本

步骤二:烧录屏幕固件​

1. 查找屏幕 COM 口​

插入屏幕 USB,打开 设备管理器,找到 USB-Serial/JTAG 对应的 COM 口(VID 0x303A)。

note

屏幕通过 VID 自动识别,COM 口编号变化不影响识别。

2. 编译并烧录​

arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:XIAO_ESP32S3_Plus -u -p COM9 --warnings none reachy_sway_screen

将 COM9 替换为你实际的屏幕 COM 口。

3. 校准中位​

  1. 将屏幕平放在桌面上(保持水平)
  2. 等待 2 秒(屏幕显示 hold neutral)
  3. 自动采样 0.5 秒,保存中位到 NVS(断电不丢失)
  4. 如需重新校准:用串口工具(115200 baud)向屏幕发送字母 c
caution

首次使用或更换屏幕后必须校准中位,否则倾斜角度会有偏差。


步骤三:启动机器人守护进程​

1. 查找机器人 COM 口​

插入机器人 USB,在设备管理器中找到 CH343 芯片对应的 COM 口(VID 0x1A86)。

2. 修改 COM 口​

编辑 reachy_sync/start_daemon.py,将 COM14 改为你实际的机器人 COM 口:

# 用编辑器打开 start_daemon.py,修改 COM14 为你的实际端口

3. 启动​

cd reachy_sync
python -u start_daemon.py

看到 Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 即表示成功。

tip

可在浏览器中打开 http://127.0.0.1:8000/ 确认守护进程正在运行。


步骤四:运行主控制程序​

cd reachy_sync
python -u sway_follow.py

看到以下输出即表示成功:

screen connected on COMx
connected
ready: L/R tilt -> body sway + head yaw. F/B tilt -> head pitch.

倾斜屏幕,机器人就会跟着动了!


工作原理​

数据流​

屏幕 IMU (LSM6DS3)
ax = 左右倾斜, ay = 前后倾斜
tilt = -asinf(ax), pitch = -asinf(ay)
死区过滤 + 增益放大 + 低通滤波
串口发送: "sway <值> pitch <值> rad" (115200 baud)
↓
Python (sway_follow.py)
读取串口数据
两级低通滤波 (系数 0.22)
计算 body_yaw, head yaw, head pitch
↓
Reachy Mini Daemon (端口 8000)
set_target(body_yaw, antennas, head)
↓
机器人电机执行

屏幕固件关键参数​

参数值说明
GAIN6.0倾斜放大倍数,越大越灵敏
FILT0.25低通滤波系数,越小越平滑但越慢
AMP0.7最大输出幅度 (rad),约 40°
deadband0.008死区 (rad),0.5° 以内忽略

机器人端关键参数​

参数值说明
HEAD_K0.40头部左右转动增益
HEAD_PITCH_K0.65头部上下点头增益
滤波系数0.22 / 0.22两级低通,越小越平滑

天线镜像说明​

Reachy Mini 的两个天线电机是镜像安装的:

  • 右天线 (index 0):正值往左倒,负值往右倒
  • 左天线 (index 1):正值往右倒,负值往左倒

要让两个天线往同一方向倒,需要用相反符号:右天线用减,左天线用加。


参数调优​

太卡顿​

  • 增大屏幕 FILT(如 0.25 → 0.30):屏幕端滤波更强
  • 减小机器人端滤波系数(如 0.22 → 0.15):更平滑但响应慢

响应太慢​

  • 增大屏幕 GAIN(如 6.0 → 8.0):小倾斜触发大动作
  • 增大机器人端滤波系数(如 0.22 → 0.30):更快响应

头部方向反了​

问题解决方法
左右反翻转 tilt 符号(.ino 中 tilt = -asinf(ax) 加/去负号)
上下反翻转 pitch 符号(.ino 中 pt = -asinf(ay) 同理)

颜文字方向不对​

问题解决方法
旋转角度修改 .ino 中 drawFigure(dyn + 1.5708f) 的 1.5708(= 90°)
倾斜方向反修改 dyn = kaoDev * 2.0f 改成 dyn = -kaoDev * 2.0f

FAQ​

Q: 断电后需要重新做什么?

A: 重启守护进程(python start_daemon.py),再启动 sway_follow.py。屏幕固件和中位数据保存在 NVS 里,不会丢失。

Q: COM 口编号变了怎么办?

A: 屏幕靠 VID(0x303A)自动识别,不用改。机器人在 start_daemon.py 里改 COM 口号。

Q: 机器人不动?

A: 检查守护进程是否在 8000 端口运行(浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/),不行就重启守护进程。

Q: 屏幕不显示或不发送数据?

A: 检查 USB 连线、重新烧录固件、用串口工具(115200 baud)查看是否有 sway ... pitch ... rad 输出。

Q: 头部方向反了怎么调?

A: 左右反 → 翻转 .ino 中 tilt = -asinf(ax) 的负号;上下反 → 翻转 pt = -asinf(ay) 的负号。


技术支持​


参考文档​

Loading Comments...