Skip to main content

无线Reachy Mini开发工作流

本指南涵盖在无线Reachy Mini上开发和测试代码的高效工作流。

先决条件​

  • SSH访问您的机器人(ssh pollen@reachy-mini.local,密码:root)
  • 在您的电脑上安装SSHFS(Ubuntu/Debian上sudo apt install sshfs)
  • 您的机器人的IP地址(在仪表板、路由器中找到,或在SSH后运行ifconfig)

快速跨平台选项​

在深入了解完整工作流之前,这里有两个更简单的跨平台方法:

VS Code远程SSH​

VS Code的Remote - SSH扩展让您可以直接在机器人上编辑文件。连接到pollen@reachy-mini.local,然后打开任何文件夹。更改直接保存在机器人上。这在Windows、macOS和Linux上都能工作。

Rsync​

使用rsync将您的本地源代码同步到机器人的site-packages。这很快,几乎无处不在:

rsync -avz /path/to/your_app/src/your_app/ \
pollen@reachy-mini.local:/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/your_app/

每次编辑后运行此命令以推送更改。添加--delete以删除本地不再存在的文件。

有关这两个选项,请参阅方法A的第3步以在机器人上运行您的代码。


方法A:在机器人上克隆,在本地编辑(推荐)​

这是首选工作流。您的代码在机器人上,但您使用您喜欢的IDE或AI编码工具从您的电脑编辑它。

第1步:在机器人上克隆您的仓库​

ssh pollen@reachy-mini.local
cd /home/pollen
git clone https://github.com/YOUR_USER/YOUR_APP.git

第2步:将机器人的文件挂载到您的本地机器​

在您的本地电脑上,创建挂载点并挂载:

mkdir -p ~/wireless_dev
sshfs pollen@reachy-mini.local:/home/pollen/YOUR_APP ~/wireless_dev \
-o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3

现在您可以在~/wireless_dev中打开您的IDE,就像文件是本地的一样进行编辑。

第3步:在机器人上安装并运行您的代码​

SSH进入机器人并安装/运行您的应用:

ssh pollen@reachy-mini.local
cd /home/pollen/YOUR_APP

# 以可编辑模式安装(更改立即生效):
/venvs/apps_venv/bin/pip install -e .

# 然后运行您的应用:
/venvs/apps_venv/bin/python -m YOUR_MODULE.main

# 或者直接运行而不安装:
/venvs/apps_venv/bin/python your_script.py

第4步:完成后卸载​

fusermount -u ~/wireless_dev

方法B:覆盖已安装的应用源​

如果您已经通过仪表板安装了应用,并希望通过将本地文件挂载到机器人上来直接修改其源代码。

第1步:找到机器人上已安装的应用​

应用安装在:

/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/YOUR_APP_NAME/

第2步:将您的本地源挂载到已安装的位置​

在机器人上运行此命令,将您PC的源代码挂载到已安装的软件包上:

ssh pollen@reachy-mini.local

# 将您的本地src内容挂载到site-packages
sshfs YOUR_USER@YOUR_PC_IP:/path/to/your_app/src/your_app \
/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/YOUR_APP_NAME \
-o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3

重要:只挂载您的src/your_app/目录的内容,而不是整个仓库。site-packages目录直接包含包,而不是仓库结构。

现在在您的PC上编辑文件。重启应用时更改立即生效。

方法C:挂载本地源并直接运行​

类似于方法B,但不使用pip install或仪表板。您将本地源挂载到机器人并直接运行应用。

第1步:将您的本地源挂载到机器人​

在机器人上运行此命令:

ssh pollen@reachy-mini.local
mkdir -p /home/pollen/my_app_mount

sshfs YOUR_USER@YOUR_PC_IP:/path/to/your_app /home/pollen/my_app_mount \
-o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3

第2步:直接运行您的应用​

cd /home/pollen/my_app_mount
/venvs/apps_venv/bin/python main.py

这种方法对于测试很快,但您的应用不会注册在仪表板中。

安装特定分支或版本​

要系统范围安装特定版本:

ssh pollen@reachy-mini.local
/venvs/apps_venv/bin/python -m pip install --force-reinstall \
"git+https://github.com/pollen-robotics/MY_AWESOME_APP.git@MY_AWESOME_BRANCH"

将MY_AWESOME_BRANCH替换为分支名(develop)、标签或提交哈希。

常见陷阱​

通过SSHFS安装pip很慢​

如果您将文件从您的电脑挂载到机器人(方法A的反向),pip install操作会非常慢,因为pip通过网络读取许多小文件。

解决方案:

  • 使用方法A(文件在机器人上,挂载到您的电脑)
  • 或者跳过pip install,直接使用python -m your_module运行

错误的site-packages挂载点​

git仓库有这个结构:

your_app/
src/
your_app/
__init__.py
main.py

但site-packages包含:

your_app/
__init__.py
main.py

如果您将整个仓库挂载到site-packages,Python将找不到您的代码。只挂载内部包目录。

快速参考​

任务命令
SSH到机器人ssh pollen@reachy-mini.local
停止守护进程sudo systemctl stop reachy-mini-daemon
启动守护进程sudo systemctl start reachy-mini-daemon
查看守护进程日志journalctl -u reachy-mini-daemon -f
检查机器人状态reachyminios_check
将机器人文件本地挂载sshfs pollen@IP:/path ~/local_mount -o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3
卸载fusermount -u ~/local_mount

另请参阅​

Loading Comments...