从特定分支安装守护进程
[!WARNING] ⚠️ 仅适用于开发者和测试人员
本指南介绍如何在官方发布之前从特定GitHub分支安装Reachy Mini守护进程。使用此功能测试新功能或错误修复。
先决条件
- SSH访问您的Reachy Mini机器人(
pollen@reachy-mini.local,密码:root) - 机器人已连接到您的WiFi网络(或可通过其热点访问)
选项A:本地开发设置
[!NOTE] 此选项适用于积极开发和快速调试周期。它允许您安全地测试更改,而不影响系统范围的安装。
⚠️ 避免使用此选项安装应用,因为对本地
reachy_mini版本所做的更改不会正确传播。
步骤:
-
通过SSH连接到机器人:
ssh pollen@reachy-mini.local
# 密码:root -
克隆具有特定分支的Reachy Mini仓库:
git clone -b <branch-name> https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini.git
cd reachy_mini -
设置虚拟环境:
uv venv --python /venvs/mini_daemon/bin/python .venv
source .venv/bin/activate
uv sync --extra gstreamer --extra wireless-version -
停止系统守护进程服务:
sudo systemctl stop reachy-mini-daemon[!TIP] 此步骤需要在每次重启后重复,因为系统服务会自动重启。
-
启动本地守护进程进行测试:
reachy-mini-daemon --wireless-version
现在您可以修改~/reachy_mini中的代码并测试更改,而不影响系统安装。
选项B:系统范围自定义安装
[!NOTE] 此选项将分支构建的reachy-mini安装为系统范围的守护进程。它更适合进行彻底的端到端测试,并支持从Reachy Mini Control无缝安装应用。
步骤:
-
通过SSH连接到机器人:
ssh pollen@reachy-mini.local
# 密码:root -
激活守护进程的虚拟环境:
source /venvs/mini_daemon/bin/activate -
安装特定分支:
pip install --no-cache-dir --force-reinstall \
"reachy_mini[gstreamer,wireless-version] @ git+https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini.git@<branch-name>"将
<branch-name>替换为您要测试的分支(例如develop、feature/my-feature、bugfix/issue-123)。[!NOTE] 我们必须在这里使用
pip而不是uv,因为uv pip install与git lfs不能正确工作。 -
(仅适用于≤1.2.13的版本) 使用
/venvs/apps_venv重复步骤2和3。 -
重启守护进程服务:
sudo systemctl restart reachy-mini-daemon -
验证安装成功:
pip show reachy-mini | grep Version这将显示您安装的分支对应的版本。
回滚到出厂版本
如果您在分支安装时遇到问题,可以恢复出厂守护进程:
- 通过蓝牙触发SOFTWARE_RESET命令以重新安装原始出厂守护进程
- 有关详细分步说明,请参阅重置指南
重要说明
- 备份您的工作在切换不同分支安装之前
- 在进行系统范围安装之前,在本地开发模式下进行充分测试
- 安装后监控系统日志:
journalctl -u reachy-mini-daemon -f - 性能影响: 某些开发分支可能具有降低的性能或稳定性