Skip to main content

蓝牙重置和重启工具(无线版)

如果您需要通过蓝牙重置机器人的WiFi热点、重启守护进程或运行其他维护命令,请使用以下选项之一。当您在笔记本电脑或台式机上时,优先使用官方Reachy Mini Control应用:它包含蓝牙控制台,避免使用单独的浏览器或手机应用。

1. Reachy Mini Control — 蓝牙控制台(推荐)​

使用Reachy Mini Control桌面应用(下载)。蓝牙必须在您的电脑上启用。

  1. 打开Reachy Mini Control。在连接到Reachy屏幕(开始会话之前),滚动到底部并点击**"首次WiFi设置"**。

control-app-first-time-wifi-setup.png

  1. 在**"首次WiFi设置"向导中,使用底部链接"尝试蓝牙控制台"**(例如热点未检测到时,或无论何时您想要直接使用控制台)。

control-app-wifi-wizard-bluetooth-console.png

从蓝牙控制台您可以重置热点、检查网络状态,以及运行与其他方法相同的命令。

注意: 在某些应用版本中,入口链接可能显示为**"首次连接到您的WiFi..."而不是"首次WiFi设置"**;它会打开相同的WiFi设置流程。

2. Web Bluetooth仪表板(手机或桌面浏览器)​

使用智能手机或桌面以及支持蓝牙的浏览器(Chrome、Opera或Edge),打开独立工具:蓝牙工具。您可以重置热点、检查网络状态等,无需安装桌面应用。

如果您的设备或浏览器不支持Web Bluetooth API,请使用桌面应用(上文)或nRF Connect方法(下文)。

3. nRF Connect(高级)​

Reachy Mini无线版公开了蓝牙GATT接口,因此您可以从通用BLE客户端重置WiFi热点或守护进程。

3.1 安装nRF Connect​

3.2 扫描并连接​

  1. 打开nRF Connect。
  2. 扫描设备并选择ReachyMini。

[bluetooth_1.jpg

  1. 连接到设备。

3.3 未知服务和使用WRITE部分​

  • 打开未知服务。
  • 使用WRITE部分发送命令。
  • 您可以使用上方的READ部分检查机器人的响应。

[bluetooth_2.jpg

3.4 发送命令​

命令作为十六进制字符串发送(或作为STATUS或CMD_HOTSPOT等明文)。如果需要ASCII→十六进制,请使用此转换器。

在任何其他命令之前始终发送PIN。

PIN码​

PIN是机器人序列号的最后5位数字。例如,如果序列号是xxxxxxxx4918400018,则PIN是00018 — 发送PIN_00018(或下面的十六进制值)。

命令参考​

命令十六进制值(0x之后)
STATUS535441545553
PIN_0001850494E5F3030303138
CMD_HOTSPOT434D445F484F5453504F54
CMD_RESTART_DAEMON434D445F524553544152545F4441454D4F4E
CMD_SOFTWARE_RESET434D445F534F4654574152455F5245534554

如果您使用CMD_SOFTWARE_RESET,机器人将重启,可能需要约5分钟才能再次访问。

提示​

为便于重复使用,保存常用命令会很方便。

[bluetooth_3.jpg [bluetooth_4.jpg

Loading Comments...