Skip to main content

构建和发布应用

Reachy Mini拥有由Hugging Face Spaces提供支持的 应用生态系统。您可以构建Python应用,发布它们,任何Reachy Mini所有者都可以从仪表板一键安装它们。

有关带屏幕截图的分步教程,请参阅博客文章:制作和发布您的Reachy Mini应用。


使用AI代理​

如果您使用AI编码代理(Claude Code、Cursor、Copilot等),它可以为您构建应用。将其指向项目的AGENTS.md:

我想创建一个Reachy Mini应用。首先请阅读https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini/blob/main/AGENTS.md

仓库包含skills/目录,详细指南供AI代理用于正确构建应用:

技能内容
create-app.md应用创建工作流和模板
ai-integration.md构建LLM驱动的应用
control-loops.md实时响应应用(跟踪、游戏)
motion-philosophy.md在goto_target和set_target之间选择
interaction-patterns.md天线作为按钮,头部作为控制器
symbolic-motion.md用数学方式定义运动(舞蹈、节奏)

应用如何工作​

Reachy Mini守护进程管理您应用的全部生命周期:

  1. 您发送"启动应用"请求(从仪表板或REST API)。
  2. 守护进程将您的应用作为Python子进程启动(python -u -m your_app.main)。
  3. 您的应用接收已连接的ReachyMini实例和stop_event。
  4. 停止时,守护进程向您的进程发送SIGINT,这会触发优雅关闭。
  5. 应用退出后,守护进程将机器人返回到其默认位置。

关键约束:

  • 一次只能运行一个应用。
  • 您的应用在守护进程的子进程中运行——它不管理自己的硬件连接。
  • 在无线机器人上,您的应用在/venvs/apps_venv/的共享虚拟环境中运行。

创建应用​

始终使用CLI工具创建应用——它生成正确的结构、元数据和入口点:

# 安装reachy-mini(如果尚未完成)
uv pip install reachy-mini

# 一站式创建和发布(推荐)
reachy-mini-app-assistant create my_app_name /path/to/destination --publish

# 或者先本地创建
reachy-mini-app-assistant create my_app_name /path/to/destination

切勿手动创建应用文件夹。 助手处理样板代码、Hugging Face标签、入口点和正确的包结构。手动创建会导致难以调试的微妙问题。

选择模板​

模板命令使用场景
默认reachy-mini-app-assistant create my_app .大多数应用。最小工作结构。
对话reachy-mini-app-assistant create --template conversation my_app .LLM集成、语音、让机器人说话。包括音频管道、LLM工具、运动融合和所有管道。

生成的结构​

my_app/
├── index.html # Hugging Face Space登录页面
├── style.css # 登录页面样式
├── pyproject.toml # 带入口点的包配置
├── README.md # 必须包含reachy_mini_python_app标签
└── my_app/
├── __init__.py
├── main.py # 您的应用逻辑
└── static/ # 可选Web UI
├── index.html
├── style.css
└── main.js

ReachyMiniApp合约​

您的应用是一个扩展ReachyMiniApp并实现run()方法的类。这是最小结构:

import threading
import time

import numpy as np

from reachy_mini import ReachyMini, ReachyMiniApp
from reachy_mini.utils import create_head_pose


class MyApp(ReachyMiniApp):
def run(self, reachy_mini: ReachyMini, stop_event: threading.Event):
t0 = time.time()

while not stop_event.is_set():
t = time.time() - t0

# 移动头部
yaw = 30.0 * np.sin(2.0 * np.pi * 0.2 * t)
head_pose = create_head_pose(yaw=yaw, degrees=True)

# 移动天线
a = np.deg2rad(25.0 * np.sin(2.0 * np.pi * 0.5 * t))
antennas = np.array([a, -a])

reachy_mini.set_target(head=head_pose, antennas=antennas)
time.sleep(0.02)


if __name__ == "__main__":
app = MyApp()
try:
app.wrapped_run()
except KeyboardInterrupt:
app.stop()

关键点​

  • run(reachy_mini, stop_event):您必须实现的唯一方法。ReachyMini实例已经连接并准备好。在主循环中轮询stop_event以优雅退出。
  • wrapped_run():从__main__块调用。它处理连接到机器人、启动可选服务,并调用您的run()方法。
  • stop():设置stop_event。守护进程在停止您的应用时通过SIGINT调用此方法。
  • __main__块:必需。守护进程将您的应用作为模块运行(python -m my_app.main),因此此块是实际入口点。

pyproject.toml入口点​

守护进程通过标准Python入口点发现您的应用。助手为您生成此配置:

[project.entry-points."reachy_mini_apps"]
my_app = "my_app.main:MyApp"

组名是reachy_mini_apps(带下划线)。值指向您的类(module.main:ClassName)。

您应该在additional dependencies for your project中添加任何其他依赖到此文件。


可选:应用的网络UI​

如果您希望应用有任何设置页面或任何Web界面,请在您的类上设置custom_app_url:

class MyApp(ReachyMiniApp):
custom_app_url: str | None = "http://0.0.0.0:8042"

def run(self, reachy_mini: ReachyMini, stop_event: threading.Event):
# 在self.settings_app上定义FastAPI路由
@self.settings_app.post("/my_endpoint")
def my_endpoint():
return {"status": "ok"}

# 您的主循环...

设置custom_app_url后,应用自动启动一个FastAPI Web服务器,从包内的static/目录提供文件。仪表板显示设置图标以打开此UI。页面可以从Lite的http://localhost:8042访问,无线版从http://reachy-mini.local:8042访问。

如果您的应用不需要Web UI,请设置custom_app_url = None。

有关带有切换和声音播放的工作示例,请参阅模板应用。


测试您的应用​

1. 验证结构​

reachy-mini-app-assistant check /path/to/my_app

这检查您的应用是否有正确的结构、入口点和元数据。

2. 直接运行​

您可以直接运行应用的main.py以进行快速迭代(确保守护进程正在运行):

python -m my_app.main

3. 通过仪表板测试​

在本地安装您的应用并通过仪表板测试,就像用户一样:

# 以开发模式安装
uv pip install -e /path/to/my_app

# 启动守护进程
reachy-mini-daemon # Lite
reachy-mini-daemon --sim # 仿真

然后打开http://127.0.0.1:8000/ — 您的应用会出现在已安装列表中。


发布到Hugging Face​

1. 登录Hugging Face​

uv pip install --upgrade huggingface_hub
hf auth login

使用具有写权限的令牌。

2. 发布​

如果您在创建应用时使用了--publish,它已经是一个具有Git远程的Hugging Face Space。只需推送:

git add . && git commit -m "my changes" && git push

如果您创建时没有--publish,以后可以发布:

reachy-mini-app-assistant publish /path/to/my_app

3. 可发现性​

为了使您的应用出现在Reachy Mini应用商店,其README.md必须在YAML frontmatter中包含reachy_mini_python_app标签:

---
tags:
- reachy_mini_python_app
---

助手会自动添加此标签。如果您手动创建README,请不要忘记它。


安装应用​

从仪表板​

打开Reachy Mini仪表板,点击任何社区应用的安装。这是最简单的方式。

通过REST API​

# 从Hugging Face安装
curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/install \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"url": "https://huggingface.co/spaces/<user>/<app_name>"}'

# 启动应用
curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/start-app/<app_name>

# 停止当前应用
curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/stop-current-app

# 列出已安装的应用
curl http://localhost:8000/api/apps/list

对于无线版,将localhost替换为reachy-mini.local或机器人的IP地址。

无线单元的离线/手动部署​

如果您在机器人上没有互联网访问(例如在会议上),您可以直接安装您的应用:

# 将您的应用复制并安装到机器人上
scp -r /path/to/my_app pollen@reachy-mini.local:/tmp/my_app
ssh pollen@reachy-mini.local "/venvs/apps_venv/bin/pip install /tmp/my_app"

手动更新代码后,重启守护进程或应用以使更改生效。


调试应用​

查看日志​

???+ info "Lite/仿真" 如果您在终端中运行守护进程,应用日志(stdout/stderr)直接显示在那里。

reachy-mini-daemon          # Lite
reachy-mini-daemon --sim # 仿真
# 应用日志将打印在这里

???+ info "无线" 应用输出被守护进程捕获,可通过journalctl获取:

ssh pollen@reachy-mini.local

# 实时日志
sudo journalctl -u reachy-mini-daemon -f

# 最近日志,过滤(守护进程日志充满HTTP访问日志)
sudo journalctl -u reachy-mini-daemon --since '5 min ago' | grep -v "uvicorn\|GET \|POST "

常见问题​

问题解决方案
"已有应用在运行"先停止当前应用:curl -X POST http://localhost:8000/api/apps/stop-current-app
守护进程状态不佳重启它:sudo systemctl restart reachy-mini-daemon(等待约30秒再启动应用)
应用未拾取代码更改重启应用。如果您手动部署,也清除字节码:rm -rf __pycache__

提示:在启动时记录所有内容​

一个有用的调试实践是在应用启动时记录您的配置:

import logging
import sys

logger = logging.getLogger(__name__)

def run(self, reachy_mini, stop_event):
logger.info("=" * 50)
logger.info("我的应用启动")
logger.info(f" Python: {sys.version}")
logger.info("=" * 50)
# ...

应用配置​

应用子进程继承守护进程的环境变量。没有特殊的注入机制——您的应用看到的是守护进程看到的任何内容。

如果您的应用需要运行时配置(API密钥、服务器URL等),推荐方法是使用应用的Web UI。在您的类上设置custom_app_url并添加一个设置页面,用户可以直接从浏览器输入值(API密钥、服务器地址等)。这是最用户友好的选项,适用于所有平台。请参阅上面的可选:应用的网络UI了解如何设置。

其他方法:

  • 配置文件:从已知路径读取(例如.env参见示例)。
  • 硬编码默认值:简单且可调试用于开发。

在您的应用中使用音频​

在应用内部,音频录制、回放和到达方向检测的工作方式与独立脚本相同——直接使用SDK方法(start_recording()、get_audio_sample()、push_audio_sample()、play_sound())。

请参阅官方示例获取工作代码:

  • 声音录制:从麦克风阵列录制并保存到WAV。
  • 声音播放:播放WAV文件或推送实时音频(例如来自TTS引擎)。
  • 声音到达方向:检测谁在说话并让机器人看向他们。

有关无线版和Lite之间音频流差异的详细信息,请参阅媒体架构。


进一步阅读​

应用关键模式链接
Conversation AppLLM工具、音频管道、控制循环GitHub
Marionette运动录制、安全扭矩、HF数据集HF Space
Radio天线交互模式HF Space
Simon无GUI模式(天线启动)HF Space
Hand Tracker基于摄像头的实时控制循环HF Space
Spaceship Game头部作为操纵杆、天线按钮HF Space
Loading Comments...