Skip to main content

核心概念和架构

了解Reachy Mini的工作原理将帮助您构建健壮的应用并调试问题。

软件架构​

Reachy Mini使用客户端-服务器架构:

  1. 守护进程(服务器):

    • 在连接到机器人的计算机上运行(或仿真)。
    • 处理硬件I/O(USB/串行)、安全检查和传感器读取。
    • 公开REST API(localhost:8000)和WebSocket。
  2. SDK(客户端):

    • 您的Python代码(reachy_mini包)。
    • 通过网络连接到守护进程。
    • 优势: 您可以在功能强大的服务器上运行AI代码,而守护进程在连接到机器人的Raspberry Pi上运行。

坐标系统​

移动机器人时,您将使用两个主要参考帧:

1. 头部帧​

位于头部底部。用于goto_target和set_target命令。

Reachy Mini头部帧

2. 世界帧​

相对于机器人基座固定。用于look_at_world命令。

Reachy Mini世界帧

安全限制 ⚠️​

Reachy Mini具有物理和软件限制以防止自碰撞和损坏。SDK将自动限制值到最近的有效位置。

关节/轴限制范围
头部 Pitch/Roll[-40°, +40°]
头部 Yaw[-180°, +180°]
身体 Yaw[-160°, +160°]
Yaw增量头部和身体Yaw之间最大65度差异

电机模式​

您可以更改电机的行为方式:

  • mini.enable_motors():僵硬。保持位置。
  • mini.disable_motors():松弛。无功率。
  • mini.enable_gravity_compensation():"柔软"模式。您可以手动移动头部,它将保持在您离开的位置。(仅在使用Placo运动学后端时有效。)

下一步​

  • 快速入门指南:在Reachy Mini上运行您的第一个行为
  • Python SDK:学习移动、观看、说话和聆听。
  • AI集成:连接LLM、构建应用并发布到Hugging Face。
Loading Comments...