Skip to main content

📦 安装指南

欢迎使用Reachy Mini! 本指南将帮助您安装Python SDK和守护进程以开始控制您的机器人。

🐧 Linux🍎 macOS🪟 Windows
✅ 支持✅ 支持✅ 支持

需要帮助? 如果遇到任何问题,请随时在GitHub上提交问题。

首次使用命令行?🖥️​

如果您是命令行/终端的新手,请点击此处

命令行(也称为终端或命令提示符)是一个基于文本的界面,您可以在其中键入命令与您的计算机交互。不要担心——它比看起来简单!

如何打开命令行:

  • Windows: 按Win + R,键入cmd或powershell,然后按Enter
  • macOS: 按Cmd + Space,键入Terminal,然后按Enter
  • Linux: 按Ctrl + Alt + T或在应用程序中搜索"终端"

基本提示:

  • 按指令中显示的那样准确键入命令
  • 键入每个命令后按Enter运行它
  • 您可以复制和粘贴(在大多数命令行界面中右键单击粘贴)

[!TIP] 不要害怕! 命令行只是给计算机指令的另一种方式。按照步骤操作,您将很快控制您的Reachy Mini!

1. 📋 先决条件​

工具版本目的
🐍 Python3.10 - 3.12运行Reachy Mini SDK
📂 Git最新下载源代码和应用
📦 Git LFS最新下载模型资产

🐍 安装Python​

我们将使用uv——一个快速的Python包管理器,使安装简单!

第1步:安装uv​

??? info "Linux / macOS" 在您的终端中运行:

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

??? info "Windows" 在您的终端中运行:

powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

✅ 验证安装:

安装完成后,关闭终端并打开一个新终端。您可以使用以下命令检查一切是否正常:

uv --version

第2步:安装Python​

在您的终端中运行:

uv python install 3.12 --default

[!TIP] 我们推荐Python 3.12,因为它是Reachy Mini支持的最新版本。

📂 安装Git和Git LFS​

??? info "Linux"

安装Git和Git LFS​

在您的终端中运行:

sudo apt install git git-lfs

??? info "macOS"

1. 安装Homebrew(如果尚未安装)​

在您的终端中运行:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

对于Apple Silicon(M1、M2等),您还将被提示运行:

echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

✅ 验证Homebrew:

安装完成后您可以使用以下命令检查它是否正常:

brew --version

2. 安装Git和Git LFS​

在您的终端中运行:

brew install git git-lfs

??? info "Windows"

下载并安装Git for Windows​

下载并安装Git for Windows: https://git-scm.com/install/windows

✅ 最终确定安装:

最后,Git LFS需要用以下命令初始化:

git lfs install

2. 🏠 设置虚拟环境​

为什么使用虚拟环境? 它保持您的Reachy Mini安装隔离并防止与其他Python项目冲突。现代Python开发需要这个!

创建环境​

在您的终端中运行:

uv venv reachy_mini_env --python 3.12

激活环境​

??? info "Linux / macOS" 在您的终端中运行:

source reachy_mini_env/bin/activate

??? warning "Windows - 首次设置" 在您可以激活虚拟环境之前,Windows需要允许运行脚本。您只需要做一次!

第1步: 以管理员身份打开终端

  • 按Win + R,键入powershell
  • 右键单击"Windows PowerShell"并选择"以管理员身份运行"

第2步: 启用脚本执行

在管理员终端中运行:

powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

第3步: 关闭管理员终端并打开一个常规终端

现在您可以通过运行以下命令激活您的虚拟环境:

reachy_mini_env\Scripts\activate

✅ 成功指标: 您应该在命令行提示符的开头看到(reachy_mini_env)!

3. 🚀 安装Reachy Mini​

选择您的安装方法:

??? info "📦 选项A:PyPI" 推荐给大多数用户 - 只是想控制您的机器人?这适合您!

在您的终端中运行:

uv pip install "reachy-mini"

如果您想使用仿真模式,需要添加mujoco额外项:

uv pip install "reachy-mini[mujoco]"

[!TIP] 安装后gstreamer是因为PyPi的一个问题,应该在未来解决。

🐧 Linux用户:需要额外步骤

必须手动安装GStreamer:

📖 GStreamer安装指南

USB权限 — 需要用于USB连接到Reachy Mini:

echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d3", MODE="0666", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="38fb", ATTRS{idProduct}=="1001", MODE="0666", GROUP="dialout"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-reachy-mini.rules

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
sudo usermod -aG dialout $USER

[!WARNING] 注销并重新登录以使更改生效!

??? info "🔧 选项B:源代码" 面向开发者 - 想修改SDK或贡献?选择这个!

在您的终端中运行:

git clone https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini && cd reachy_mini
uv sync

如果您想使用仿真模式,需要添加mujoco额外项:

uv sync --extra mujoco
🐧 Linux用户:需要额外步骤

必须手动安装GStreamer:

📖 GStreamer安装指南

USB权限 — 需要用于USB连接到Reachy Mini:

echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d3", MODE="0666", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="38fb", ATTRS{idProduct}=="1001", MODE="0666", GROUP="dialout"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-reachy-mini.rules

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
sudo usermod -aG dialout $USER

[!WARNING] 注销并重新登录以使更改生效!

🎉 恭喜!​

您已成功安装Reachy Mini!你的机器人准备好开始运作了。

❓ 故障排除​

遇到问题了吗?👉 查看故障排除和常见问题指南

下一步​

  • 快速入门指南:在Reachy Mini上运行您的第一个行为
  • Python SDK:学习移动、观看、说话和聆听。
  • AI集成:连接LLM、构建应用并发布到Hugging Face。
  • 核心概念:架构、坐标系统和安全限制。
Loading Comments...