Skip to main content

JavaScript SDK和Web应用

Reachy Mini支持完整的JavaScript Web应用,完全在浏览器中运行。无需安装、无需服务器、无需Python — 只需打开一个URL,即可从任何设备(包括手机)控制您的机器人。

为什么选择Web应用?​

Python SDK功能强大,但需要安装、GStreamer依赖和一台有能力的机器。Web应用采用不同的方法:

  • 零安装 — 打开链接即可使用。节省磁盘空间和设置时间。
  • 跨平台 — 适用于任何有浏览器的设备:笔记本、平板、手机。
  • 随时随地控制 — 从世界任何角落控制您的机器人。
  • 利用设备硬件 — 使用手机的麦克风、扬声器和触摸屏。
  • 即时分享 — 发送链接给别人,他们可以立即使用该应用。

Web应用部署为静态Hugging Face Spaces(sdk: static)。没有服务器端代码 — 浏览器通过WebRTC直接连接到机器人,通过中央信号服务器。

Python应用不会消失。Web应用是一种补充选项,特别适合轻量级控制、远程访问和快速演示。

架构​

┌─────────────────────────────────┐
│ 浏览器 │
│ (您的应用 + reachy-mini.js) │
└───────┬────────────┬────────────┘
│ SSE/HTTP │ WebRTC (点对点)
│ 信号 │ 视频 + 音频 + 数据
┌───────▼──────┐ │
│ 信号服务器 │ │
│ (HF Space) │ │
└───────┬──────┘ │
│ │
┌───────▼────────────▼────────────┐
│ 机器人 │
│ GStreamer WebRTC守护进程 │
│ 摄像头 · 麦克风 · 电机 │
└─────────────────────────────────┘
  1. 您的应用是一个托管在Hugging Face Spaces上的静态HTML/JS页面。
  2. reachy-mini.js处理身份验证、信号和WebRTC协商。
  3. 信号服务器中继SDP offer/answer和ICE候选。它还验证Hugging Face OAuth令牌。
  4. 一旦WebRTC连接建立,视频、音频和命令流以点对点方式传输 — 信号服务器不再在路径中。

快速入门​

1. 创建Hugging Face Space​

在huggingface.co上创建一个新Space,使用sdk: static。

您的README.md front matter应该如下:

---
title: 我的Reachy Mini应用
emoji: 🤖
sdk: static
pinned: false
hf_oauth: true
hf_oauth_expiration_minutes: 480
---

hf_oauth: true是必需的 — 它启用信号服务器用于身份验证的Hugging Face登录按钮。

2. 添加SDK​

在您的index.html中,将SDK作为ES模块导入:

<script type="module">
import { ReachyMini } from "./reachy-mini.js";

const robot = new ReachyMini();
</script>

您可以从参考示例或npm CDN获取reachy-mini.js:

import { ReachyMini } from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@anthropic-robotics/reachy-mini/+esm";

3. 连接到您的机器人​

// 使用Hugging Face进行身份验证
if (!await robot.authenticate()) {
robot.login(); // 重定向到HF登录页面
return;
}

// 连接到信号服务器
await robot.connect();

// 等待机器人出现
robot.addEventListener("robotsChanged", (e) => {
const robots = e.detail.robots;
console.log("可用机器人:", robots);
});

// 使用特定机器人开始会话
const detach = robot.attachVideo(document.querySelector("video"));
await robot.startSession(robotId);

// 您已上线 — 视频正在流传输,数据通道已打开

4. 控制机器人​

// 移动头部(roll, pitch, yaw以度为单位)
robot.setHeadRpyDeg(0, 10, -5);

// 移动天线(右、左以度为单位)
robot.setAntennasDeg(30, -30);

// 旋转身体(yaw以度为单位)
robot.setBodyYawDeg(15);

// 原子性原始单位更新(单个数据通道消息;无XYZ丢失)
robot.setTarget({
head: rpyToMatrix(0, 10, -5).flat(), // number[16] 扁平4×4
antennas: [degToRad(30), degToRad(-30)],
body_yaw: degToRad(15),
});

// 在机器人上播放声音文件
robot.playSound("wake_up.wav");

// 通过数据通道发送任意JSON命令
robot.sendRaw({ my_custom_command: "hello" });

5. 接收机器人状态​

// 流传输时每约500ms发出。线形状、原始单位 —
// 使用导出的数学工具进行人类转换。
robot.addEventListener("state", (e) => {
const { head, antennas, body_yaw, motor_mode, is_move_running } = e.detail;
// head: number[16] — 扁平行主4×4
// antennas: [rightRad, leftRad]
// body_yaw: number — 弧度
// motor_mode: "enabled" | "disabled" | "gravity_compensation"
// is_move_running: boolean
const rpy = matrixToRpy(head); // { roll, pitch, yaw } 以度为单位
});

6. 音频​

// 取消机器人扬声器静音(浏览器中默认静音)
robot.setAudioMuted(false);

// 取消您的麦克风静音(双向音频,如果机器人支持)
robot.setMicMuted(false);

// 检查双向音频是否可用
robot.addEventListener("micSupported", (e) => {
console.log("麦克风支持:", e.detail.supported);
});

7. 清理​

detach();                    // 移除视频绑定
await robot.stopSession(); // 返回'connected'状态
robot.disconnect(); // 关闭信号(保持身份验证)
robot.logout(); // 清除HF凭据

API参考​

构造函数​

new ReachyMini({
signalingUrl: "https://pollen-robotics-reachy-mini-central.hf.space", // 默认
enableMicrophone: true, // 默认 — 在startSession()时请求麦克风
})

状态机​

'disconnected' ──connect()──▸ 'connected' ──startSession()──▸ 'streaming'
▴ disconnect() ▴ stopSession()
└─────────────────────────────┘

属性(只读)​

属性类型描述
statestring"disconnected"、"connected"或"streaming"
robotsArray可用机器人:[{ id, meta: { name } }]
robotStateObject最新state事件详情 — { head: number[16], antennas: [rRad, lRad], body_yaw, motor_mode, is_move_running }(线形状)
usernamestring|nullauthenticate()后的HF用户名
isAuthenticatedboolean是否有有效的HF令牌
micSupportedboolean机器人是否提供双向音频
micMutedboolean您的麦克风静音状态
audioMutedboolean机器人扬声器静音状态(本地)

方法​

方法返回值描述
authenticate()Promise<boolean>检查现有HF OAuth令牌
login()—重定向到HF登录页面
connect()Promise打开SSE连接,接收机器人列表
startSession(robotId)Promise协商WebRTC,在视频+数据就绪时resolve
stopSession()Promise结束会话,返回connected
disconnect()—关闭信号(保持身份验证)
logout()—清除HF凭据
attachVideo(videoEl)() => void绑定视频流到元素;返回清理函数
setTarget({ head?, antennas?, body_yaw? })boolean原子性原始单位更新 — head是number[16](扁平4×4),antennas是[rRad, lRad],body_yaw是弧度
setHeadRpyDeg(roll, pitch, yaw)boolean以度为单位设置头部方向(包装setTarget)
setAntennasDeg(right, left)boolean以度为单位设置天线位置(包装setTarget)
setBodyYawDeg(yaw)boolean以度为单位设置身体偏航(包装setTarget)
playSound(filename)boolean在机器人上播放声音文件
sendRaw(data)boolean通过数据通道发送任意JSON
requestState()boolean请求状态快照
setAudioMuted(muted)—静音/取消静音机器人扬声器(本地)
setMicMuted(muted)—静音/取消静音您的麦克风

事件​

使用robot.addEventListener(name, handler) — SDK扩展自EventTarget。

事件详情描述
connected{ peerId }信号连接已建立
disconnected{ reason }信号连接丢失
robotsChanged{ robots }机器人列表已更新
streaming{ sessionId, robotId }WebRTC会话活动
sessionStopped{ reason }会话结束
state{ head, antennas, body_yaw, motor_mode, is_move_running }机器人状态更新(约500ms;线形状 — 见上文"接收机器人状态")
videoTrack{ track, stream }视频轨道可用
micSupported{ supported }双向音频可用性
error{ source, error }来自signaling、webrtc或robot的错误

数学工具​

import { rpyToMatrix, matrixToRpy, degToRad, radToDeg } from "./reachy-mini.js";

rpyToMatrix(roll, pitch, yaw) // 度 → 4×4旋转矩阵 (ZYX)
matrixToRpy(matrix) // 4×4矩阵 → { roll, pitch, yaw } 以度为单位

安全​

  • 身份验证通过Hugging Face OAuth进行 — 只有登录HF的用户才能访问信号服务器。
  • 默认情况下,您只能连接到注册在您自己HF账户下的机器人。
  • WebRTC连接已加密(DTLS/SRTP)。

先决条件​

  • 您的机器人必须运行无线固件并连接到中央信号服务器。
  • 机器人必须配置有有效的Hugging Face令牌(见使用)。
  • 目前仅支持无线版本。

示例​

一个完整的工作示例可作为Hugging Face Space使用: cduss/webrtc_example

它演示了视频流传输、头部/天线控制、双向音频和声音播放 — 所有这些都来自一个静态HTML页面。

Loading Comments...