Skip to main content

Python SDK参考

💡 提示: SDK现在会自动检测是应该通过USB/localhost还是通过网络连接,因此ReachyMini()开箱即用。如果需要,您仍然可以使用ReachyMini(connection_mode="localhost_only" | "network")强制使用某种模式。

运动​

基本控制(goto_target)​

点之间的平滑插值。您可以控制head、antennas和body_yaw。

from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose
import numpy as np

with ReachyMini() as mini:
# 同时移动所有
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=10, mm=True), # 向上移动10mm
antennas=np.deg2rad([45, 45]), # 天线向外
body_yaw=np.deg2rad(30), # 转动身体
duration=2.0, # 用时2秒
method="minjerk" # 平滑加速
)

插值方法: linear、minjerk(默认)、ease_in_out、cartoon。

即时控制(set_target)​

绕过插值。在高频控制时使用(例如跟随操纵杆或生成轨迹)。

传感器和媒体​

媒体架构在媒体架构部分有详细描述。尽管从SDK访问音频和视频的方式在Reachy Mini版本之间相似,但底层实现有所不同。

摄像头 📷​

摄像头帧可以通过以下方式访问:

from reachy_mini import ReachyMini

with ReachyMini(media_backend="default") as mini:
frame = mini.media.get_frame()

返回的帧是一个形状为(height, width, 3)、数据类型为uint8的numpy数组。

IMU 🧭​

⚠️ IMU仅在无线版Reachy Mini上可用

查看此示例

with ReachyMini() as mini:
imu_data = mini.imu
accel_x, accel_y, accel_z = imu_data["accelerometer"] # (m/s^2)
gyro_x, gyro_y, gyro_z = imu_data["gyroscope"] # (rad/s)
quat_w, quat_x, quat_y, quat_z = imu_data["quaternion"] # (w, x, y, z)
temperature = imu_data["temperature"] # (°C)

音频 🎙️ 🔊​

音频输入(麦克风)和输出(扬声器)的处理如下:

from reachy_mini import ReachyMini
from scipy.signal import resample
import time

with ReachyMini(media_backend="default") as mini:
# 初始化 - 此后,两个音频设备(输入/输出)将对其他应用程序显示为占用状态!
mini.media.start_recording()
mini.media.start_playing()

# 录制
samples = mini.media.get_audio_sample()

# 重采样(如需要)
samples = resample(samples, mini.media.get_output_audio_samplerate()*len(samples)/mini.media.get_input_audio_samplerate())

# 播放
mini.media.push_audio_sample(samples)
time.sleep(len(samples) / mini.media.get_output_audio_samplerate())

# 获取到达方向
# 0弧度是左边,π/2弧度是前/后,π弧度是右边。
doa, is_speech_detected = mini.media.get_DoA()
print(doa, is_speech_detected)

# 释放音频设备(输入/输出)
mini.media.stop_recording()
mini.media.stop_playing()

音频数据格式:

  • get_audio_sample()返回形状为(samples, 2)、数据类型为float32的numpy数组,采样率为16kHz。
  • push_audio_sample()期望形状为(samples, 1 or 2)、数据类型为float32的numpy数组,采样率为16kHz。

在这两种情况下,通道和采样率信息都可以通过get_input/output_audio_samplerate()和get_input/output_channels()可靠地获取。

⚠️ 注意: push_audio_sample()是非阻塞的,意味着它会立即返回,而音频在后台播放。如果您需要等待播放完成,请根据样本长度和采样率计算持续时间。

媒体后端选项​

根据您的Reachy Mini版本和需求选择合适的媒体后端:

  • media_backend="default" - 自动检测最佳后端:在与守护进程同一台机器上运行时使用LOCAL,远程时使用WEBRTC(推荐给大多数用户)。
  • media_backend="local" - 强制使用LOCAL后端(GStreamer IPC摄像头+GStreamer音频)。在与守护进程同一台机器上运行时使用。
  • media_backend="webrtc" - 强制使用WEBRTC后端。守护进程通过WebRTC向客户端流传输H.264视频和Opus音频。目前只有Linux作为远程客户端得到完全支持。其他平台(Windows、macOS)将在未来版本中得到支持。
  • media_backend="no_media" - 停用媒体管理器并告诉守护进程释放摄像头和音频硬件。当您需要通过OpenCV、sounddevice或任何其他外部库直接访问时使用此选项。硬件在上下文管理器退出时会自动重新获取。请参阅媒体架构 - 禁用媒体和自定义媒体管理器示例。

💡 提示: 对于大多数设置,后端会根据您是本地运行还是远程运行自动选择。无需指定media_backend值!

💡 提示: WebRTC后端需要在客户端机器上安装GStreamer。请参阅GStreamer安装。目前只有Linux作为远程客户端得到完全支持。其他平台(Windows、macOS)将在未来版本中得到支持。

录制动作​

您可以通过移动机器人(柔顺模式)或发送命令来录制动作,并保存以供稍后重放。

from reachy_mini import ReachyMini
with ReachyMini() as mini:
mini.start_recording()
# ... 机器人移动 ...
recorded_data = mini.stop_recording()

下一步​

❓ 故障排除​

遇到问题了吗?👉**查看故障排除和常见问题指南**

Loading Comments...