Skip to main content

快速入门指南

按照本指南让您的Reachy Mini启动并运行,无论是真机还是仿真模式。

1. 先决条件​

确保您已按照我们的安装指南在您的计算机上安装了Reachy Mini。

tip

确保您已创建并激活了Python虚拟环境。请记住,每次打开新终端时都要激活它!

🔧 直接在无线Reachy Mini上运行SDK(可选)

如果您想在无线Reachy Mini上直接运行SDK而不是远程在计算机上运行,您可以通过SSH连接。

步骤1:SSH连接​

打开终端并运行:

ssh pollen@reachy-mini

当提示时,使用这些默认凭据:

  • 用户名:pollen
  • 密码:root

步骤2:激活Python虚拟环境​

连接后,激活虚拟环境:

source /venvs/apps_venv/bin/activate

步骤3:本地运行脚本​

在Reachy Mini本机上运行脚本时,使用标准的ReachyMini()构造函数。自动模式会保持连接在localhost上,除非您明确覆盖它:

from reachy_mini import ReachyMini

with ReachyMini() as mini:
# 您的代码在这里
tip

本地运行的好处 更低的延迟、无需网络依赖,并直接访问所有机器人资源。

warning

缺点 CPU性能较低,且没有GUI可用。

2. 确保机器人服务器正在运行(守护进程)​

守护进程是一个后台服务,处理与电机和传感器的底层通信。它必须正在运行,您的代码才能工作。

  • 在Reachy Mini(无线版)上:当机器人开机时守护进程正在运行。确保您的计算机和Reachy Mini在同一个网络上。
  • 在Reachy Mini Lite(USB)上 - 您有两个选择:
  • 对于仿真(无需机器人) - 您有两个选择:
    • 启动桌面应用程序
    • 打开终端并运行:
      • Linux和Windows:
        reachy-mini-daemon --sim
      • macOS:
        mjpython -m reachy_mini.daemon.app.main --sim

        ⚠️ macOS用户: uv可能在macOS上与MuJoCo有兼容性问题。如果您遇到安装或运行时问题,建议直接使用pip而不是uv来安装MuJoCo相关包。

        如果您从libgstpython收到段错误,请参阅仿真故障排除部分。

success

在浏览器中打开http://localhost:8000/docs。如果您看到Reachy SDK API文档,说明您已准备好了!

3. 您的第一个脚本​

warning

保持守护进程终端打开并运行!守护进程必须保持活动状态,机器人才能工作。

创建您的Python脚本​

步骤1: 打开一个新的终端窗口

步骤2: 创建一个名为hello.py的新文件,并将以下代码复制粘贴到其中:

tip

构造函数现在会自动检测Lite还是无线版,并在localhost和网络之间自动切换。只有在高级情况下才需要覆盖它,例如ReachyMini(connection_mode="network")。

from reachy_mini import ReachyMini

# 连接到运行的守护进程
with ReachyMini() as mini:
print("已连接到Reachy Mini!")

# 摆动天线
print("正在摆动天线...")
mini.goto_target(antennas=[0.5, -0.5], duration=0.5)
mini.goto_target(antennas=[-0.5, 0.5], duration=0.5)
mini.goto_target(antennas=[0, 0], duration=0.5)

print("完成!")

步骤3: 保存文件并运行您的脚本:

在您的新终端中,运行:

python hello.py

🎉 如果一切顺利,您的机器人现在应该会摆动它的天线!

❓ 故障排除​

遇到问题了吗?👉**查看故障排除和常见问题指南**

使用AI编码代理?​

如果您使用的是Claude Code、Codex或Copilot等AI代理,您可以立即开始构建应用。只需粘贴此提示:

我想创建一个Reachy Mini应用。首先请阅读https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini/blob/main/AGENTS.md

此指南为您的AI代理提供了有关SDK、最佳实践和可用工具的所有所需信息。

下一步​

Loading Comments...