Skip to main content

电机诊断和故障排除指南

本指南提供诊断和排除Reachy Mini机器人电机常见问题的指南。

Reachy Mini Testbench应用​

为了帮助诊断电机问题,我们开发了Reachy Mini Testbench应用。此应用允许您测试单个电机、检查其状态并识别潜在问题。

使用前您需要使用Reachy Mini Control安装此应用(请参阅安装指南)。

Reachy Mini Testbench应用

电机典型故障排除流程​

如果您有以下任何症状,请按照下面的诊断步骤操作。

  • 电机红灯闪烁且无响应/不移动。
  • 没有错误但电机不响应命令。
  • 电机显示"过载错误"等错误。
  • 电机缺失:"在端口上未找到电机"、"电机缺失"等。

诊断​

  • 打开机器人电源。
  • 打开Reachy Mini Testbench应用。
  • 通过点击"Scan Motors"按钮进行电机扫描。

可能的结果​

1. 检测到所有电机: 那么所有电机在物理上都已连接并正常工作。

所有电机被检测到

如果您仍然有问题,可能是顺序或配置不正确。 请点击"Check all motors"来验证所有电机配置是否与预期值匹配。

检查所有电机

=> 如果有任何不正确的内容,守护进程在您重启时会刷新所有电机。 如果一切都正确,但您仍然有问题,请参阅下面的验证。

电机反转: 如果您在首次启动机器人后几秒钟出现"电机硬件错误:['过载错误']"并且有两个电机臂向上指。 很可能有电机没有放在正确的插槽中,例如电机1放在插槽2中。

电机反转症状

检查电机 horn 上的臂方向: 拆下故障电机,然后将臂向上放置在附图中。检查是否可以看到两条线标记对齐如下:

标记对齐

如果没有对齐,请拆下固定臂的两颗螺丝,然后重新安装,使两条线匹配。

检查头部内USB线的额外长度: 如果头部内的线太长,底部可能没有足够的松弛空间,头部无法自由移动。 所以电机会用力过大,可能会损坏。

USB线长度

请让USB线有一些松弛,以允许头部自由移动,即使在其最大高度位置。

某个电机感觉坏了: 我们发现一批有限生产的Reachy Mini机器人存在问题,与一批有故障的Dynamixel电机有关。

在大多数报告的案例中,问题影响4号电机或带有QC标签n°2544的电机。

如果您的某个电机,在关闭时红灯闪烁并且转动时感觉异常硬(示例视频在此),并且您100%确定电机在正确的插槽中。

那很可能是一个坏电机。

首先,尝试将机器人更新到最新软件版本,然后重启它。这将刷新您的电机。 如果问题持续存在,请联系支持。

2. 有些电机未检测到:

某些电机缺失

  • 仅一个电机缺失:按照组装说明检查该电机的物理连接。 如果您100%确定连接是正确的,也可能是电机固件刷新不正确。请参阅下面的刷新问题部分。

  • 如果连续ID的电机缺失(例如电机1-2-3,或4-5-6,或17-18缺失),请检查脚部电源板与电机3和4之间的物理连接。如果问题发生在17-18上,请检查头部PCB板上"R"电机与PCB板之间的连接。

  • 如果两个电机缺失但连接是正确的,那么您的套件中可能有两个相同ID的电机。三个电机同时缺失的可能性很小。请参阅下面的"刷新问题"部分。

  • 如果所有电机都缺失,请检查"F"中央电机(ID10)的连接。这个电机是链中的第一个,如果它没有被检测到,那么所有后续电机都不会被检测到。 该电机必须用100mm线缆连接到脚部,用300mm线缆连接到头部。确保这些线缆在两侧都连接良好且没有损坏。

刷新问题​

如果一个或多个电机未被检测到,可能是由于影响电机ID或波特率的刷新问题。

要解决此问题,您需要:

  1. 在Testbench应用中点击"Scan all baudrates"按钮。 电机必须在波特率1000000下被检测到。 电机ID必须是从10到18,没有重复或缺失的数字。

  2. 如果有电机的波特率或/和ID错误,您需要使用正确的参数刷新它。 请按照下面的刷新程序操作:

  • 在电机刷新部分,选择ID或波特率错误的电机。
  • 选择电机应该是的预设(例如,电机10用于基座旋转)。
  • 点击"Reflash motor"。

刷新电机

  1. 如果您有多个电机缺失且确定连接是正确的,您需要逐一刷新所有故障/缺失的电机,方法与上述相同,但请拔掉所有其他故障电机的插头以避免ID冲突。
Loading Comments...