使用 reComputer AI 盒子进行实时 OCR
简介
OCR,即光学字符识别,可以应用于各种场景,如标志识别和发票处理。在这个项目中,PGNet 模型被部署在 Seeed Studio 生产的 reComputer R2000 或 reComputer R2000 上,以实现加速和实时的 OCR 检测。
硬件准备
注意: 请将 USB 摄像头插入 USB 端口。
软件准备
更新系统
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install hailo-all -y
下载项目
python -m venv .env --system-site-packages
source .env/bin/activate
pip install -r requirements.txt
运行此项目
python inference_pgnet.py pgnet_640.hef --camera 0
结果
您可以看到 OCR 模型实时检测收据上的文本。

技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。