Skip to main content

reBot Arm B601-DM 视觉夹取 Demo

reBot Arm B601-DM

License: MITPython VersionPlatformCameraYOLO

深度感知 · 目标检测 · 手眼标定 · 自主抓取 · 全开源

YOLO 是一类广泛使用的实时目标检测模型,能够在单次前向推理中同时完成目标定位与类别识别。本教程基于 YOLO、RGB-D 深度相机和 reBot Arm B601-DM 搭建一个可运行的桌面视觉夹取 Demo,并完成从环境安装、相机接入、手眼标定到抓取调试的完整流程。

reBot Arm B601-DM 视觉夹取 Demo


项目介绍​

reBot Arm B601 视觉夹取 Demo 是基于 reBot Arm B601 机械臂控制库与 RGB-D 深度相机的视觉抓取算法演示项目。系统支持 B601 的 DM 与 RS 两种机械臂配置,通过 YOLO 模型实时识别桌面物体,利用 OBB 最小外接矩形估计夹取姿态,经手眼标定将相机坐标系下的抓取点变换到机械臂基坐标系,最终驱动机械臂完成自主抓取。

核心功能​

  • 📷 深度感知 — 支持 Orbbec Gemini 2 与 RealSense D435i / D405 等 RGB-D 深度相机
  • 🔍 目标检测 — 基于 YOLO 模型识别,支持开放词汇自定义类别
  • 📐 姿态估计 — OBB 最小外接矩形短轴方向估计夹爪朝向,深度分位数估计抓取高度
  • 🔄 坐标变换 — TSAI 手眼标定(Eye-in-Hand),将相机系抓取点变换到机械臂基坐标系
  • 🦾 运动执行 — reBotArm_control_py IK + 轨迹控制器,内置夹爪力控状态机

硬件配置​

组件型号 / 要求
机械臂reBot Arm B601(DM / RS 两种配置)
深度相机Orbbec Gemini 2、Intel RealSense D435i / D405
通信接口USB2CAN 串口桥接器(机械臂);USB 3.0(相机)
主机Ubuntu 22.04+,Python 3.10,x86_64

接线说明

  1. 将深度相机通过 USB 3.0 连接到主机。
  2. 将 USB2CAN 适配器连接到机械臂 CAN 总线。
  3. 确认 24V 电源、相机和机械臂全部连接可靠。
  4. 配置权限:
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*   # 深度相机 USB 权限
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 # USB2CAN(端口号按实际调整)

环境安装​

项目要求
操作系统Ubuntu 22.04+
Python3.10
推荐环境conda
推荐工作区目录名rebot_grasp
推荐 conda 环境名rebotarm

Step 1. 克隆仓库​

优先使用 Seeed-Projects 官方仓库:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm-Grasp.git rebot_grasp
cd rebot_grasp

Step 2. 创建并配置 conda 环境​

conda env create -f environment.yml
conda activate rebotarm
tip

如果你想使用其他环境名,可以将命令中的 rebotarm 替换为自定义名称。

立即验证 PyTorch

environment.yml 通过 ultralytics / torchaudio 的依赖自动安装 PyTorch。如果安装时网络中断,PyTorch 可能静默缺失,要等到运行 main.py 时才报错。创建环境后请立刻验证:

python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.__file__)"
  • 路径应显示为 .../miniforge3/envs/rebotarm/...(conda 环境内)。如果报 ModuleNotFoundError、或路径在 ~/.local/...(用户目录)中,说明安装不完整/错位,请执行:
pip install --force-reinstall torch torchvision
  • 有 NVIDIA 显卡时,再确认 CUDA 可用:
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"

Step 3. 安装机械臂控制库​

git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git sdk/reBotArm_control_py
cd sdk/reBotArm_control_py
pip install -e .
cd ../..

如果 pip install -e . 报 Multiple top-level packages discovered in a flat-layout,请在 reBotArm_control_py 的 pyproject.toml 中加入显式包发现配置,然后重新执行 pip install -e .:

[build-system]
requires = ["setuptools>=61.0", "wheel"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[tool.setuptools.packages.find]
include = ["reBotArm_control_py*"]

视觉抓取程序会读取该 SDK 配置,并自动选择对应的机械臂控制模式与夹爪参数。

Step 4. 安装深度相机 SDK​

本项目支持 Orbbec Gemini 2 与 RealSense D435i / D405 等 RGB-D 深度相机。请根据实际使用的相机安装对应 SDK;如果当前环境已经能正常导入相机驱动,可跳过本步骤。

Orbbec Gemini 2

Orbbec Gemini 2 依赖 pyorbbecsdk(Orbbec SDK v2 的 Python 版本)。优先推荐直接安装预编译 Python 包:

方式一:通过 pip 安装(推荐)

pip install pyorbbecsdk2

方式二:从 GitHub 获取

# 安装编译依赖
sudo apt-get install -y cmake build-essential libusb-1.0-0-dev

cd sdk
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
cd pyorbbecsdk
pip install -e .

对于中国大陆用户可以使用

git clone https://gitee.com/orbbecdeveloper/pyorbbecsdk.git

源码安装时,请先通过 CMake 编译生成原生扩展,确保 install/lib 中已有 pyorbbecsdk*.so 和 Orbbec 动态库,再执行 pip install -e .。

注意,如果上述安装过程中均发生错误导致安装失败,请参考下方Orbbec官方文档进行安装操作。

tip

首次使用建议安装 udev 规则:

sudo bash scripts/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

验证安装

python -c "import pyorbbecsdk; print('pyorbbecsdk OK')"

OrbbecViewer(可选,用于验证相机)

下载预编译包后运行 OrbbecViewer,可在运行 Demo 前确认相机连接和深度流正常。

RealSense D435i / D405

RealSense 相机依赖 pyrealsense2。通常可以直接通过 pip 安装:

pip install pyrealsense2
python -c "import pyrealsense2; print('pyrealsense2 OK')"
必须使用 USB 3.x 接口

D405 / D435i 必须插在 USB 3.0/3.2 口(通常为蓝色)。如果插在 USB 2.0 口,典型症状是:设备能被系统识别、pipeline.start() 也能成功,但永远收不到帧(报 Frame didn't arrive within ...)。用下面命令确认相机 negotiated 的速率:

lsusb -t   # 相机一行应显示 5000M;若显示 480M 说明落在了 USB 2.0 口,请换口

如果系统需要完整的 RealSense 工具链或 udev 规则,请参考 RealSense SDK 官方文档安装 librealsense2。

SDK 资料汇总

资料链接
Gemini 2 产品页https://www.orbbec.com.cn/index/Product/info.html?cate=38&id=51
开发资料总链接https://www.orbbec.com.cn/index/Download2025/info.html?cate=121&id=1
Orbbec SDK v2https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2
SDK v2 API 文档https://orbbec.github.io/docs/OrbbecSDKv2_API_User_Guide/
pyorbbecsdkhttps://github.com/orbbec/pyorbbecsdk
pyorbbecsdk 文档https://orbbec.github.io/pyorbbecsdk/index.html
ROS2 Wrapperhttps://github.com/orbbec/OrbbecSDK_ROS2/tree/v2-main
Intel RealSense SDKhttps://github.com/realsenseai/librealsense

Step 5. 配置 GraspNet(可选)​

为了实现对物体夹取姿态更准确的估计,本项目对graspnet-baseline进行了适配,从而提升机械臂夹取的性能。

第一次配置本环境时,environment.yml 中的 torchaudio 通常已经把 PyTorch 一起装好了;如果没有装好(或装成了 CPU 版),请按下面步骤显式安装并验证 CUDA 版 PyTorch。GraspNet 的 pointnet2 / knn 扩展依赖 PyTorch 和与之版本一致的 CUDA 编译器,全部完成后再开始编译。

第 1 步:确认显卡

nvidia-smi

能列出 NVIDIA 显卡再继续;没有 NVIDIA 显卡只能使用 CPU 版 PyTorch,无法编译和运行 GraspNet 的 CUDA 算子。

第 2 步:检查 / 安装 PyTorch

先检查当前环境中是否已有 PyTorch:

python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda, torch.cuda.is_available())"
  • 已安装且 torch.cuda.is_available() 输出 True:跳过安装,直接到第 3 步。
  • 报 ModuleNotFoundError(未安装),或 torch.version.cuda 为 None(装成了 CPU 版):按下面的命令安装 CUDA 版。以 CUDA 13.0 为例:
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130

--index-url 中的 CUDA 版本按显卡选择:

显卡推荐的 PyTorch CUDA 构建
RTX 50 系(Blackwell,如 RTX 5070 / 5090)cu128 或更新(如 cu130)
RTX 40 / 30 系(Ada / Ampere)cu121 或 cu118
无 NVIDIA 显卡cpu(仅 CPU,不能跑 GraspNet)

第 3 步:安装与 PyTorch 匹配的 CUDA 编译器

pointnet2 / knn 是本地 CUDA 扩展,编译时 nvcc --version 显示的 CUDA 版本必须与 torch.version.cuda 一致,否则会报 The detected CUDA version (...) mismatches the version that was used to compile PyTorch (...)。先查看两个版本:

nvcc --version
python -c "import torch; print(torch.version.cuda)"

以 torch.version.cuda 显示 13.0 为例,在 conda 环境中安装匹配的编译器:

conda install -c nvidia cuda-nvcc=13.0 cuda-cudart-dev=13.0

which nvcc # 应指向 $CONDA_PREFIX/bin/nvcc,而不是 /usr/bin/nvcc
nvcc --version # 应与 torch.version.cuda 一致

cuda-nvcc 提供编译器,cuda-cudart-dev 提供 targets/x86_64-linux/include 下的 CUDA 头文件,两者都需要。conda 环境激活后 $CONDA_PREFIX/bin 位于 PATH 最前,会自动遮蔽系统自带的旧版 nvcc(例如 Ubuntu 仓库安装的 CUDA 11.5),无需卸载系统 CUDA。

warning

不建议用降级 PyTorch 的方式去迁就系统旧 nvcc:旧 CUDA 不一定支持你的显卡算力(CUDA 11.5 最高只支持 sm_86;RTX 40 系需要 CUDA 11.8+,RTX 50 系需要 CUDA 12.8+),且旧版 PyTorch 与本项目其他依赖(如新版 ultralytics)可能不兼容。

第 4 步:验证

python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda, torch.cuda.is_available())"
nvcc --version

两者 CUDA 版本一致、且 torch.cuda.is_available() 输出 True,即完成 PyTorch 配置,可以继续编译 CUDA 算子。

cd sdk
git clone https://github.com/graspnet/graspnet-baseline.git
cd graspnet-baseline

# 按你的 CUDA 版本安装 PyTorch 后,再安装 GraspNet 运行依赖
pip install open3d tensorboard Pillow tqdm

# 编译本地算子前配置 CUDA 编译路径。
# 注意:头文件/库路径请用 conda cuda-toolkit 的 targets 目录,
# 不要混用 pip 版 nvidia/cu13 目录(版本与 conda nvcc 不一致会导致编译报错)。
export CUDA_HOME=$CONDA_PREFIX
export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="12.0"
export CPATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include:$CPATH
export CPLUS_INCLUDE_PATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include:$CPLUS_INCLUDE_PATH
export LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/lib:$CONDA_PREFIX/lib:$LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/lib:$CONDA_PREFIX/lib:$LD_LIBRARY_PATH

# 编译 CUDA 算子
cd pointnet2
pip install . --no-build-isolation
cd ../knn
pip install . --no-build-isolation
cd ..

# 安装 GraspNet API
git clone https://github.com/graspnet/graspnetAPI.git
cd graspnetAPI
sed -i "s/'sklearn'/'scikit-learn'/" setup.py
pip install .
cd ../../..
tip

注:如果直接参考graspnet-baseline官方仓库文档使用 python setup.py install 可能报 CUDA / PyTorch 相关错误,建议使用 pip install . --no-build-isolation,让扩展在当前 conda 环境中复用已安装的 PyTorch 与 CUDA 配置进行编译。

tip

如果编译时报 fatal error: cusparse.h: No such file or directory,先运行 find $CONDA_PREFIX -name cusparse.h,并把包含 cusparse.h 的目录加入 CPATH / CPLUS_INCLUDE_PATH(conda cuda-toolkit 下通常是 $CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include)。如果报 '__NV_IS_DEVICE' was not declared in this scope 等头文件相关的编译错误,通常是 pip 版 nvidia/cu13 头文件与 conda nvcc 版本不一致导致的,请改用上面的 conda targets 路径后重新编译。

tip

此外,GraspNet API 的依赖中可能仍使用 sklearn 包名。上面的 sed 命令会将 sklearn 替换为 scikit-learn,避免安装时出现包名提示。除非同步调整 GraspNet API 的依赖栈,否则建议保留其 numpy==1.23.4 约束,因为 transforms3d==0.3.1 仍使用 np.float 等 NumPy 别名。

配置预训练模型

在graspnet-baseline 官方仓库下载 GraspNet 官方预训练权重Google、Baidu,将 下载好的checkpoint-rs.tar 放到:

mkdir -p ~/rebot_grasp/sdk/graspnet-baseline/checkpoints

sdk/graspnet-baseline/checkpoints/checkpoint-rs.tar

然后在 config/default.yaml 中确认:

graspnet:
checkpoint: "checkpoint-rs.tar"

checkpoint 支持三种写法:仅文件名会自动从 sdk/graspnet-baseline/checkpoints/ 查找;相对路径会按项目根目录解析;绝对路径会直接使用。


目录结构​

rebot_grasp/
├── config/
│ ├── default.yaml # 主配置文件
│ └── calibration/
│ └── <camera_type>/
│ ├── intrinsics.npz # 相机内参
│ └── hand_eye.npz # 手眼标定结果
├── drivers/
│ ├── camera/
│ │ ├── base.py # 相机抽象基类
│ │ ├── orbbec_gemini2.py # Gemini 2 驱动
│ │ └── realsense.py # RealSense 驱动(备用)
│ └── robot/
│ └── grasp_driver.py # 基于机械臂 SDK 的轻量抓取辅助
├── calibration/
│ ├── aruco_pose.py # ArUco 位姿估计
│ └── hand_eye.py # 手眼标定求解
├── utils/
│ ├── ordinary_grasp.py # OBB 抓取姿态估计与可视化
│ └── transforms.py # 坐标变换工具
├── scripts/
│ ├── main.py # 主抓取程序
│ ├── set.py # 抓取与放置程序
│ ├── ordinary_grasp_pipeline.py
│ ├── object_detection.py
│ └── collect_handeye_eih.py
├── sdk/
│ ├── pyorbbecsdk/ # Orbbec SDK Python 封装
│ └── reBotArm_control_py/ # reBot Arm SDK
└── environment.yml # 推荐的 conda 环境文件

运行与调试​

0. 确认机械臂版本与 SDK 配置​

运行会连接机械臂的脚本前,请先确认机械臂版本、电源和 SDK 配置一致:

hardware_yaml: rebotarm_dm.yaml

或:

hardware_yaml: rebotarm_rs.yaml
  • B601-DM 使用 24V DC 电源,B601-RS 使用 48V DC 电源,请确认电源适配器和接线与机械臂版本一致。
  • 使用 B601-DM 时,请确认 SDK 配置中的串口桥接器设备路径与实际设备一致。
  • 使用 B601-RS 时,运行标定或抓取脚本前请先启动 CAN 接口:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0

1. 手眼标定(抓取前必做)​

python scripts/collect_handeye_eih.py

自动模式下,机械臂会自动遍历 50 个预设位姿,检测到 ArUco 稳定后自动采样。正常结束或中途打断时,脚本都会尝试计算并保存标定结果;至少需要 5 个样本,建议 ≥15 个样本以获得更稳的结果。

如需手动推动机械臂采集,可使用:

python scripts/collect_handeye_eih.py --manual

手动模式下,机械臂会进入重力补偿状态。将末端推到合适视角后按 Enter 采集,按 c 或 q 结束并计算。

tip

如果您在校准之后发现机械臂的抓取精度无法满足需求,可以设置config/default.yaml参数 calibration.hand_eye_compensation_m中的 X(前后)、Y(左右)、Z(高低) 参数给予位置补偿。

2. scripts/main.py — 主抓取程序​

完整的视觉抓取流水线:

  1. 初始化 RGB-D 相机,确认图像流可用
  2. 机械臂与夹爪使能,移动到预备高位
  3. 实时相机预览 + YOLO 目标检测与实例分割
  4. OBB 短轴估计夹爪朝向,深度分位数估计抓取高度
  5. 按 G 冻结帧,经手眼变换计算机械臂目标位姿
  6. 机械臂移动到预抓取点 → 下降 → 夹爪闭合 → 提升 → 回预备位

3. scripts/set.py — 抓取与放置程序​

功能效果:将香蕉抓取并放置到盒子里面

完成流程:

  1. 相机与机械臂初始化,移动到预备点位
  2. 实时相机预览 + YOLO 目标检测与实例分割
  3. 按 G 冻结帧,经手眼变换计算机械臂目标位姿
  4. 机械臂移动抓取香蕉并抬高
  5. 机械臂将香蕉放置在盒子内,并回归初始姿态
  6. 按 Q 退出系统,机械臂回归零点

4. scripts/ordinary_grasp_pipeline.py — 简化抓取测试​

不依赖机械臂,仅验证 OBB 抓取姿态估计和可视化效果,适合调试感知模块。

5. scripts/graspnet_camera_demo.py — GraspNet 相机估计 Demo​

不连接机械臂,仅使用 RGB-D 相机运行 GraspNet 6D 夹取姿态估计。脚本会保留实时相机预览,并使用 YOLO 检测框选择目标区域,再从 GraspNet 全场景候选中筛选目标 bbox 内的可行夹取。按 G 或 Space 对当前帧推理,按 R 恢复实时预览,按 Q 或 Esc 退出;推理后可通过 Open3D 查看点云与夹取候选。

python scripts/graspnet_camera_demo.py

6. scripts/grasp.py — GraspNet 机械臂抓取程序​

基于 graspnet_camera_demo.py 的估计结果接入机械臂执行流程:YOLO 选择目标,GraspNet 输出 6D 夹取姿态,经手眼标定转换到机械臂基坐标系,再检查 IK 可达性并执行预夹取、夹取、退回动作。调试时建议先使用 --dry-run 只打印目标位姿和候选筛选结果。

python scripts/grasp.py --dry-run
python scripts/grasp.py --target-class "light blue coffee cup"

7. scripts/object_detection.py — 基础检测 Demo​

纯 YOLO 检测演示,实时显示检测框和置信度,无抓取逻辑。


default.yaml 参数说明​

1. 相机与标定配置 (camera & calibration)​

参数项类型 / 可选值含义与详细说明
camera.typerealsense_d435i
realsense_d405
orbbec_gemini2
相机类型:指定当前系统连接的相机硬件。
camera.serialstring / null设备序列号:指定具体的设备 SN 号。填写 null 表示默认使用系统检测到的第一台可用设备。
calibration.aruco.marker_length_mfloatArUco 边长:手眼标定所使用的 ArUco 标定码实际物理边长,单位为米 (m)。
calibration.hand_eye_compensation_marray手眼标定平移补偿:手眼标定完成后,在机器人基坐标系下执行的 XYZ 手动平移补偿(格式为 [X, Y, Z]),单位为米 (m)。若三项全为 0.0,则补偿矩阵为单位矩阵。

2. 目标检测配置 (detection)​

参数项类型含义与详细说明
detection.conf_thresholdfloatYOLO 检测置信度阈值:得分低于该值的检测框将被过滤。
detection.iou_thresholdfloatYOLO NMS IoU 阈值:非极大值抑制(NMS)中用于过滤重叠框的交并比(IoU)阈值。

3. 机器人与夹爪配置 (robot)​

参数项类型 / 可选值含义与详细说明
robot.repo_rootstring / null仓库根目录:reBotArm_control_py 仓库的路径。为 null 时默认使用内部相对路径 sdk/reBotArm_control_py。
robot.ready_posearray预备位:系统机械臂启动后优先到达的预备位置。每次抓取任务结束后,机械臂也会自动返回至该位置。
robot.gripper.dm
robot.gripper.rs
结构体对象夹爪硬件参数:系统会根据 SDK 当前的实际硬件配置,自动选择并应用对应的这两组参数之一。

夹爪内部核心参数说明​

对于 robot.gripper.dm 或 robot.gripper.rs 内部的子参数,定义规则如下:

  • angle_open、close_torque、default_force:分别对应张开角度、闭合力矩和默认控制力,均需填写正数数值。
  • counterclockwise:布尔值。指示闭合时采用的电机转动方向(是否为逆时针)。代码会据此逻辑自动推导出张开角度和闭合力矩的符号。
  • tau_max:力矩上限。
tip

注:其余更高级的夹爪控制行为参数,可在 drivers/robot/grasp_driver.py 文件中进行查阅与定义。


4. 抓取管线与 GraspNet 配置 (grasp_pipeline & graspnet)​

参数项类型含义与详细说明
grasp_pipeline.infer_every_liveint推理帧间隔:在实时视频预览时,每 N 帧运行一次目标检测,用以有效减轻 CPU/GPU 的实时计算压力。
grasp_pipeline.grasp.depth_quantilefloat深度分位数:短轴抓取管线所使用的深度计算分位数。该数值越大,计算出的抓取点通常会越深。
grasp_pipeline.grasp.pregrasp_offset_mfloat预抓取位偏移量:相对于最终的目标抓取位置,沿末端进给方向往回退的距离,单位为米 (m)。
grasp_pipeline.grasp.insertion_depth_mfloat插入深度:GraspNet 执行抓取时,沿进给方向额外向前推入或插入的深度,单位为米 (m)。
grasp_pipeline.grasp.min_base_z_mfloat最低抓取高度限制:在机械臂基坐标系下允许的最低抓取 Z 轴高度,单位为米 (m)(作为底层防碰撞的安全边界)。
graspnet结构体配置GraspNet 运行参数:该配置项下的所有子参数供 scripts/graspnet_camera_demo.py 和 scripts/grasp.py 脚本运行时加载使用。

模型选择库​

YOLO 模型会从 rebot_grasp/models/ 目录加载;如果模型文件不存在,Ultralytics 通常会尝试自动下载。

常用模型:

模型说明
yoloe-26l-seg.pt开放词汇 + 分割,当前默认
yoloe-26s-seg.pt更轻量,速度更快
yolov8n-seg.pt封闭类别分割,小模型
yolov8s-seg.pt封闭类别分割,精度更高

当模型名包含 world / yoloe,并且 yolo.use_world=true 时,程序会调用 model.set_classes(custom_classes),将 yolo.custom_classes 注入为开放词汇类别。普通 yolov8*-seg.pt 模型会忽略这组开放词汇类别。


❓ FAQ​

1. ModuleNotFoundError: No module named 'motorbridge'​

这通常表示当前 Python 环境还没有安装机械臂 SDK 依赖。请确认已激活项目环境,并重新同步环境与安装机械臂 SDK:

conda activate rebotarm
conda env update -n rebotarm -f environment.yml
cd sdk/reBotArm_control_py && pip install -e .

2. 按 G 后不执行抓取​

常见原因包括:

  • hand_eye.npz 不存在
  • 手眼标定模式不是 eye_in_hand
  • 当前目标位姿 IK 不可达

建议先使用 dry-run 模式验证感知结果和目标位姿:

python scripts/main.py --dry-run

3. 抓取点深度不稳定​

可以优先检查和调整:

  • grasp_pipeline.grasp.depth_quantile
  • 相机与目标工作区域的安装高度
  • 目标表面的反光情况

4. GraspNet 报 pointnet2_utils 无法从 pointnet2 导入​

这通常是 sdk/graspnet-baseline/pointnet2 本地 CUDA 扩展没有在当前 conda 环境中正确编译安装,或 Python 路径解析到了错误的 pointnet2 包。建议确认已激活项目环境,并在同一个环境中重新编译安装 pointnet2 与 knn:

conda activate rebotarm
cd sdk/graspnet-baseline/pointnet2
pip install . --no-build-isolation

cd ../knn
pip install . --no-build-isolation

验证(pointnet2_utils / knn_modules 是以顶层模块方式从源码目录导入的,这也是 models/ 里的导入方式;运行抓取脚本时会自动把源码目录加入 sys.path):

cd sdk/graspnet-baseline
python -c "import sys; sys.path[:0]=['pointnet2','knn']; import pointnet2_utils, knn_modules; print('import works')"

5. 当前显卡运行 GraspNet 时出现 CUDA 架构不兼容​

如果出现 no kernel image is available for execution on the device 或 PyTorch 提示当前 GPU 的 CUDA capability 不受支持,通常说明当前 PyTorch wheel 不包含该显卡架构对应的 CUDA kernel。建议安装支持当前 CUDA/显卡架构的 PyTorch 版本,然后重新编译 GraspNet 的本地 CUDA 扩展。

python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda, torch.cuda.get_device_name(0))"

cd sdk/graspnet-baseline/pointnet2
pip install . --no-build-isolation

cd ../knn
pip install . --no-build-isolation

如需手动指定编译架构,可在重新编译前设置 TORCH_CUDA_ARCH_LIST,具体取值请按当前显卡架构和 PyTorch/CUDA 版本确认。

6. GraspNet 推理时报 RuntimeError: CPU not supported​

pointnet2 中的采样算子只支持 CUDA tensor。请确认 CUDA 可用、GraspNet 网络和输入点云都在 GPU 上,并且 pointnet2 / knn 是在当前环境和当前 PyTorch 版本下编译的。

python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"

如果输出为 False,需要先修复 CUDA / PyTorch 安装;如果输出为 True 但仍报错,建议重新编译 pointnet2 和 knn。


📄 参考资料​


☎ 联系我们​


🌟 如果本项目对你有帮助,欢迎点个 Star!

Loading Comments...